中文

三个数据中心搭建10G DWDM网络

背景

DWDM密集波分技术因其独特的优势(增加带宽和充分地利用光纤)而成为企业远程传输的优选解决方案。我们的客户NEC,想要在三个站点之间传输10G速率,并利用DWDM解决方案实现扩容。

挑战

客户希望部署DWDM网络,包括三个链路:从站点A到站点B长16.8公里,从站点B到站点C长26.05公里,从站点A到站点C长42.85公里。在不知晓链路实际损耗的情况下,客户要求给出的方案要满足当前和未来的需求。且站点B无电源,EDFA的放置也是客户考虑的问题。

解决方案

三个数据中心搭建10G DWDM网络

  • 在42.85 km长途传输的站点A和站点C之间部署两对16CH DWDM Mux / Demuxs,考虑到将来的网络扩展需求,每个站点预留8通道用于将来扩容。

  • 由于站点B没有电源并且传输过程中光纤损耗很大,因此在站点A和站点C都设置了EDFA。通过在光纤传输端添加前置放大器,可以增强光信号。

  • 在站点B放置光衰减器,使通过交换机传输的信号与从站点A到站点C的信号一致,从而使EDFA增益平坦。 另外,在OPA后面使用衰减器,使10G DWDM光模块的TX值保持在适当的范围内。

总结

在该方案中,飞速(FS)构建的DWDM网络解决方案可以满足客户对进一步扩容的需求。飞速(FS)专业的技术团队可以根据您数据中心特定的环境需求,为您定制完美的解决方案。