中文

用于两站点之间的1TB/s数据传输的25G DWDM网络解决方案

背景

我们的客户Internet数据中心服务提供商,希望在两个相距22公里的站点之间建立可处理高达1TB数据流量的光纤链路。

挑战

  • 在两个站点之间的光纤链路上传输TB级高流量数据。

  • 需设置线路保护装置防止链路故障影响数据传输。

  • 要求具备监督机制来实时监控链路运行状态,并检测、记录和定位故障。

  • 当前链路的总光损耗值为10dB。

解决方案

在两个站点分别安装飞速(FS) 40CH DWDM MUX密集波分复用器,可实现多达40通道的双向数据传输。

点到点光传输解决方案

  • 25G链路比10G链路具有更高的容量。与40CH DWDM MUX搭配使用,可以同时传输高达1000G的数据流。

  • 链路中设置了2个光链路保护设备(OLP),当主链路遇到较大丢包或故障时,可以提供备用路径。保证了网络的平稳运行。

  • 飞速(FS)40CH DWDM MUX/DEMUX配备了监控口,可以像光分路器一样工作,将少量业务信号用于监控,而不会影响数据传输。

  • 功率放大器在链路的传输端工作,用来放大聚合光输入功率,从而达到扩展信号范围。OPA放置在DEMUX之前,在接收信号之前增加DWDM信道的光功率水平。TDCM光纤色散补偿器放置在25G DWDM传输系统中用于补偿色散。链路有了这些设备,即使链路损耗值达到12dB,也可以保证预留3dB的盈余。

结论

该方案帮助客户搭建了一个双纤传输TB级业务流量的25G DWDM网络。与100G相干DWDM网络相比,该方案不仅可以满足远程高数据流量传输,而且有效控制了成本。