跨县市100G OTN组网方案
方案概述
飞速(FS)跨县市100G OTN组网方案通过波分技术,实现业务复用传输,为客户有效节省光纤资源和成本,搭建灵活、简洁的布线环境。
方案背景
客户想将G市18县市区进行100G联网。每个县均采用华为NE40或同等性能的路由器,现在每个县需从环网的两个方向100G(1+1保护)1个波长汇聚到赣州市,从而实现灵活且可靠的100G网络。
-
适用人数:1000+
-
网络速率:100G
-
方案预算:600+W
困难与挑战
我们致力于用户构建端到端的解决方案,为客户网络创造新价值。
-
参数要求严格:整体方案设计需考虑系统中使用的相干模块以及EDFA等各项设备的参数,且客户网络传输距离较远,而此类超长传输距离的传输方案对系统中对各项参数指标要求较为严格。
-
站点数量多:由于要将18个县市区进行100G联网,站点数量较多,因此在设计网络方案时需考虑功率调节、链路损耗等各方面问题,这对技术人员的专业性存在着一定的考验。
-
路由侧单板不确定:整个传输系统是通过MUX/DEMUX、OADM实现业务的复用传输,其中接入传输链路的业务需使用DWDM波长(彩光)的相干100G光模块,但目前无法确认路由侧单板是否能支持相干模块,若不能则需将常规业务信号转换为相干信号。
解决方案
飞速(FS)100G OTN组网方案以MUX/DEMUX、OADM产品为主,相干100G光模块为辅,实现两个方向多路业务传输,帮助客户打造灵活、简洁、低成本的100G OTN组网方案。
客户收益
-
灵活可扩展:全方位的网络部署运维,在满足现有网络需求的同时也能满足未来网络扩展,具备灵活性和可扩展性。
-
低成本且维护便捷: 光纤资源的减少,有利于部署的同时也有利于后期的管理和维护,从而有效降低了部署和维护成本。
-
可靠且稳定:环网1+1保护路径,可快速定位故障位置,提高组播业务收敛速度,确保网络的可靠性且稳定性。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日