中文

利用MLAG和交换机堆叠技术实现40G网络扩展

背景

网络冗余和扩展对于提高数据中心的整体可靠性和效率至关重要。与我们长期合作的一家德国著名的信息技术和服务公司希望我们可以帮他们提供企业布线解决方案,来扩展其网络容量和冗余,以便更加可靠的传输40G-40G(东西向)和10G-10G(北向 -南)网络。

挑战

  • 如何实现链路冗余,提高汇聚层和接入层的网络可靠性和可扩展性?

  • 如何为40G-40G(南北)和10G-10G(东西)网络传输提供适当的布线解决方案?

解决方案

我们的工程师将S5850-48S6Q设置为ToR交换机,并使用MLAG将两台交换机配对以实现网络冗余。同时将三台S3900-48T4S交换机进行堆叠,便于配置和管理。该解决方案为未来扩容预留了足够的空间,方案图如下所示:

利用MLAG和交换机堆叠扩展40G网络

  • 在汇聚层,用40G光模块12芯 MTP母头 B极性主干光纤跳线连接两台S5850-48S6Q交换机,两台交换机之间形成MLAG配对,并实现网络冗余。

  • 为了扩展接入层的容量,三台S3900-48T4S交换机通过10G DAC高速线缆堆叠成一个整体。

  • 堆叠的S3900-48T4S交换机通过10G DAC高速线缆汇聚到S5850-48S6Q交换机。 高速线缆适用于机架内和相邻机架之间的低成本短距离连接方案,实现了S3900-48T4S与BMC之间的10G-10G连接。

总结

我们的工程师使用MLAG和堆叠来满足客户当前的网络需求,提高网络的弹性和可靠性,并实现40G-40G(南北)和10G-10G(东西)的传输。同时该解决方案有助于为客户的网络未来扩容做好准备。