高密度1/10G预端接铜缆布线解决方案
背景
随着人们对速度和可靠性日益增长的需求,网络布线结构变得越来越复杂。在同一配线架或同一机架上混合匹配铜缆和光纤是一个挑战,尤其是在优化机架空间和缩短安装时间都至关重要的情况下。
挑战
客户告知他们的发电室中有两排机架,每排有一个网络机架和三个服务器机架。他们希望使用预先端接铜缆和光缆去部署一个高密度1/10G布线设施。但是两排之间的连接应使用极性正确的MTP线缆。并且同一机架中预端接铜缆和MTP线缆应共存,便于分别连接1G和10G设备。
解决方案
考虑到对高性能和高效空间管理的需求,飞速(FS)提供了一种包括预端接铜缆、MTP线缆以及FHD电缆管理配件的网络解决方案。所有FHD附件都模块化设计,有助于加快部署速度并简化电缆管理。
-
在服务器机架中我们使用1G S3900-24T4F交换机和10G S5800-8TF12S交换机提供1/10G传输。使用10G S5850-48T4Q 和 N5850-48S4Q交换机可以满足网络机架巨大的数据需求,而且同一配线架中的铜缆和MTP线缆还可实现空间优化。
-
6*插口-6*插口cat5e预端接主干线缆可以有效确保现场能快速高效的安装电缆,总之,插口对插口主干电缆安装到FHD多媒体模块面板两端,大大提高了布线灵活性。
-
在MTP光纤布线上我们使用高密度MTP电缆以及模块化设计的FHD机箱及配线盒,在有限的时间和成本下保证了连接的可靠性。且Type A MTP配线盒,Type A MTP-12主干线缆和Type AF MTP配线盒可以保持整个连接的正确极性和完整性。
总结
在综合考虑之后,飞速(FS)提供了预端接的布线系统以及MTP布线,不仅帮助我们的客户节省宝贵的时间和机架空间,还使光纤和铜缆的混合和匹配比以往更加轻松,因为预端接布线系统在部署可靠易用的铜缆系统中起着重要作用,是大型基础架构和骨干网应用的理想布线解决方案。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日