中文

40G高密度数据中心配线架

背景

高密度线缆布局和管理效率对于网络升级非常重要。客户从事广告、电影和娱乐行业,希望在网络机柜,配线架和服务器机柜中部署大容量,极性清晰且未来适用的MTP布线系统。

挑战

1. 如何以最短的时间部署40G-10G和40G-40G高密度结构化布线?

2. 如何保持整个布线系统的极性正确且易于管理?

解决方案

40G高密度数据中心配线架

  • 整个布线设计充分利用了MTP高密度线缆和飞速(FS)模块化设计的FHD系统,可在有限的时间和成本内实现快速部署。所有40G-10G和40G-40G链路都将通过配线架,便于灵活管理,易于识别和快速故障定位,所有链路均使用极性B的跳线。

  • 40G网络机柜 - 配线架 - 10G服务器机柜(共192个10G链路)

  • 在40G-10G链路中,用一条极性A的MTP跳线,穿过网络机柜和配线架,用于40G数据,扩展网络机柜中MTP极性B主干跳线的链路,并且不会改变整条链路的极性。在配线架中,40G链路通过MTP-LC配线盒分为10G链路,用LC-LC跳线连接到10G服务器机柜。

  • 40G网络机柜- 配线架 - 40G服务器机柜(共2个40G链路)

  • 在40G-40G的连接中,每个40G数据在离开网络机柜后将通过4条不同的 MTP 极性B的主干跳线,这不会改变整个链路的极性并延长链路距离,穿过配线架然后到达40G服务器机柜。

总结

结构化布线解决方案可帮助我们的客户在构建和扩展网络基础架构时节省宝贵的时间,飞速(FS)可以用更快的速度和更简单的安装方式来实施经济高效的布线系统。