中文

40G远程网络的DWDM解决方案

背景

当今用户和企业累计的数据量巨大,且处于不断增长趋势,因此对存储和访问这些庞大数据的要求也变得更高,需要更大的数据容量和更长距离的数据传输。我们的客户NineStar正寻找在现有40G网络上设置DWDM系统的解决方案,为扩容作准备。

挑战

现在的数据中心的存储寄出设施一般是10G和40G交换机,增加网络传输距离是一项困难的挑战,特别是40G网络,因为40G QSFP+光纤的最大传输范围是40km。我们的客户网络有一条连接两个超过40km站点的暗光纤,他们甚至不知道这些站点之间的链路损耗。

解决方案

飞速(FS)使用8ch DWDM 密集波分复用器和DWDM光模块,通过双向双光纤进行传输。

40G远程网络的DWDM解决方案

  • 该解决方案具有较大的链路预算,可以实现80G 60km的数据传输,且无需额外增设光纤。如上图方案所示,一路40G光信号分成4路10G光信号,通过OEO将他们转换成相应的DWDM波长,添加色散补偿器光纤放大器,链路传输距离可以超过60km,甚至达到80km。

  • 该方案使用DWDM 10G 80km光模块进行数据传输,我们使用衰减器调整光模块的接收光功率,保持在-13dBm~-20dBm范围内,以避免烧毁光模块。

  • 功率放大器(BA)设置在MUX波分复用器发射端之后,光纤链路之前,以增加透射光的功率。前置放大器(PA)设置在MUX波分复用器接收端之前,光纤链路之后,用以增强较弱的光信号。

总结

经济高效的40GbE解决方案是提供更高带宽流量和支持更低延迟的关键推动因素。飞速(FS) 40G网络解决方案使用经济且简单的10Gb DWDM系统来扩展40GbE服务,无需增加新硬件和铺设光纤基础设施,减少了投入成本。