飞速(FS)100G全冗余高性能结构解决方案
背景
我们的客户是一家IT服务提供商和零售商,对于他们来说,高可用性结构对于保持系统的持续运行至关重要。它是基于web环境的关键,即使是在硬件故障的情况下,它也能提供系统的连续操作。因此,需要完全冗余。
挑战
1. 100G交换机需要用作后端存储交换机。
2. 所需的交换机可以堆叠。
解决方案
-
N8500-48B6C 100G交换机配有48个25Gb端口和6个100Gb端口,并配有热插拔风扇和电源,这意味着用户可以在不中断系统的情况下插入/移除这些组件。
-
两个N8500-48B6C交换机是MLAG中的对等交换机。它们通过IPL(Inter Peer Link)端口通道连接。25G交换机通过常规绑定或分组LACP接口连接到两个MLAG对等交换机。在100G交换机的一边,向下连接的端口配置有启用MLAG的相同端口通道号。
总结
总结 此程序可提供出色的低延迟和电源效率,同时提供高可靠性功能,例如冗余和可热插拔电源。 诸如100G光纤模块,25G光纤模块和光纤电缆等匹配产品都是这种高可用性结构的贡献者。 N8500-48B6C交换机虽然不支持堆叠,但是可以使用MLAG来实现链路冗余。
相关文章推荐
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
110
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日