核心数据中心高可用性网络架构的构建方案
背景
客户现在正在使用以微软超融合平台Storage Spaces Direct(简称S2D)为基础的数据中心核心网络。 600名员工使用120个虚拟机(简称VM),主要是域控制器集群、文件服务器集群和终端服务器集群,流量在这些hyper-v主机之间实时迁移。
挑战
所有流量来自4台虚拟主机,其中包括存储流量(Microsoft S2D)、管理流量、备份流量和客户端VM网络。因此,通常采用多链路上行,每台主机采用交换机容错模式分别接入到两台汇聚交换机上,并且将Link Trunk到两台设备上,实现服务器的高可用接入。由于四个虚拟机的存储流量总计约为50TB, 每台虚拟机需要4条到交换机的链路,考虑到管理和夜间备份流量,交换机应满足大数据处理要求,提高吞吐量和交换容量,减少延迟,并且正确规划交换机间连接以支持数据处理。
解决方案
-
飞速(FS)S5850-48S6Q交换机具有1.44Tbps的交换容量、1071.43Mpps吞吐量和612ns延迟,可满足50Tb的总业务需求。
-
交换机和配备10G NIC的服务器之间建立了十六个10G链接(每个服务器四个)。 由于每个主机都连接了两个冗余交换机,因此部署了MLAG,简化为单条逻辑链路转发,使两个独立的交换机充当单个逻辑交换机。
-
通过2条40G QSFP DAC在两个S5850-48S6Q交换机之间配置LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议),当其中一台交换机发生故障时,汇聚层设备无需任何变化,数据流仍从同一聚合链路进入网络。
总结
该方案针对数据中心核心网络所设计,而不是终端客户端网络,因此对网络交换机提出了很高的要求。飞速(FS)S5850-48S6Q交换机所具备的功能、特性和优惠的价格,使其成为一种高性价比的选择,更好的满足客户高速发展的数据中心业务应用需求,并控制成本预算。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日