中文

稳健且可扩展的环形光传输架构

背景

所有的网络模式都可以在环形配置中连接,这使得环网在企业网络中变得非常流行。这种拓扑类型有组织性且每个设备具有相同的资源访问权限。我们的客户KLEE集团想要在4个数据中心之间搭建传输网络,这些数据中心的距离各不相同,最大为59公里。寻求此扩大业务范围的解决方案。

挑战

五条线路:A线30.3km,B线31km,C线59km,D线23.7km,E线47km,环形相连。由于整个链路中有多个节点,因此需要考虑如何降低插入损耗。同时,客户要求保证网络高可靠性前提下削减预算,并尽快提供满意的解决方案。 

解决方案

为满足客户要求,飞速(FS)技术团队在4天内设计出了DWDM环网解决方案。

稳健且可扩展的环形光传输架构

  • 为减少长途链路的插入损耗和进一步扩容,我们部署了40CH DWDM MUX/DEMUX,代替客户的CWDM MUX/DEMU。

  • 使用OEO,使以太网信号在DWDM光模块中转换为相应的波长。

  • 为了整个链路的安全,设计链路D和链路E作为链路C的备用线路,因此,在发生故障时,站点1和站点3的两处机房任可独立运行,确保网络连续性。

  • 受预算限制,我们在站点2选择低预算的OADM设备,通过OADM,链路D或链路E的波长被添加或减少,且不会干扰两段链路的数据传输。

  • 此外,EDFA用于在光纤衰减增加的情况下补偿链路损耗。

总结

飞速(FS)技术团队致力于为客户提供最专业的技术支持,根据客户需求和网络环境设计经济高效的解决方案。最终,飞速(FS)提供的灵活环形架构满足了客户对降低功耗和提高预算内安全性的需求。