中文

模块化线缆管理系统在网络扩展中的应用

背景

客户是加拿大一家从事视觉效果和制作的著名多媒体公司,他们与众多著名导演和电影公司都有合作,因此搭建一个安全可靠的网络环境,对于他们的业务至关重要。此次与飞速(FS)合作,他们的主要需求是扩大数据中心的存储容量,并实现16个子机柜和1个网络布线总机柜之间的10G到40G传输。

挑战

该公司计划在机柜16中新增光纤以扩展业务,并实现高效的线缆管理。 该方案中面临的挑战是,在保证高密度布线的同时,确保机柜1到机柜16之间MTP跳线极性的准确性,并实现各机柜间的10G-40G互联。

解决方案

模块化线缆管理系统在网络扩展中的应用

飞速(FS)给出的解决方案是,使用MTP主干跳线并采用模块化设计FHD光纤配线盒和适配器面板,来帮助客户搭建一个便于管理且灵活安全的数据中心。

总结

我们的FHD模块化综合布线解决方案能够帮助客户快速实现网络容量扩展,在保证高效管理及性能的同时,简化了高密度环境的布线,节省了数据中心空间。