Deutsch

Gigabit-Switch: Wie viel wissen Sie?

Aktualisierung: 27. Dez 2022 by
3.9k

FS Netzwerk-Switches

Was ist ein Switch?

Bevor wir die Funktionsweise eines Gigabit-Switches erörtern, wird eine kurze Einführung zu Switches gegeben.

Ein Switch ist ein wesentlicher Bestandteil der Netzwerkhardware, der für die Verbindung mehrerer Geräte in einem einzigen Netzwerk verwendet wird. Es handelt sich um ein Gerät, mit dem Sie den Datenfluss von einem Gerät zum anderen steuern können. Switches werden für die Verbindung von Computern, Druckern und anderen Netzwerkgeräten verwendet und bilden das Backbone eines jeden Netzwerks.

Der gebräuchlichste Switch-Typ ist ein Ethernet-Switch, der dazu dient, Computer und andere Geräte mit demselben LAN zu verbinden. Switches können auch verwendet werden, um mehrere Netzwerke miteinander zu verbinden, so dass Benutzer in verschiedenen Netzwerken miteinander kommunizieren können. Switches können auch dazu verwendet werden, verschiedene Subnetze in einem Netzwerk zu erstellen, was eine effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen ermöglicht.

Switches sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden Netzwerks und unverzichtbar für jedes Unternehmen, das auf ein Netzwerk für Kommunikation, Zusammenarbeit und Datenaustausch angewiesen ist.

Ein Switch verbindet mehrere Geräte

Abbildung: Ein Switch verbindet mehrere Geräte

Was ist ein Gigabit-Switch?

Ein Gigabit-Switch ist eine Art Ethernet-Netzwerk-Switch, mit dem Geräte mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s oder mehr an ein LAN angeschlossen werden können. Gigabit-Ethernet wurde 1998 als Teil des IEEE 802.3z-Standards eingeführt und ist ein neuer Netzwerkstandard für erhöhte Geschwindigkeit.

Gigabit-Switches sind viel schneller als die traditionellen Fast-Ethernet-Switches. Fast-Ethernet-Switches bieten 100 Mpbs Geschwindigkeit an jedem Port des Switches. Gigabit-Switches liefern 1000 Mpbs an jedem Port des Switches.

Gigabit-Switches sind wie Fast-Ethernet-Switches mit 8, 16, 24 und 48 Anschlüssen erhältlich. Gigabit-Switches bestehen in der Regel aus Kupferkabel und unterstützen 10/100/1000BASE-T-Ethernet.

 

Lesen Sie hier - Gigabit-Switch vs. Fast Ethernet Switch

 

Typen von Gigabit-Switches

Gigabit-Switches sind in verschiedenen Typen und Kategorien erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungsfällen gerecht zu werden.

  • Stapelbarer Gigabit-Switch

Ein stapelbarer Gigabit-Switch ist ein Gerät, das Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Netzwerkkonnektivität ermöglicht. Er ist so konzipiert, dass er skalierbar ist und je nach Switch und Konfiguration eine Reihe von Funktionen bietet.

Ein stapelbarer Gigabit-Switch besteht normalerweise aus mehreren stapelbaren Switches oder mehreren Switches mit integrierten Stacking-Funktionen, die miteinander verbunden sind und einen einzigen Switch bilden. Sie werden in der Regel in größeren Netzwerken, z. B. in Rechenzentren, eingesetzt, um die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse zu erhöhen.

Der Vorteil von stapelbaren Gigabit-Switches ist ihre Flexibilität und Skalierbarkeit, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Netzwerke nach Bedarf zu erweitern. Sie bieten auch eine höhere Leistung und eine bessere Zuverlässigkeit, da sie so eingerichtet werden können, dass sie im Tandem arbeiten, um die Last auszugleichen. Außerdem sind sie in der Regel einfacher zu verwalten als mehrere eigenständige Switches, was sie zu einer idealen Wahl für Unternehmen mit komplexen Netzwerken macht.

 

Lesen Sie hier - Switch Stacking erklärt

 

  • Gigabit-Switch mit festem Anschluss

Die Gigabit-Switches mit festem Anschluss haben eine feste Anzahl von Anschlüssen und sind nicht erweiterbar. Die Anzahl der in einem Switch bereitgestellten Ports kann stark variieren. Je mehr Netzwerkbenutzer und Endpunkte im Einsatz sind, desto mehr Ports werden benötigt. Feste Switches sind in der Regel mit 4 bis 52 vorkonfigurierten Ports erhältlich, um die Plug-and-Play-Funktion zu ermöglichen.

Diese Gigabit-Switches mit festem Anschluss verfügen über sehr fortschrittliche CPUs und große Speichermengen für eine hervorragende Leistung. Sie werden in der Regel in kleinen Unternehmen oder Heimnetzwerken eingesetzt. Der Switch ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten wie Computern, Druckern, Speicherlaufwerken und anderen Geräten, die Hochgeschwindigkeits-Internet benötigen.

 

Check - Typischer FS 48-Port Fixed Gigabit Switch

 

  • Chassis-basierter Gigabit-Switch

Ein Chassis-basierter Gigabit-Switch ist eine fortschrittliche Art von Ethernet-Switch, der mit einem modularen Design für erhöhte Flexibilität und Skalierbarkeit aufgebaut ist. Er verwendet ein zentrales Chassis, in dem die modularen Switch-Komponenten untergebracht sind, und bietet so eine besser organisierte, effizientere und sicherere Möglichkeit zur Verwaltung des Netzwerkverkehrs. Dies macht ihn ideal für größere Netzwerke, die zusätzliche Ports, Bandbreite und Verwaltungsfunktionen benötigen. Modulare Switches können auf Hunderte von Ports skaliert werden.

Der Switch bietet außerdem höhere Datenraten und eine bessere Leistung und ist damit ideal für Unternehmen, die ein hohes Datenvolumen bewältigen müssen. Außerdem kann der Switch mit verschiedenen Modulen und Funktionen wie Power over Ethernet (PoE), Layer 3-Routing und Quality of Service (QoS) angepasst werden. Mit diesen Funktionen können Unternehmen ihre Netzwerke besser optimieren und sicherstellen, dass der Datenverkehr reibungslos und effizient abläuft.

Kurz gesagt, ein Chassis-basierter Gigabit-Switch ist eine zuverlässige, sichere und skalierbare Lösung für Unternehmen, die ihre Netzwerkleistung verbessern und ihre Investitionen maximieren möchten.

 

  • Managed & Unmanaged Gigabit-Switch

Managed Gigabit-Switches sind ideal für größere Unternehmen, die eine bessere Kontrolle und Anpassung ihrer Netzwerke benötigen. Sie bieten erhöhte Sicherheit durch Zugriffskontrolllisten, erweiterte VLAN-Unterstützung, portbasierte QoS und Layer-2- und 3-Routing-Protokolle. Außerdem verfügen sie über ausgefeilte Optionen für das Datenverkehrsmanagement wie Flusskontrolle, Ratenbegrenzung und Spiegelung.

Unmanaged Gigabit-Switches sind weniger teuer. Sie eignen sich in der Regel am besten für kleine Büros oder den Heimgebrauch, da sie keine technischen Fachkenntnisse für die Einrichtung oder Wartung erfordern. Außerdem bieten sie in der Regel weniger Funktionen, ermöglichen aber dennoch den Anschluss mehrerer Geräte an das Netzwerk.

 

Lesen Sie hier - Managed vs. Unmanaged Switch

 

  • Power over Ethernet Gigabit-Switch

Ein PoE-Gigabit-Switch (Power over Ethernet) ist ein spezieller Switch-Typ, der die Power over Ethernet-Technologie ermöglicht. Diese ermöglicht es, dass ein einziges Ethernet-Kabel sowohl Strom als auch Daten überträgt, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Strom- und Datenkabel in einer Installation entfällt.

PoE-Gigabit-Switches sind sowohl in Managed- als auch in Unmanaged-Varianten erhältlich. Sie bieten eine größere Bandbreite und schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten als Standard-Ethernet-Switches. Außerdem bieten sie erweiterte Funktionen wie Quality of Service, VLANs und IGMP Snooping. PoE-Gigabit-Switches sind eine ideale Lösung für die Stromversorgung von IP-Kameras, VoIP-Telefonen, Wireless Access Points und anderen PoE-fähigen Netzwerkgeräten.

Durch den Einsatz der PoE-Technologie können Unternehmen Geld sparen, da keine separaten Netzteile und zusätzlichen Kabel benötigt werden. Darüber hinaus profitieren sie von einer verbesserten Netzwerkleistung und einer effizienteren IT-Einrichtung.

 

Lesen Sie hier - Was ist ein PoE-Switch?

 

Merkmale eines typischen Gigabit-Switches

  • Die Auto-Negotiation-Funktion ermöglicht es Ihnen, mit einer Reihe von Geräten über LAN und WAN zu arbeiten, so dass Sie sich weniger Sorgen über die Kompatibilität machen müssen. Der Port passt seine Geschwindigkeit automatisch an.

  • Hohe Durchsatzleistung von bis zu 1 Gbps.

  • Unterstützung von Quality of Service (QoS)-Standards und Tagging-Funktionen zur Priorisierung des Netzwerkverkehrs.

  • Niedrige Latenzrate, um Verzögerungen zwischen Paketen auf verschiedenen Netzverbindungen zu verringern.

  • Einfache Einrichtung, Überwachung und Verwaltung über eine webbasierte GUI.

  • Sichere Zugangskontrolle mit Unterstützung der portbasierten IEEE 802.1x-Authentifizierung.

  • Verbesserte Switching-Kapazität für stark frequentierte Bereiche in LAN-Netzen.

Was sollten Sie vor dem Kauf eines Gigabit-Switches beachten?

  • Sie müssen die Anschlussnummern für Kupfer- und Glasfaserkabel finden, je nachdem, welche Art von Anwendung Sie wünschen.

  • Stellen Sie sicher, dass alle anderen an dieses Netzwerk angeschlossenen Geräte Gigabit-fähig sind.

  • POE ist eine hervorragende Funktion, insbesondere für Geräte, die an das Netzwerk angeschlossen sind, oder für Netzwerke mit Verbindungs- und Stromproblemen.

  • Überlegen Sie sich vor dem Kauf genau, welche Art von Switch Sie verwenden möchten. Wenn Sie einen Switch mit festem Anschluss verwenden möchten, achten Sie darauf, dass er mit 2 Modulen für Glasfaseranschlüsse ausgestattet ist. Dies macht Ihr Netzwerk skalierbar und lässt Raum für zukünftige Erweiterungen, falls Sie planen, Glasfaser mit Ihrem bestehenden Netzwerk zu kombinieren.

  • Überlegen Sie, was für Ihr Budget und Ihre Anforderungen am geeignetsten ist. Wenn Sie Geld sparen und die Dinge einfach halten möchten, sind Unmanaged Switches eine gute Option für Ihr Heimnetzwerk. Sie können alles, was Managed Switches auch können, kosten aber viel weniger und erfordern keinen großen Wartungsaufwand.

  • Es ist zu prüfen, ob der Ethernet-Switch den IEEE 802.3-Standards entspricht, ob er zertifiziert ist und welche Anpassungsmöglichkeiten es gibt.

  • Obwohl die meisten Switches für den Einsatz in harten Umgebungen ausgelegt sind, sollten Sie den Betriebstemperaturbereich und den Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit prüfen. Der Betriebstemperaturbereich und der Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit sind wichtige Faktoren, die beim Kauf eines Switches zu berücksichtigen sind. Wenn der Switch nicht für den Betrieb innerhalb dieser Bereiche ausgelegt ist, kann er beschädigt werden<./p>

Wie benutzt man einen Gigabit-Switch für Heimbenutzer?

Ein Upgrade von einem Gigabit-Switch bietet viele Vorteile, vor allem, wenn Sie zu Hause oder im Büro mehrere Geräte haben, die eine große Bandbreite benötigen.

Schritte zur Verwendung eines Gigabit-Switches

1. Um einen Port an Ihrem Router freizugeben, ziehen Sie einfach eines der Kabel von Ihrem Computer oder Ihren Netzwerkgeräten ab und stecken es in einen freien Port an Ihrem Gigabit-Ethernet-Switch. So können Sie den Router mit mehr Geräten verwenden.

2. Sie benötigen ein weiteres Kabel, das Sie mit einem Ende an einen anderen Anschluss Ihres Gigabit-Switches anschließen. Das andere Ende dieses Kabels muss dann an den Router Ihres Computers angeschlossen werden. Dadurch wird eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Router hergestellt.

Sie müssen auch andere Ports an Ihrem Gigabit-Switch verwenden. Da der Switch kein Router ist, weist er keine IP-Adresse zu und kann daher in keiner Weise zur Verwaltung von Netzwerken eingesetzt werden.

 

Lesen Sie hier - Der beste Gigabit-Switch für Ihr Heimnetzwerk

 

Wie wird der Gigabit-Switch an einen Router angeschlossen?

Beim Networking geht es darum, Geräte miteinander zu verbinden. Zwei der wichtigsten Komponenten von Netzwerken sind Router und Switches. Router fungieren als Gateway zwischen Netzwerken, während Switches Geräte innerhalb eines einzelnen Netzwerks miteinander verbinden.

Ein Netzwerk-Switch ist ein Gerät, mit dem Sie mehrere Geräte in einem einzigen Netzwerk verbinden können. Um einen Netzwerk-Switch mit einem Router einzurichten, müssen Sie die richtige Reihenfolge der Verbindung einhalten: Modem → Router → Switch → Geräte.

Schauen wir uns genauer an, wie man einen Gigabit-Switch an einen Router anschließt.

Trennen Sie zunächst alle Netzteile von Ihrem Kabelmodem, dem Wireless-Router und dem Netzwerk-Switch.

Als nächstes schließen Sie Ihr Modem an ein Telefonkabel an. Nehmen Sie dann ein Ende eines Ethernet-Kabels und stecken Sie es in den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite Ihres Modems.

Stecken Sie dann das andere Ende des Ethernet-Kabels, das mit dem Modem verbunden ist, in den WAN-Anschluss des Routers. Nehmen Sie ein weiteres Ethernet-Kabel und verbinden Sie einen der LAN-Ports des Routers mit einem Netzwerk-Switch-Port.

Der letzte Schritt besteht darin, die Netzteile aller drei Geräte anzuschließen.

Wenn Sie diese fünf Schritte befolgen, kann der Prozess sehr viel einfacher gestaltet werden. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass sich die Daten in einem Netzwerk mit der Geschwindigkeit des langsamsten Geräts bewegen, wenn Sie einen Gigabit-Switch an einen Router anschließen.

 

Lesen Sie hier - Verschiedene Router-Typen in der Netzwerktechnik

 

SFP- vs. RJ45-Gigabit-Switch: Welche Wahl ist die richtige?

Der SFP-Port-Switch ist eine Art von Ethernet-Switch, der mehr Arten von Kommunikationskabeln und längere Verbindungen unterstützt als solche, die nur RJ45-Ports verwenden. SFP-Port-Switches können mit den Ports von 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX oder 1000BASE-BX10-D/U ausgetauscht werden.

Für Kurzstreckenverbindungen an einem Gigabit-Switch macht es jedoch keinen Unterschied, ob ein SFP-Port oder ein RJ45-Port zur Verbindung von Ethernet-Switches verwendet wird. Wenn Sie nicht planen, den Server in naher Zukunft über optische Verbindungen anzuschließen, benötigen Sie keinen SFP-Port-Switch und können beim Standard 1000BASE-T bleiben.

Insgesamt hängt die Entscheidung zwischen SFP und RJ45 hauptsächlich von der Netzwerktopologie, der Übertragungsentfernung und der erforderlichen Übertragungsrate ab. SFP-Ports sind aufgrund der größeren Übertragungsdistanzen und höheren Geschwindigkeiten, die sie unterstützen können, die bessere Wahl, während RJ45-Ports für kürzere Strecken bis zu 100 m auf einem Gigabit-Ethernet-Switch geeignet sind.

 

Lesen Sie hier - Was ist der SFP-Port eines Gigabit-Switch?

 

FS Gigabit-Switch Checklist

Modelle CPU Uplink-Ports Downlink-Ports PoE-Unterstützung Management-Ebene Unterstützte Funktionen
S5800-48T4S SOC (Doppelkern/ARM A53) 4x 1G/10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE L3 QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, statisches Routing, RIP, OSPF und IPv6
S3700-24T4F RTL8382M 4x 1G SFP 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE L2+
S3900-48T6S-R RTL9311-CG 6x 10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE L2+
S3900-24T4S-R RTL9311-CG 4x 10G SFP+ 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE L2+
S3900-24F4S-R RTL9301-CG 4x 10G SFP+ 16x SFP ports, 8x 1G RJ45/SFP Combo Nicht-PoE L2+
S5810-28FS ARM A9 Doppelkern-CPU,1GHz 4x 1G/10G SFP+ 28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo Nicht-PoE L3
S5810-48FS ARM A9 Doppelkern-CPU,1GHz 4x 1G/10G SFP+ 48x 1G SFP Nicht-PoE L3
S3910-48TS ARM A9 Einkern-CPU, 1GHz 4x 1G/10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE L2+
S3150-8T2FP MIPS-4K Ec 2x 1G SFP 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3400-24T4FP MIPS-4KEc 4x 1G RJ45/SFP Combo 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3400-48T4SP MIPS 4x 10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3260-16T4FP MIPS-4KEc 2x 1G SFP, 2x 1G RJ45/SFP Combo 16x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S2800S-8T / 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE L2+ VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, statisches Routing, DDoS-Schutz
S1900-5T RTL 8367N-VB-CG 5x 10/100/1000BASE-T RJ45 Nicht-PoE / Auto-MDI/MDIX-Funktion

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k