自宅10GbEネットワーク環境を構築する方法:在宅勤務・ビデオ会議が快適に
家庭内10Gネットワーク改造(10ギガビット・イーサネットの構築)
インターネット回線が遅かったり、ライブ配信の映像画質が落ちたり、Wi-Fiに繋がりにくかったりする現象に困ったことがあるでしょうか。 インターネットユーザーの爆発的な増加に伴い、コンテンツの配信、視聴、ダウンロードなどといったインターネットトラフィックも著しく急増した。
10GbEネットワークを構築することで、超高速のインターネット回線を手に入れ、複数台の端末をインターネットに接続することができる。もちろん、高品質で安定したネットワークパフォーマンスを実現するために、10G対応の光回線、コスパの良いネットワーク機器とケーブル線材が欠かせない。これから、家庭内10GbEネットワークの構築に当たって、関連知識と必要な機器について詳しく説明する。
現在主流になっている1GbE(1000BASE-T)を遥かに超えた10GbE(10BASE-T)の通信速度は1GbEの10倍である(理論上)。
10GBASE対応のLANケーブル
10BASE-Tを利用するのに、それに対応するLANケーブルのカテゴリを把握する必要がある。LANケーブルの配線についてはLANケーブルCat5、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat8の規格、仕様、特徴について解説をご覧ください。
カテゴリ | 通信速度 | 周波数 |
---|---|---|
Cat6a | 10Gbps | 500MHz |
Cat7 | 10Gbps | 500MHz |
Cat8 | 40Gbps | 2000MHz |
NIC(ネットワークインターフェースカード/LANカード)
ネットワークインターフェスカード、通称NIC(Network Interface Card、下記NICと呼ぶ)です。拡張装置として、ネットワークの接続に必要とされます。NICはプリント基板として、ネットワーク関連機器とネットワーク間の通信を実現するための拡張装置である。現在では、内蔵型NICはコンピュータやネットワークサーバーに普及している。それ以外、サーバー用イーサネットカードのようなデバイスの拡張スロットに挿入するタイプも存在する。
10GBASE対応スイッチングハブ
4*10G SFP+ポート・24*1G ポートの10G スイッチングハブ
4*10G SFP+ポート・24*1G ポートの10G スイッチングハブ S3900-24T4Sでは家庭内ネットワーク構築の核心となり、各部屋に設置されたパソコンやサーバーに有線接続し、快適な10Gインターネット回線を実現できる。Cat6ケーブルを経由し、ルーターとの接続により家庭内の電気製品や端末を無線・有線接続で利用できる。
10GBASE-T 光トランシーバ
10G SFP+ポートやネットワークLANカードを利用する際に、10BASE-T光トランシーバもしくはDAC(ダイレクトアタッチケーブル)が必要である。
まとめ
10Gネットワーク構築において、10G対応の光回線を契約する必要もある。技術発展に伴い、10ギガビット対応のネットワーク機器と関連製品の値段もより安くなると考えられる。自宅のネットワーク環境・間取りを踏まえた上で機器を導入することをおすすめする。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日