2023年のベスト10Gbスイッチ
市場にはさまざまなブランドやタイプの10Gbスイッチがあるため、独自のニーズに最適な10Gネットワークスイッチを選ぶのは少々難しいかもしれません。そこでこの記事が役に立ちます。10Gbスイッチを購入する前に、速度やポート数などの主な特徴について知りましょう。この記事では、最適な10Gbスイッチの選び方を説明し、FS 10Gbスイッチの包括的なガイドを提供することで、お客様のニーズに最も適したものを選択するお手伝いをします。
" その他の参考情報 - FS 10Gbスイッチ
最適な10Gbスイッチの選び方とは?
速度、エネルギー効率、スイッチポート、スイッチ機能など、10Gbスイッチの多くの主要機能を考慮した上で選択する必要があります。ここでは、10Gbスイッチの品質と性能に重要な役割を果たす4つの主要機能について説明します。
" その他関連記事 - スパインリーフ・アーキテクチャーに10Gスイッチを導入する方法とは?
速度
購入者が10Gスイッチに求めるのは安定した速度です。接続が不安定でウェブ速度が低下する場合は、購入したスイッチが適切で安定した速度を確保できるかどうかを確認したほうがよいでしょう。ただし、速度はイーサネットの影響を受けるため、スイッチ自体がネットワーク速度を完全に変えたり、遅くしたりすることはできません。安全側に回るためには、選択しようとしている10Gbスイッチの速度テストを行う必要があります。
エネルギー効率
スイッチを長時間起動し続けることになるため、これは考慮すべき重要な要素になります。10Gスイッチの中には、独立した過負荷・短絡保護機能を備えたものもあれば、電源ステータスを表示するLEDインジケータを備えたものもあります。これらは、エネルギー効率を維持するのに役立ちます。実際、具体的な消費電力は、データをどれだけ大量に扱うかに大きく左右されます。そのため、消費電力が比較的低く、エネルギー効率の高い、ニーズに合った10Gスイッチを選ぶことがおすすめです。
スイッチポート
10Gbスイッチのポート数は、使用するポート数より少なくても多くてもいけません。ポート数が多ければ性能が良いというわけではありません。10Gのポート数は8、12、24、48などが主流です。さらに、8ポートや12ポートの10Gbスイッチは、一般家庭や小規模企業でよく使われています。24ポートや48ポートの10Gスイッチは、主にデータセンターや大規模な企業ネットワークで採用されています。3~4台の機器に接続する家庭用の10Gネットワーク・スイッチが必要な場合、24ポートのスイッチを購入するのは無駄となります。
スイッチ機能
この要素は、様々な種類の10Gネットワーク・スイッチのハイライトを指します。10Gスイッチは、MLAG、IPv4/IPv6、VXLAN、NVGRE、SNMP、MSTPなどの一般的な機能をサポートしています。これらの機能により、従来のデータセンターでも完全に仮想化されたデータセンターでも対応できます。ストームコントロールやIGMPスヌーピングなどの高度なセキュリティ機能も利用できます。これらはブロードキャスト、マルチキャスト、または未知のユニキャスト・トラフィックを監視し、ネットワークの帯域幅を節約することができます。このように、10Gスイッチが提供するすべての機能を把握する必要があります。
FS 10Gbスイッチの包括的ガイド
ここでは、FSの10Gbスイッチの包括的なガイドを提供しますので、ニーズに最適なものをお選びください。
価格におけるベストFS 10Gbスイッチ
FS S3900シリーズ10Gbスイッチは、最高のコストパフォーマンスを提供します。FS S3900 10Gスイッチは、ギガビット・イーサネット・レイヤー2/3スイッチで、通常24/48個の1Gダウンリンクポートとスタッキング用に4個の10Gアップリンクを備えています。さらに、S3900 10Gスイッチは、高度なQoS、1+1冗長電源、デュアルファンなど、さまざまな機能をサポートしており、SMB、エンタープライズ、キャンパス、ブランチオフィスのネットワークに最適です。
" その他関連記事 - FS S3900シリーズエンタープライズ・スイッチのディープ・ディブ
スイッチ・ポートにおけるベストFS 10Gbスイッチ
スイッチのポート数では、FS S5850-48S6QとS5800-48T4Sの10Gbスイッチが間違いなくトップです。FS S5850-48S6Q 10Gbスイッチは、48x 10Gb SFP+アクセス・ポートと6x 40Gb QSFP+ポートを備えた高性能レイヤ3リーフスイッチです。レイヤー2およびレイヤー3の豊富な機能と、最大1.44Tbpsのワイヤスピード性能を提供します。
" その他関連記事 - FS S5850シリーズスイッチに関するFAQ
FS S5800-48T4S 10Gb スイッチは、48x 10/100/1000BASE-T RJ45アクセス・ポートと4x 10Gbアップリンク・ポートを備え、176Gbpsのノンブロッキング転送と豊富なL2/L3スイッチング機能を提供します。次世代企業、データセンター、メトロネットワークに強力なレイヤー3ルーティングソリューションを提供します。
スイッチ機能におけるベストFS 10Gbスイッチ
FS S5860-20SQ 10Gbスイッチは、スイッチ機能の面で最高のFS 10Gbスイッチとして、確かにその名にふさわしい性能を備えています。最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送レートを実現します。QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3スタティックルーティング、RIP、OSPFなど多彩な機能をサポートします。FS S5860-20SQ 10Gbスイッチは、大規模なキャンパス・ネットワーク・アグリゲーションや中小規模のネットワーク・コアに最適で、高速で安全かつインテリジェントなネットワークのニーズに応えます。
" その他関連記事 - FS S5860シリーズ・スイッチによる高性能エンタープライズ・ネットワークの構築
最終的な結論
これまで最高の10Gbスイッチの選び方について見てきたが、現実には非常に多くの選択肢があり、その中から絞り込むことはほとんど不可能に思えます。それぞれにメリットとデメリットがありますから。一言で言えば、自分のニーズと要件に基づいて10Gネットワーク・スイッチを購入した方が良いということになるだろう。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日