EPONとGPONの比較
ファイバは、容量と汎用性を拡張するために、アクセスネットワークで広く採用されています。PON(パッシブ光ネットワーク)技術が人気を集め、FTTH(Fiber to the Home)ネットワークが将来のアクセスネットワークのトレンドとなる中、イーサネットパッシブ光ネットワーキング(EPON)とGPON(ギガビットパッシブ光ネットワーク)という2つのポイントツーマルチポイント(P2MP)規格が活発に展開されています。これらは競争力があり、独自の利点を備えて補完的です。この文章では、EPONとGPONの比較をさまざまな点から説明します。
EPONとGPONの概要
EPONとGPONはPONの派生です。PONシステムは一般的に、サービスプロバイダの中央オフィス(CO)にある光ライン端末(OLT)と、エンドユーザー近くにある多数の光ネットワークユニット(ONU)から構成されます。光分配器は、単一の光ファイバを複数の施設に接続するために使用されます。EPONとGPONは、ギガビットレートのソリューションを提供し、イーサネットとIPサービスを提供するために、IEEEとITU-Tによって開発されました。EPONは、イーサネットのファーストマイルに関するIEEE標準に基づいています。イーサネットプロトコルの機能、互換性、パフォーマンスを活用し、1 Gbpsおよび10 Gbpsでのパケットベースの転送を実現しています。GPONはSONET/SDH技術と汎用フレーミングプロトコル(GFP)を利用してイーサネットを転送します。IPベースのプロトコルとATMまたはGEM(GPON封装方式)エンコーディングを使用します。GPONは「トリプルプレイ」(音声、データ、ビデオ)を可能にし、近い将来のほとんどの計画されているFTTP(Fiber to the Premises)アプリケーションの基盤となっています。
EPONとGPONについては、一般的な概念とアーキテクチャ(PONの動作、ODNフレームワーク、波長プラン、およびアプリケーション)は同じですが、それぞれの動作、データプロトコル、およびサポートされている機能やサービスはまったく異なります。
図1:PONの進化
EPONとGPONの比較
それぞれ独自の利点と欠点を持つEPONとGPONは、いくつかの側面で補完しあいながら競合関係にあります。したがって、以下の内容ではEPONとGPONの比較を明確にしていきたいと思います。
データレート
EPONは、IEEE 802.3の標準によって定義されており、1.25 Gbps(8B/10Bコーディング前は1.0 Gbps)のために802.3ah-2004として承認され、10Gbps(10G-EPON)のためにIEEE 802.3avの標準があります。EPONのアップストリームおよびダウンストリームのデータレートは対称です。
GPONは、同じプロトコルを使用したさまざまなビットレートオプションをサポートしており、ダウンストリームおよびアップストリームの両方で622 Mbpsの対称データレート、ダウンストリームおよびアップストリームの両方で1.25 Gbpsの対称データレート、およびダウンストリームで2.5 Gbpsのデータレートと上りで1.25 Gbpsのデータレートがあります。ユーザーは、自身のニーズに基づいて上りおよび下りのデータレートを選択することができ、EPONよりも柔軟性があります。
分割比率
分割比率とは、特定のPONが対象とするユーザー数を意味します。典型的には32であり、オプションで16、64、または128になることもあります。分割比率は光モジュールの性能に影響を受けることがあります。大きな分割比率は光モジュールのコストを大幅に増加させ、伝送距離を短くします。例えば、分割比率が1:16の場合、最大伝送距離は20kmです。しかし、分割比率を1:32にすると、最大距離は10kmに減少します。EPONとGPONはこの点で同じです。
EPONは一般的に最低32(つまり1:32)をサポートし、1:64、1:128といった分割比率の制限はありません。プロバイダは、提供するサービスと帯域幅に応じて分割比率を定義することができます。一方、GPONは分割比率に上限を設けています。最大128をサポートできますが、通常は64です。一般的なGPONの分割比率には1:32、1:64、1:128があります。GPONは分割比率の多様性を提供しますが、コストの面ではあまり利点がありません。EPONは分割比率128に到達する必要がないため、ONUでより安価な光学機器を展開することができます。
レイヤリングとアクセスサービス
レイヤリングモデルおよび関連する管理サービスは、すべて(直接またはIP経由で)イーサネットの上にマッピングされます。GPONで同様のことを達成するためには、2つのカプセル化レイヤーが必要です。まず、TDMフレームとイーサネットフレームは、GFPのようなフォーマット(Generic Frame Procedure ITU G.7401に由来)を持つGTC Encapsulation Method(GEM)フレームに包み込まれます。次に、ATMフレームとGEMフレームは両方ともGTCフレームにカプセル化され、最終的には、図2が示すように、PON上で伝送されます。
図2:EPONとGPONのレイヤ
EPONは、GPONよりもはるかにシンプルで直感的なソリューションを提供しています。GPONのATMのサポートや二重カプセル化は、純粋なイーサネット転送方式に比べて実際の利点を持ちません。アクセスサービスにおいては、EPONはデータのみのサービスに適しており、GPONはトリプルプレイに適しています。EPONはネイティブなイーサネットソリューションであり、イーサネットプロトコルを活用しています。一方、GPONはSONET/SDHおよび汎用フレーミングプロトコル(GFP)を利用してイーサネットを転送します。したがって、レイヤリングの比較ではEPONの方が優れており、サービスの面ではGPONの方が優れています
QoS (Quality of Service)
イーサネットプロトコルには固有のQoS機能はありません。PONシステムにはQoSがなければ実用的ではないため、ほとんどのベンダーはEPONでこれを実現するためにVLAN(仮想ローカルエリアネットワーク)タグを使用します。これによりQoSの問題は解決されますが、コストがかなり高くなります。VLANタグの自動プロビジョニングはないため、通常は手動でプロビジョニングされます。GPONには統合されたQoS処理があり、EPONに比べて優れています。EPONのQoSはGPONに比べてコストが高いです。(図3)
図3:EPONとGPONのQOSアーキテクチャ
OAM(運用・管理・保守)
GPONには、3つの異なるタイプの制御メッセージがあります: OMCI(ONT管理・制御インタフェース)、OAM、およびPLOAM(物理層OAM)。それらの役割は以下の表に示されています。
制御チャンネル | 形式 | 用途 |
---|---|---|
OMCI | イーサネット/ATM | GTC以上のレイヤーでのONTサービスのプロビジョニング(EMS経由など) |
組み込みOAM | ヘッダーオーバーヘッド | BWの許可、暗号化キースイッチング、およびDBA |
PLOAM | ATM | 自動検出およびその他のPMDおよびGTC管理情報。PLOAMメッセージはONTまたはFFに向けられ、ブロードキャストされます。 |
それに対して、EPONはIEEE 802.3ah OAMメッセージを使用して、SNMP(簡易ネットワーク管理プロトコル)のセットとゲットを通じて、IETF(インターネット技術タスクフォース)およびMIB(管理情報ベース)と連携してプロビジョニング、障害分離、およびパフォーマンス監視を行います。帯域幅の許可には、追加の制御メッセージであるMPCP GATEs/REPORTsが使用されます。
コスト
GPONまたはEPONのコスト費用は、OLT、ONU/ONT、および受動光学部品に依存します。ODNは、光ファイバケーブル、キャビネット、光分配器、コネクタなどで構成されています。同じのユーザー数に対して、EPONの光ファイバとキャビネットのコストは、GPONとほぼ同じです。OLTとONTのコストは、ASIC(アプリケーション固有集積回路)と光モジュールによって決まります。市場で利用可能なGPONチップセットは、主にFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)に基づいており、EPONのMAC(メディアアクセスコントロール)層ASICよりも高価です。GPONの光モジュールもEPONよりも高価です。GPONが展開段階に達すると、推定されるGPON OLTのコストはEPON OLTの1.5倍から2倍になり、GPON ONTの推定コストはEPON ONTの1.2倍から1.5倍になります。
結論
EPONとGPONはそれぞれ独自の利点と欠点を持っています。性能の比較では、GPONはEPONよりも優れていますが、EPONは展開時間とコストの面で多くの利点があります。現時点では、EPONがまだ主流であり、GPONは追いついています。ブロードバンドアクセス市場においては、EPONとGPONが互いを補完するために共存する可能性が高いです。複数のサービス、高いQoS、セキュリティ、およびATMバックボーンネットワークを必要とするユーザーにとっては、GPONが理想的な選択肢となるでしょう。一方、コストを重視し、セキュリティ要件が少ないユーザーにとっては、EPONがより適しているかもしれません。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日