400Gへ移行:サーバーにもたらす超高速通信
2022年06月06日 こばやし より更新
1.1k
データセンターの400Gアップグレード
![FS.com|10G/25G/40G/100G/400G光トランシーバ FS.com|10G/25G/40G/100G/400G光トランシーバ](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/09/banner-1649468668-D1NtY81x3a.png)
目次
標準化された「400G-SR4.2」と「400G-SR8」
400GBASE-SR4.2は、実質上400G BiDi MSA策定の「400G-BD4.2」と同じく、4ペア8本の光ファイバーを利用して850nmと910nmの2波長で伝送する。最大通信距離は70m(OM3)、100m(OM4)、150m(OM5)までである。 下記の図に示すとおり、左側はTR(送信-受信)で表記され、850nm波長での送信(Tx)と910nm波長での受信(Rx)をサポートする。その反対側はRT(受信-送信)で表記され、850nm波長での受信(Rx)と910nm波長での送信(Tx)をサポートする。
![「400GBASE-SR4.2」の仕組み 「400GBASE-SR4.2」の仕組み](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/13/400gbase-sr4-2-1649832563-lpHqSRUK1k.jpeg)
400G-SR4.2と400G-SR8の違い、IEEE 802.3cmによる規格標準化
]400GBASE-SR8は8ペア16本の光ファイバーを利用して840~860nm波長で伝送する。到達距離はOM3で70m、OM4/5で100mである。ただ、400GBASE-SR4.2とは違い、400GBASE-SR8は1ペア2本の光ファイバーが送信と受信を行い、850nm波長で50Gbpsを通すという通信規格である。
サーバーを接続する400G光トランシーバ
QSFP-DD DR4
MPO 12芯から4*LCデュプレックスブレークアウトケーブルまでQSFP-DD DR4と4* 100G DRを接続します。
![QSFP-DD DR4 to 4x 100G Breakout Connection QSFP-DD DR4 to 4x 100G Breakout Connection](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202011/05/_1604545737_2GbjR2Gk9L.jpg)
400G QSFP-DD XDR4/DR4+
400G光モジュールには拡張バージョン、つまり400G QSFP-DD XDR4 / DR4 +があります。400G QSFP-DD XDR4モジュールと4つのQSFP-DD 100G FRモジュールをMPO-12から4つのデュプレックスLCケーブルで接続します。
![400G QSFP-DD XDR4 to 4× 100G Connection 400G QSFP-DD XDR4 to 4× 100G Connection](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202011/05/_1604545785_QKVDgQ00Lq.jpg)
サーバーを接続する400Gネットワーク
導入者の独自の400G要求を満たすために、FSは400Gスイッチ、光トランシーバ、光ファイバケーブルなどの完全なポートフォリオを提供しています。FS 400Gソリューションはネットワーク全体の効率を向上させると同時に、安全性、カスタマイズ性、ビジネスの収益性と持続可能性を高めることが可能となります。そのため、FSはクラウド事業者、サービスプロバイダー、トラフィック増に悩む企業などにとっては、理想的な選択肢となります。下図はFS 400Gポートフォリオを使用した高密度400Gソリューションです。![サーバーを接続する400Gネットワーク サーバーを接続する400Gネットワーク](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/22/400g-solution-1650419344-9eehzh9whw-1650620129-KqP2C5PKJd.jpg)
お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
01:28
2024年08月06日
8
0
【FSサービス紹介】グローバル配送サービス
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日