スパイン・リーフ配線アプリケーションにおけるFS FHD®MTP®光ファイバカセット
FSは、データセンター、企業、通信アプリケーションにおける高密度スパイン&リーフファイバ接続に対する柔軟かつ使いやすいソリューションを提供するため、新しいFHD®ファイバーオプティックカセットを発売しました。その中には、 3x MTP®-8からLCファイバーカセットおよび8x MTP®-8メッシュカセットが含まれています。
では、この2種類の光ファイバカセットで100G~25Gの接続を実現するにはどうすればよいのでしょうか?この記事で、FS FHD®MTP®光ファイバカセットについて詳細に解説します。
スパイン・リーフ配線とは?
スパイン&リーフとは、データセンターでよく使われるネットワークトポロジーアーキテクチャの一つで、スパインスイッチとリーフスイッチの間に複数の並列パスを使用することにより、高帯域幅、低遅延の接続を提供します。スパイン&リーフ型アーキテクチャに適用されるスパイン&リーフ型ケーブル配線は、通常、メッシュネットワークを形成するすべてのリーフスイッチにスパインスイッチを光ケーブルで接続し、リーフスイッチをサーバーに接続します。この設計により、大量のトラフィックを処理できる高効率で柔軟なネットワークファブリックと、スイッチやケーブルに障害が発生した場合にトラフィックを簡単に再ルーティングできる冗長性を実現します。しかし、高密度の接続のために、ケーブルの配線や管理が困難になる場合があります。そこで、MTP®カセットの出番です。
スパイン・リーフ配線におけるFS FHD® MTP®カセットのメリット
FSは、40G~10G、100G~25G、400G~100Gのスパイン・リーフ配線シナリオに最適なFS FHD®MTP®光ファイバカセットの新シリーズを提供します。
FS新発売のFHD MTP®光ファイバカセットは、より高密度でモジュール式のプラグ&プレイを備えており、スパイン&リーフ型ケーブル配線に理想的です。より高密度なFHD® 8xMTP®-8メッシュカセットは、8芯MTP®ポートを前後に8つ備え、1Uラックで最大256本のファイバを管理することが可能です。このメッシュMTP®カセットは、ケーブルの接続を切断することなく、MDAの輻輳を緩和することができます。また、FHD® 3xMTP®-8-LCファイバカセットは、前部LCアダプタがラインシーケンスに対応する水平配置デザインを採用しており、お客様の使用状況により適合します。新発売のすべてのFHD® MTP®光ファイバカセットは、方式Bトランクの両端で使用される汎用極性を備えており、ファイバネットワークの複雑さを軽減し、ネットワークメンテナンスを合理化します。
スパイン・リーフ配線におけるFS FHD® MTP®カセットの応用方法
次に、スパイン&リーフ型ケーブル配線シナリオにおけるMTP®ファイバカセットの応用する方法について、以下のようにFS新発売のMTP®メッシュカセットとMTP®-LCカセットの2つの製品の100G~25Gのアプリケーションを示します。
メッシュカセットとのクロスコネクトでケーブル配線をより簡単に
FHD® MTP®8x8メッシュカセットは、後部に8つの8芯MTP®ポート接続、前部に8つの8芯MTP®ポートを備えています。このメッシュカセットは、片側のスパインポートで4つの個別のQSFP28 100Gレーンに接続され、もう片側ではリーフスイッチに接続されます。リーフ側でリーフスイッチを接続するたびに、そのポートを自動的に4×4の25Gレーンに分解して、すでに個別のラインカードに接続されているメッシュカセットのスパインポートにシャッフルします。そのため、MTP®8×8メッシュカセットでは、主配電エリア(MDA)でLC接続を使用せずに、QSFP28スパインスイッチポートとリーフスイッチポートを直接接続するため、ケーブル配線と運用のコストが削減され、省スペースと輻輳改善を実現します。
従来のポートブレイクアウト(Port Breakout)とのクロスコネクト
FHD®シリーズ24芯MTP®カセットは、ユニットの背面に8芯MTP®アダプタを備え、前面パッチフィールドの12デュプレックスLCアダプタにルーティングされ、1Uのスペースに最大96本のLCファイバを管理し、配線スペースを節約します。スパインのすべてのQSFP28ポートは、MTP®-LCカセットを通して4つの25Gチャネルに分割されます。次に、対応する数のMTP®-LCカセットを使用して、リーフスイッチの100Gアップリンクポートに接続する同じ演習を行います。ここで、それぞれのリーフスイッチとスパインスイッチの間にLCパッチ接続を行います。N*M光ファイバは、高い冗長性を維持するために完全にクロス接続され、スパイン&リーフ型アーキテクチャにより東西トラフィックの遅延時間を排除します。
まとめ
FS FHD®シリーズは、高密度光インターコネクトに専門的かつ迅速な光ファイバー配線製品とソリューションを提供するため、持続的にイノベーションを行います。FSは、お客様、パートナー、同僚と協力し、グローバル光通信の普及に多くの貢献をすることを目指します。ラックマウント型サーバーを導入の際は、またはラックサーバーに関するソリューションについて何かご質問がある場合は、ぜひFS.comと検討してみてください。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日