光ファイバコネクタの種類について
光ファイバコネクタの使用は、光ファイバシステムにおいて最大の関心事でした。かつては光コネクタが扱いにくく使用が困難であったが、光ファイバコネクタメーカは近年大きく光コネクタを標準化し単純化してきました。これにより、光ファイバコネクタの使用の利便性、光ファイバコネクタの清掃および光ファイバシステムにおける終端が強化されます。このチュートリアルでは、光リンクに適した光コネクタの選択に役立つ構造、タイプ、市場動向など、光ファイバコネクタの詳細な分析を提供します。
光ファイバコネクタとは何ですか?
![Simplex vs Duplex Fiber Connector.jpg Simplex vs Duplex Fiber Connector.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/202004/30/_1588216738_Jsrcy1YTdM.jpg)
光ファイバケーブルコネクタとも呼ばれるファイバコネクタは、光ファイバケーブルの端部を終端するための構成要素であり、ファイバ接続よりも素早く接続および切断が可能です。光ファイバケーブルコネクタは多くの構成と用途で使用され、光ファイバケーブルの設置と保守を大幅に簡素化します。異なるコネクタタイプは、異なる特性、異なる長所および短所、および異なる性能パラメータを有します。しかし、すべてのコネクタには、フェルール、コネクタ本体、ケーブル、カップリングデバイスの3つの基本コンポーネントがあります。
光ファイバコネクタタイプ
異なる分類方法によれば、光ファイバコネクタは異なるタイプに分割することができます。例えば、コネクタのピン端面に応じて、PC、UPC、APCに分けることができます。異なる伝送媒体によれば、ファイバコネクタは、シングルモードおよびマルチモードの光ファイバコネクタに分割することができる。ここに業界のリーダーであったコネクタの概要があります。
-
LCコネクタ:
ルーセントテクノロジーズが開発したLC光ファイバコネクタは、今日の光通信アプリケーション、特にSFPおよびSFP +ファイバトランシーバとの接続用のユビキタスファイバコネクタとなっています。1つの一般的なSFF(小型フォームファクタ)コネクタとして、LCファイバコネクタは1.25mmのフェルールを備えており、高密度ケーブルに最適です。シングルモードLCコネクタとマルチモードLCコネクタがあります。また、コネクタ構造に基づいて、LCコネクタもLCデュプレックスとシンプレックスコネクタに分けることができます。
-
SCコネクタ:
LCコネクタとは異なり、SCファイバコネクタはシングルモードファイバ(SMF)を保持するために2.5mmフェルールを使用します。そして、それは名前の "正方形のコネクタ"のソースである "四角形の"コネクタボディを持っています。性能が優れているため、光ファイバSCコネクタは、偏波面保存アプリケーションの2番目に一般的なコネクタです。SCファイバコネクタは、ポイントツーポイントおよびパッシブオプティカルネットワーキングなどのデータ通信およびテレコムアプリケーションに理想的です。
-
MPO/MTPコネクタ:
MPO/MTPファイバコネクタは、1本の長方形のフェルールに12〜24本のファイバを組み合わせたマルチファイバコネクタです。40Gおよび100G光パラレル接続でよく使用されます。上記の他のファイバコネクタと比較すると、MPO / MTPファイバコネクタはより複雑です。キーアップとキーダウンのため、オスとメスのMPO / MTPコネクタがあります。混乱を招く問題については、MPOファイバコネクタ対MTPファイバコネクタについては、MPO / MTPコネクタ:相違点およびクリーニングの推奨事項を参照してください。
-
FCコネクタ:
FCファイバコネクタは、セラミックフェルールを使用する最初の光ファイバコネクタですが、プラスチック製のSCコネクタおよびLCコネクタとは異なり、ニッケルメッキまたはステンレススチール製の丸いスクリュータイプの付属品を使用しています。FCコネクタの端面は、正しい挿入のためのアライメントキーに依存し、ねじ付きコレットを使用してアダプタ/ジャックに締め付けられます。製造と設置の複雑さにもかかわらず、FCコネクタはOTDRなどの精密測定機器やシングルモードファイバの選択肢として依然に最適なコネクタです。
![LC vs SC vs MTP vs ST vs FC.jpg LC-vs-SC-vs-MTP-vs-ST-vs-FC.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/202004/30/_1588236724_YAv3Cpz7SF.jpg)
-
STコネクタ:
STファイバコネクタは、AT&Tによって作成されライセンスされており、依然として最も一般的なコネクタの1つです。それは約0.25dBの挿入損失を有し、ハーフツイストバヨネットマウントで所定の位置にとどまるセラミックばね式の2.5mmフェルールでファイバを保持します。STファイバコネクタは、通常、キャンパスやマルチモードファイバアプリケーション、企業ネットワーク環境、軍事アプリケーションなどの長距離および短距離アプリケーションに使用されます。
シンプレックスとデュプレックスファイバ
シンプレックス接続とは、信号が一方向に送られることを意味します。例えば、信号は、2つのシンプレックスコネクタおよび装置Aから装置Bへのシンプレックスファイバケーブルを介して送信されます。装置Bから装置Aに同じ経路で戻ることはできない。しかし、伝送の変更は、デュプレックスコネクタと、デュプレックス接続と呼ばれるデュプレックスファイバケーブルを介して行うことができます。さらに、シンプレックスファイバコネクタは、ガラスまたはプラスチックファイバの1本のストランドと接続されることが多いが、デュプレックスファイバコネクタは、2本のファイバのストランドと接続する必要があります。次の図は、LCデュプレックスコネクタとSCデュプレックスコネクタの比較を示しています。関連記事:「シンプレックス通信とデュプレックス通信の違い」
光コネクタの市場分析
近年、世界市場は、光ファイバー技術の採用が増えてきています。また、光ファイバケーブルは、光ファイバコネクタ市場にプラスの影響を与える銅ケーブルを置き換えるために広く使用されています。ここに2014年から2025年までの米国の光ファイバコネクタ市場に関するレポートがあります(USD Million)。
この図から、MTP/MPOコネクタの市場ニーズは今後ますます拡大することがわかります。LCファイバコネクタは依然として主要な光コネクタ市場を占めています。これらは、高密度、高品質、多心光コネクタには依然として大きな改善があることを示しています。効率的なケーブル配線とケーブル管理の需要が高まるにつれて、簡単な設置、低ファイバ損失、高性能を提供できる光ファイバコネクタが光通信の新しいトレンドになると予測できます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日