10ギガビット・イーサネット(10GbE)の概要と必要性
デジタル化の波と新技術の出現により、データ処理効率とユーザー体験の向上を目指す10Gネットワークへの需要が高まっています。
10ギガビット・イーサネットとは何ですか?
10GbEや10Gイーサネットとしても知られる10ギガビット・イーサネットは、従来のギガビット・イーサネット規格の10倍となる毎秒100億ビットのデータ速度を提供する電気通信技術です。
10Gイーサネットは、データセンターや企業内のルーター、10Gスイッチ、サーバーを接続したり、イーサネットやファイバをベースとしたエリアネットワークを実現するための長距離・広帯域トランクに必要です。LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)、WAN(ワイド・エリア・ネットワーク)、MAN(メトロポリタン・エリア・ネットワーク)など、幅広いネットワーク・アプリケーションの接続をサポートします。
なぜ10Gネットワークが必要なのでしょうか?
10ギガビット・イーサネットは、信頼性の高い高速バックボーンの構築に役立ち、データ伝送と処理能力を向上させ、トラフィックの混雑を緩和し、システムへの負荷を軽減します。さらに、10GbEは接続の中断や遅延を軽減できるため、ネットワークの信頼性を向上させます。10Gネットワークを利用することで、従業員の生産性を高め、顧客への応答時間を短縮し、変化し続けるデジタル社会におけるビジネスの成長を促進することができます。
従来のギガビット・イーサネットと比較して、10Gbイーサネットのデータ・フレーム・フォーマットは変わらないため、10GbEテクノロジーは既存のイーサネット・プロトコルと完全に相互運用可能であり、ユーザーは既存のネットワーク内に簡単に導入することができます。このため、10GbEテクノロジーは既存のイーサネット・プロトコルと完全に相互運用でき、ユーザーは既存のネットワーク内に簡単に導入することができます。類似性に加え、ネットワーク・スイッチを介して全二重プロトコルを使用することで、ネットワーク間でデータを移動するためのコスト効率に優れた効率的な方法を提供します。
10Gイーサネットは通常何に使われるのですか?
SMBおよび企業ネットワーク
10Gイーサネットは、大容量のデータセットを移動させる必要のある大小のビジネスに適用されます。デジタル化が進むこの世界では、サーバーやクラウドサービス上で実行される負荷の高いアプリケーションがますます増えており、高速インターネットは企業にとってますます重要になっています。10GbEは、1Gビット/秒を使用する際に発生する可能性のあるボトルネックをすべて解消します。10GbEは、ビデオ、ストリーミング、定期的なデータバックアップなど、新しいコンピューティング・アプリケーションの高速、低遅延要件に対応するコスト効率の高い手段を提供します。
10Gネットワークにおいて、10Gイーサネット・スイッチはほとんどの企業にとって不可欠です。一般的に、企業は10Gネットワーク・スイッチをサーバー・ルームやデータセンターなどの高速ネットワーク・アプリケーションにレイヤー2ネットワークを供給するために利用することが多いだろう。
データセンターネットワーク
仮想化がデータセンター全体で広く利用されるようになるにつれ、多くの組織がサーバー・ハードウェアをより有効に活用し、効率性を高めるために、サーバー仮想化の流行に乗り出しています。そして、仮想化の利用が増えるにつれて、ネットワーク・リソースへの負担は指数関数的に増加しています。10Gネットワークへのアップグレードは、こうした影響を軽減するのに役立ちます。
サーバーやストレージ・プラットフォームのメーカーの多くは、より強力なマルチコア・プロセッサーによるI/Oトラフィックの増加によって引き起こされるボトルネックを緩和するために、データセンター向けに10GbE I/Oを提供しています。10GbEにアップグレードすることで、これらの高速I/Oをフルに活用することは理にかなっています。
ホームネットワーク
小規模なホームネットワークやスタジオネットワークでは、クラウドストレージのようなツールを使えば簡単にコラボレーションができます。しかし、ファイルサイズが大きくなると、何時間も待つ必要があるため、ネットワーク機器間の障壁が発生します。
10ギガビット・イーサネットがあれば、ユニファイド・ストレージはより現実的なものになります。映画や音楽を超高速で保存し、許可されたデバイスからストリーミングしたり、大きなデザインファイルを数秒で開いて友人と簡単に共同作業したり、USBスティックなしでネットワーク経由でコンピュータを数分でバックアップしたりなど様々です。10Gbpsネットワークでは、ギガビット・ネットワークと比較して、これらすべてのタスクにかかる時間は1/10で済みます。
10ギガビット・イーサネット・ネットワークへのアップグレード
あらゆる規模のビジネス、データセンター、家庭において、スピードへのニーズは急速に高まっています。特に企業にとって、より高速なネットワーク、10Gネットワークは、顧客や競合他社に追いつき、さらには世界中に拠点を拡大するためのビジネスの成長を促進することができます。今こそ、10ギガビット・イーサネット(10GbE)へのアップグレードを真剣に検討する時なのです。
10Gbpsネットワークに備えるには?
10GbEネットワークへのアップグレードには、10Gイーサネット・スイッチ、光モジュール、銅線ケーブル、光ファイバケーブルなど、さまざまなデバイスや製品が必要です。10Gネットワーク・スイッチは最も高価な機器であり、その重要性は否定できず、厳密な選択に値します。FS 10Gスイッチは、様々なビジネス向けに設計されており、4、20、24、48ポートの10Gポートを幅広く取り揃えています。
-
最先端のBroadcomチップ、Ixiaテスト、省エネ回路設計などの先進的なハードウェア設計により、安定したパフォーマンスを保証します。
-
20および48 x 10Gイーサネットポートは、データセンター、エンタープライズアグリゲーション、コアなど、さまざまなシナリオの要件を満たします。
-
IPv4/IPv6、仮想スタッキング、健全なセキュリティ保護ポリシー、およびQoSは、多様で安全なネットワーク設計を実現します。
-
Airware Cloud/WEB/CLI/SNMPによる容易なネットワークメンテナンスで、ユーザーフレンドリーな運用を実現します。
-
24、32、48個の10Gイーサネットポートで多彩な接続性を実現します。
-
イーサネットリンクの監視とトラブルシューティングを行うインテリジェントなイーサネットOAM(運用、管理、保守)。
-
インテリジェントなトラフィック管理のためのQoS制御の強化。
-
MPLSによる高度なブロードバンド管理。
-
最大600Gbpsのスイッチング容量を低コストで実現します。最適なトラフィック制御により、マイクロ秒単位のレイテンシーを可能にしています。
-
ARP検査とIPソースガード機能は、ビジネスネットワークを攻撃から保護するためにサポートされています。
-
専門知識のトレーニングを簡素化します。CLIの専門知識がなくても、デバイスのリアルタイムの設定、監視、トラブルシューティングが可能です。
-
4Kビデオ、高解像度ビデオ会議、低遅延ゲームなど、より高い帯域幅のアプリケーションがサポートされています。
10Gイーサネットが必要ですか?
現在ギガビット・イーサネットを使用しているユーザーは、10ギガビット・イーサネットに移行するかどうか迷っているかもしれません。ここでは、ネットワークのアップグレードの必要性を示す状況を紹介します。
個人の場合:
-
ビデオ編集、ストリーミング、オーディオ制作など、大量のデータを消費する作業を行っている場合。
-
高品質なワークフローが、転送速度の遅れのためにいつも滞っている場合。
法人の場合:
-
HDストリーミングを頻繁に使用し、大量のファイルを処理することが多い企業の場合。
-
企業が成長し、従業員数が増えてネットワークが混雑している場合。
-
ネットワーク・ラックが一杯いっぱいになりつつあるなら、1Gbスイッチを10Gbスイッチに交換し、スペースを節約しながら接続性を高めるのは理に適ってい場合。
結論
現在、ますます多くのネットワーク・ユーザーが、高品質で超高速な接続とダウンタイムのない接続で、いつでもどこでもあらゆるデバイスと接続できることを求めています。10Gイーサネット・テクノロジーはその可能性を提供します。ネットワークのアップグレードをお考えなら、FSの10Gイーサネット・ソリューションと製品を検討することをお勧めします。
関連記事:
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日