FSが解決!Wi-Fiの遅さやネットワーク混雑問題を解消する方法を紹介
注目製品:FS Wi-fi6デュアルバンド・アクセスポイント
「混雑」という単語を見た瞬間、私たちは人や交通などが込み合った状態を思い浮かべます。同様に、ネットワークにおける混雑もパフォーマンスの低下や接続の不安定さを引き起こす要因となります。日常生活で使用している無線LANや有線LANが時々遅くなったり、接続が困難になったり、途切れたりするような状況に遭遇した場合、あなたはどのように対処しますか?どのような解決策を考えますか?
Wi-Fiの速度が遅い理由
電波の周波数帯の違いによって、Wi-Fiの通信速度が異なります。現在普及している電波規格は「IEEE 802.11ac」と「IEEE 802.11n」の2種類で、使用されている周波数帯は2.4GHz帯と5GHz帯です。5GHz帯には25個の互いに電波干渉を起こさないチャネルがあり、その数は2.4GHz帯の8倍以上です。2.4GHz帯は通信速度が遅く、電波干渉を受けやすい一方で、障害物に比較的強いです。
![Typical AP-W6T6817C Application Scenario Typical AP-W6T6817C Application Scenario](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202010/20/_1603183353_Cxb5f0klGk.jpg)
過去数十年の間に、2.4GHz帯の無線LANは幅広く普及してきました。レンジ、ベビーモニター、Wi-Fi型電子錠、ブルートゥース関連製品などが2.4GHz帯の実用を促しました。しかし、複数台の端末が2.4GHz帯の電波を同時に利用すると、ネット回線は混雑になり、Wi-Fiの通信速度も遅くなるわけです。特に人口密度の高いマンションやアパートでは、他人と同じネットワーク回線を共有しなければなりません。
2.4GHzに比べて、5GHzは複数台の同時接続に適合すると考えられます。しかし、5GHz帯は障害物に弱いため、安定した通信速度を提供できないことがあります。 また、必ずすべての機器が5GHzに対応するわけではないがゆえに、購入する前に機器全体を把握する必要もあります。5GHzの対応機器が見つからない場合、2.4GHz帯の同じ機能を備えた製品を使用せざるを得ないかもしれません。状況に応じて、違うWi-Fi規格の製品を使い分けたほうが最適なソリューションだと考えられます。
おすすめの製品:FS Wi-Fi6 デュアルバンド・アクセスポイント
デュアルバンド同時接続は5GHz帯と2.4GHz帯の両方に対応しています。それに対して、シングルバンドは2.4GHzのみです。 従って、デュアルバンド・アクセスポイントでは5GHz帯と2.4GHz帯の両方を同時に中継することができます。5GHz/2.4GHz帯が自由に切り替えられるWi-Fi6アクセスポイントとして、当製品はネット回線混雑の解消と多人数・高密度環境に対応できます。 ネットワークの安全性・安定性を確保するために、FS Wi-Fi6 アクセスポイントはハイブリッド管理をサポートします。FATモードとFITモードを自動的に検測し、管理システムを適させることが、業務効率の向上に繋がります。
最適なWi-Fi6ソリューションを選ぶ
現状に合わせて最適な製品・ソリューションを選択することをおすすめします。FS Wi-Fi6 アクセスポイントは、OFDMA(直行周波数分割多元接続)、マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、BSSカラーリングなどの機能を連携させることで、多様なニーズを満たすソリューションとしての活用が期待できます。
AP-N505 製品ハイライト & 活用事例
-
高パフォーマンス 法人向けWi-Fi6対応 屋内用アクセスポイント
-
シームレスローミング&2×2 MU-MIMO
-
デュアルラジオ2.4 GHz (2x2)、5 GHz (2x2)
-
160 MHz帯域を使用した3000 Mbpsの超高速スピード
-
最大同時接続数:256台
-
Airwareクラウドにより管理可能
-
Wi-Fi5より65%以上の性能向上
-
天井/壁取付型アクセスポイント
-
オフィス、クラスルーム、廊下、ホテル、銀行、大型公共施設などの屋内環境に最適
AP-N635 製品ハイライト&活用事例
-
高パフォーマンス 法人向けWi-Fi6対応 屋内用アクセスポイント
-
トライバンド対応・4x4 MU-MIMO
-
最大伝送速度:7775 Mbps
-
最大同時接続数:1536台
-
Airwareクラウドにより管理可能
-
天井/壁取付型アクセスポイント
-
中大企業、大規模キャンパス、大規模会議センター、ホテル、学校などの高密度環境に最適
5GHzと2.4GHzを自由に切り替えられることによって、FS Wi-Fi6対応アクセスポイントは干渉の少ないチャネルを利用し、より高パフォーマンスを提供することができます。VoIPやビデオに対する強いニーズを抱く顧客に向けて、ネットワークの遅延・ジッタ問題が解消できるトライバンド・アクセスポイントも用意しています。
関連記事:PoE vs PoE+ vs PoE++の違いを解説
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202107/30/jp1-1627634581-sT0APSb3dX.png)
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日