FS建設現場用セキュリティカメラ購入ガイド
建設現場は脅威やセキュリティ上の課題に満ちた環境であるため、効率的で信頼性の高いセキュリティカメラシステムを導入することは、現場と従業員の安全を守る上で非常に重要です。この記事では、ニーズに最適なデバイスを選択するのに役立つ、建設現場の監視カメラの購入ガイドを提供します。
建設現場における一般的なセキュリティリスク
建設現場は、従業員と財産の安全を確保するために対処すべきさまざまなセキュリティリスクや課題に直面しています。これらの一般的なセキュリティリスクを理解することは、効果的な建設現場セキュリティカメラ・ソリューションを導入する上で非常に重要です。以下に主な脅威をいくつか挙げます:
-
不正アクセス
オープンで未完成の建物は、建設現場に存在する危険を知らない好奇心旺盛な人々を引きつけることが多いです。そのため、会社は人身事故で訴えられるリスクを負うことになります。警備員を雇うことで、無許可の人を敷地内に入れないようにすることができ、事故の可能性を減らすことができます。さらに、不法侵入者が残したゴミの後始末による費用のかかるダウンタイムを防ぐことができます。
-
労働者の安全
建設業は危険度の高い産業であり、建設労働者は、許容できない騒音レベル、極端な温度への曝露、屋根からの落下、重機の移動、建設重機による打撃、感電、シリカ粉塵、アスベストなど、深刻な危険にさらされる可能性のある多くの活動に従事しています。労働者は、ケーブル、資材、工具が不必要な危険とならないよう、管理手順に従わなければなりません。同時に、建設現場のリスクを減らすために、建設現場をビデオ監視で完全にカバーする必要があります。
-
従業員に対する強盗と暴行
犯罪者は、建設作業員が貴重な道具や設備を持ち運ぶことが多いことを認識しています。一日の終わりには、従業員が安全に現場を離れることができるようにする必要があります。従業員にグループ単位で退社するよう促し、車両まで同行する警備員の雇用を検討することで、強盗や暴行のリスクを減らすことができます。
-
サイバー犯罪
建設会社は、従業員の記録や金融取引などの機密データを扱っています。フィッシングやランサムウェアなどのセキュリティ侵害からオンラインデータシステムを保護することは不可欠です。サイバーセキュリティの経験豊富なセキュリティチームと協力することで、企業のデジタル資産を保護する強固な対策を確実に実施することができます。
-
悪い天気
建設における天候リスクとは、天候が建設プロジェクトに与える様々な悪影響や危険を包括したものです。異常気象の予測不能な性質がますます強まっているため、気象リスクは、あらゆる建設プロジェクトにおいて、気象による多大なコストの発生を防ぎ、プロジェクトの遅延を軽減するために不可欠な考慮事項です。雷雨、豪雨、強風、極端な気温などの危険な気象条件は、気象リスクを引き起こす原因となります。建設プロジェクトは、屋外での作業が多いという事業の性質上、落雷、豪雨、洪水などの自然災害にさらされるため、特に気象リスクの影響を受けやすいです。
建設現場におけるセキュリティカメラの利点
セキュリティカメラは、建設現場の安全・安心を確保する上で重要な役割を果たしています。セキュリティカメラには、現場のセキュリティと管理効率を高めるさまざまな利点があります。以下は、建設現場におけるセキュリティカメラの主な利点です:
包括的モニタリング: 大規模な建設現場は、広大な面積と複数の工事区域にまたがることがよくあります。セキュリティカメラは、現場のすべてのエリアを確実にカバーする包括的な監視を提供することができます。これにより、潜在的な安全上の脅威や異常を早期に発見することができます。
リアルタイムの監視と対応: セキュリティ監視センターに接続するか、モバイル監視デバイスを使用することで、セキュリティカメラはリアルタイムの監視とリモートアクセスを可能にします。つまり、現場の管理者はいつでも現場のライブ映像を見ることができ、必要に応じて即座に対応することができます。これは、緊急事態へのタイムリーな対応やセキュリティ事故の処理に不可欠です。
犯罪防止: セキュリティカメラがあるだけで犯罪の抑止力になります。犯罪者は、24時間体制で監視されている場所を標的にする前に、もう一度考え直す可能性が高くなります。セキュリティカメラは目に見えるセキュリティ対策となり、窃盗、破壊行為、その他の犯罪行為のリスクを軽減します。
証拠収集と調査サポート: セキュリティカメラのビデオ録画は、セキュリティ・インシデントを調査・解決するための貴重な証拠となります。窃盗、破壊行為、その他の犯罪行為の場合、現場の管理者はカメラの映像を確認することで、時期、場所、関係者を特定できます。これにより、セキュリティ管理が強化され、法的執行がサポートされます。
従業員の監督と安全教育: セキュリティカメラは、現場の安全監視だけでなく、従業員の監督や安全トレーニングの目的にも使用できます。記録された映像は、従業員の行動や業務慣行を評価し、潜在的な安全上の危険を特定し、トレーニングや改善の機会を提供するために活用できます。これにより、従業員の安全意識を高め、安全プロトコルを遵守することができます。
建設現場用セキュリティカメラに必須の機能
大規模な建設現場に適したセキュリティ・カメラを選ぶ際には、考慮すべきいくつかの重要な特徴があります。これらの機能は、カメラシステムが現場の特定のセキュリティニーズを満たすことができることを保証するのに役立ちます。ここでは、選定時に考慮すべき重要な機能について説明します。
-
高画質と広角レンズ
大規模な建設現場では、高解像度の画像と広い視野を提供するカメラが不可欠です。これにより、より広い範囲を撮影し、さまざまな建設ゾーンを細部まで鮮明に監視することができます。
-
ナイトビジョン機能
建設現場では、昼夜を問わずセキュリティを確保する必要があります。そのため、優れた暗視機能を備えたカメラを選択することが極めて重要です。暗視機能により、暗い場所でも鮮明な画像が得られます。
-
動体検知とアラート
カメラには、動きを自動的に検知して警告を発する動体検知機能が必要です。これにより、個人や物体がカメラの監視範囲に入るとタイムリーに通知され、必要なアクションを取ることができます。
-
防水性と耐久性
建設現場は通常、過酷な環境条件にさらされるため、カメラには防水性と耐久性が求められます。これにより、さまざまな気象条件や現場環境でも適切に機能します。
-
リモートアクセスとリアルタイム監視
リモートアクセスが可能なカメラシステムを選ぶと、現場の管理者はインターネットやモバイル機器を通じて、いつでもどこでもライブ映像を見ることができます。このリアルタイム監視機能により、緊急事態やセキュリティ問題への迅速な対応が可能になります。
-
長期保存とバックアップ
大規模な建設現場では、必要に応じて再生や調査を行うために、長期間のビデオ保存が必要になることがよくあります。そのため、十分なストレージ容量とバックアップ機能を備えたカメラシステムを選択することが重要です。
-
設置が簡単
建設現場はダイナミックな環境であるため、プロジェクトの進行に応じてカメラの設置場所を変更しなければならないことがよくあります。セキュリティカメラは、設置や再配置が簡単であるべきであり、現場の発展に合わせて柔軟性と適応性を持たせることができます。
現場警備に最適なセキュリティカメラの種類
FS IPC205-5M-Pワイヤレスネットワークカメラ
現場環境を監視するためのワイヤレス工事現場用セキュリティカメラをお探しの方に、工事現場用FS IPC205-5M-Pワイヤレスセキュリティカメラは理想的なソリューションです。このネットワークカメラは、500万画素のプログレッシブスキャンCMOSセンサーと2.7~13.5mmの電動ズームレンズを搭載し、IEEE802.11b/g/n WiFi接続に対応しています。また、IEEE802.11b/g/n WiFi接続に対応しています。広い視野を提供するため、微細なディテールにも集中でき、関連するイベントに素早く対応できます。真にワイヤレスなFS IPC205-5M-Pセキュリティカメラは、配線不要のポータブルな現場カメラでもあり、現場の玄関や入り口に設置することで、夜間でも人の動きや悪用、盗難未遂を検知することができます。
FS IPC425-4M-P PTZカメラ
PTZカメラは建設現場の公共エリアでの使用に適しており、建設現場の安全を守るのに理想的です。IPC425-4M-P PTZカメラは、スーパーHD 4MPの解像度と死角のない360°パノラマカバレッジを実現することができますバリフォーカル4.8-120ミリメートルレンズを装備しており、セキュリティカメラは、部屋全体の完全な360°パノラマ監視を実現するために天井に設置することができ、強力な25倍の光学ズーム機能を使用すると、視野が広いだけでなく、細部に焦点を当て、すぐに関連するイベントに注意を払うことができます。PTZセキュリティカメラは、ONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、簡単に安定したさまざまなネットワークを確立することができます。
FS IPC301-5M-Dドーム型カメラ
FS IPC301-5M-Dは、一般的に建設現場の倉庫環境で使用することができます98フィートスマート赤外線暗視機能付き5MPドーム型PoEセキュリティカメラです。FS IPC301-5M-Dセキュリティカメラは、120dB True WDRと4.0mm固定レンズ付きIR照明を提供します。耐久性と弾力性に優れた設計で、IP67の防塵・防水性能とIK10の耐バンダル性能を備えています。さらに、この工事現場用セキュリティカメラには、インテリジェントな周辺監視機能とスーパーダイナミック検知機能が搭載されています。越境検知、エリア侵入、エリア離脱、エリア侵入の4つの展開モードをサポートしています。自動車、非自動車、歩行者のターゲットを分類し、検出し、配置することができます。環境要因によって引き起こされる誤報を最小にすることできます。
FS IPC101-2M-Bバレット型カメラ
FS IPC101-2M-Bバレット型セキュリティカメラは、建設現場全体を監視するために最適なコストパフォーマンスの高いカメラです。FS IPC101-2M-B建設現場用セキュリティカメラは、2MPの解像度、内蔵マイク、固定2.8mmレンズ、98ftのナイトビジョン、IP67防水で、ほとんどの建設現場を保護するのに理想的です。このPoE IPカメラは、データと電力を一本のケーブルで送信するため、乱雑な配線の必要性を排除します。初心者でも数分で設定することができます。
FS IPC301-5M-Bバレット型カメラ
FS IPC301-5M-B 5MPバレット型セキュリティカメラは、広いダイナミック レンジ、131ftの赤外線暗視、IP67 等級を備えており、建設現場の出入り口への設置に最適で、低照度環境や暗闇でも動作できます。True WDR(120dB)を備えたこのカメラは、厳しい照明条件下でも、鮮明なディテールと正確な色再現を備えた高品質の画像を提供します。このセキュリティ カメラを互換性のあるHD NVRとペアリングすると、現場のセキュリティが即座に強化され、安心した監視体験が得られます。また、人の流れと群集密度を監視するための境界保護機能とインテリジェントな人流統計機能も備えており、カメラの群衆管理アプリケーション機能を強化します。
FS IPC101-2M-Tタレット型カメラ
The FS IPC101-2M-Tセキュリティカメラは、建設現場のオフィスエリアや受付エリアでよく使用されます。このフルHD 2MPターレットカメラは、2メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーとモーター付き固定2.8mmレンズを使用しており、より均一な夜間画像のためのインテリジェント赤外線光源をサポートしています。ナイトビジョン距離は30m(98ft)までであり、強い光のシーンでもクリアな画像を実現するためのTrue WDR技術も備えています。同時に、IP67の保護レベルも持っており、より長いサービス寿命を確保します。
FS建設現場セキュリティ・ソリューションを選ぶ理由
FSには、建設現場特有のセキュリティニーズを満たすように特別に設計されたセキュリティシステムを提供する専門家チームがいます。建設現場セキュリティソリューションの分野における弊社の豊富な経験により、建設現場を保護し、作業員の安全を確保し、進捗状況や納期を追跡する管理を支援する、プロアクティブでインテリジェンス主導型のセキュリティカメラをお客様に提供することができます。
-
FS建設現場セキュリティソリューションでは、複数種類の監視カメラ、ネットワーク機器、顔認証端末を提供しています。セキュリティ カメラには、さまざまな建設現場のセキュリティニーズを満たすバレット型カメラ、ドーム型カメラ、タレット型カメラ、魚眼カメラが含まれます。ネットワーク機器には、建設現場のオフィス環境やCCTVセンターを管理するためのエンタープライズスイッチ、PoE+スイッチ、NVRが含まれます。オールインワンの顔認識入退管理端末は、主に入口と出口での体温検出と顔の比較に使用されます。FSでは、特定の建設現場の特性と要件に基づいて、お客様に最適な製品タイプを選択できます。
-
FS建設現場監視カメラソリューションは、高度なインテリジェント分析アルゴリズムを使用しており、インテリジェントな分析と識別および警告機能を備えており、異常を即座に検出して対応します。侵入、盗難、または火災などの緊急事態が発生した場合でも、弊社のシステムはアラートを送信して関係者に通知し、直ちに対応できるようにします。
-
FSの建設現場セキュリティソリューションは、効率的な管理を実現することができます。弊社のVMS(ビデオ管理ソフトウェア)とモバイルアプリは、リモートモニタリングをサポートしています。モバイル電話やコンピュータを通じて、いつでもどこでも建設現場のリアルタイム映像を表示することができます。1つの画面で複数のチャンネルを表示し、複数の現場を監視することができます。さらに、VCA(ビデオコンテンツ分析)スマート検索機能により、日付、イベントタイプ、タグによって簡単に映像を見つけることができます。
-
FSは、優れた技術サポートとアフターサービスを提供することに取り組んでいます。経験豊富な技術チームが迅速な対応と解決策を提供できます。設置、設定、使用中に問題が発生した場合でも、建設現場の安全システムが正常に動作するよう最善の努力をいたします。
まとめ
建設現場用セキュリティカメラへの投資は賢明な判断です。FSの現場用セキュリティカメラと建設現場用ビデオ監視システムは、プロアクティブな脅威の検知により施設を保護し、建設現場での盗難や破壊行為のリスクを低減します。ニーズに合ったセキュリティカメラシステムを選択することは、現場の安全を確保するための重要なステップです。リアルタイム監視、広範な監視範囲、インテリジェントな侵入防御、カスタマイズされたレポート分析機能を提供し、潜在的なセキュリティ脅威をタイムリーに検出して対応することができます。
関連記事:
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日