FS学校向け無線LAN(WiFi)ソリューション
インターネットやモバイル機器の出現により、私たちの学習空間は過去10年間で劇的に変化しました。教育機関は、生徒が技術的・科学的な変化に遅れないよう、新しい学習方法を取り入れる必要があります。デジタル・リテラシーを誰もが簡単に利用できるようにするには、既存のウェブ・インフラをアップグレードする必要があります。WiFiを利用できるキャンパスは一般的になりつつあり、生徒や教師はインターネットで豊富な情報にアクセスできます。また、生徒同士が簡単にコラボレーションしたり、従来の学習方法を自動化したりすることも可能です。
FSもその最新動向を見極め、学校向け無線LAN(WiFi)ソリューションの提供を開始しました。FSがどのように学校におけるネットワークを成功に導くのだろうかは、この記事で解説します。
なぜ学校、大学、カレッジにFSのWi-Fiソリューションが必要なのか?
縛られないアジャイル学習
教育用WiFiは、学校、カレッジ、大学の敷地内のどこからでも、オンライン学習リソースやアプリケーションに即座に無制限にアクセスできるようにする必要があります。学校でWi-Fiを利用すれば、学生は迅速かつ簡単に文書を共有し、リアルタイムでプレゼンテーションを編集し、プロジェクトファイルをクラウドに保存し、チームワークスキルを向上させることができます。
個別学習のための1対1デバイスをサポート
WiFiと1対1デバイスの使用により、生徒の学習状況をリアルタイムでモニターするソフトウェアの使用も可能になり、教師は、生徒が試験の成績不振など明らかに遅れをとる兆候を示す前に、必要に応じて生徒を助けるために介入する機会を得ることが可能です。いじめや不健康な精神状態のような問題に対しても、同じように早期に介入することができます。
教師、生徒、スタッフ間のコミュニケーションの改善
教育機関におけるWiFiは、その可搬性によって、生徒と生徒、生徒と教師が協力することでコミュニケーションの障壁を取り除き、家庭と学校のインターフェースを強化することで保護者の参加を促します。多くの生徒がデジタル機器を通じてより簡単に関わることができるため、この機会を失うことは、生徒のウェルビーイングと教育を向上させる機会を失うことになります。
FSの学校向けWiFiソリューションのメリット
FSの無線LANソリューションはどうやって学校が直面するWiFiの課題を解決します?下記に詳細に述べます。
信頼性を高める
学校、大学、カレッジは、数百から数千のユーザーが同時にネットワークに接続するような、さまざまな高密度のエリアをサポートできなければなりません。高密度は、大量のデバイスとそれに伴う容量要件のため、無線ネットワークに大きな影響を与えます。適切な容量とカバー範囲を確保するためには、キャンパス内のミッションクリティカルなエリアを理解し、それに合わせて計画を立てることが不可欠です。
学校でのデータトラフィックの多さを考えると、プレッシャーがかかっても壊れない信頼性の高いWi-Fiは必須です。FSは、接続品質に妥協することなく、デバイスあたり60~80の同時接続クライアントをサポートするWi-Fiアクセスポイントを提供しています。
学校、大学、専門学校でのWi-Fi利用をシンプルに行えます。FSのWi-Fiアクセスポイントは、使いやすいオールインワン設計で、セットアップやメンテナンスがほとんど不要です。
安全性を高める
安全性は学校、大学、カレッジが無線ネットワークを設計する際に対処しなければならない最も明らかで、一般的に最も単純な課題です。データが多ければ多いほど、より多くのデータがセキュリティを必要とし、教室や日常生活でのワイヤレス利用の増加に伴い、保護されなければならないデータも多くなっています。
そのため、FSのWi-Fiソリューションは学校、大学、カレッジのデータの安全性を確保するために、暗号化メカニズムとクレデンシャルベースの保護を実装しています。
コストを削減する
今日の無線プラットフォームの有効寿命は3~4年です。3~4年の範囲を超えると、必要な無線LANパフォーマンス・レベルや、エンドユーザーが慣れ親しんだ必要な信頼性を維持することが難しくなります。FSの802.11ax (WiFi 6) は最新の規格であり、今やギガビットスイッチング、SDN、NAC、次世代ファイアウォールのようなセキュリティ規格の領域に入っています。
FSの専門エンジニアリングチームは、複数の無線APを1つの独立したAPに統合して信号の安定性と耐障害性を向上させたり、ファイアウォール、コントローラー、スイッチを統合して、統一された高セキュリティで管理しやすいネットワーク環境を構築するなど、学校や大学の要件に応じた個別のソリューションを提供し、予算が限られている学校、大学、カレッジに最適な費用対効果の高いWi-Fiソリューションを提供します。
ご活用いただける機器一覧
屋内用アクセスポイント
AP-N505 クラウドマネージドWi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps 屋内アクセスポイント
最新かつ最速のWi-Fi 6(802.11ax)テクノロジーを搭載したAP-N505は顧客の皆様のビジネスに強化されたカバレッジ、簡単なインストールと管理を提供するように構築されています。2x2 MU-MIMOをサポートし、2.4 GHz/5GHz帯域と2つの5GHz帯域で同時にサービスを提供し、最大3000Mbpsの速度を実現します。
屋外用アクセスポイント
AP-T565 クラウドマネージドWi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps 屋外アクセスポイント
AP-T565は、最大2.4Gbpsのアクセスレート、4つの空間ストリーム、および組み込みの全方向性アンテナを備えた同時デュアルバンドを提供します。FAT/FITモードの切り替えをサポートし、PoE/ローカル電源を備えた1つのSFPインターフェイスと1つの10/100/1000Mインターフェイスを提供します。ハウジングは、極端な屋内および屋外環境向けにIP68保護で設計されています。異常気象やその他の環境条件に耐えることができるため、設置とメンテナンスが大幅に削減されます。内蔵の全方向性アンテナにより、ほとんどのシナリオでWi-Fiカバレッジが可能になります。
その他の関連設備
Airwareはクラウドベースのスケールネットワークプラットフォームです。Airwareは、FSが立ち上げた、中小企業や多店舗展開する企業向けに企画から導入、運用・保守、最適化までのフルライフサイクル・クラウドマネジメントサービスです。運用・保守の効率化を図り、各店舗のIT人件費を削減することができます。
結論
WiFiが使えるキャンパスは一般的になりつつあり、生徒や教師はインターネットで豊富な情報にアクセスできます。FSは学校、大学、カレッジに教育用WiFiソリューションを提供しています。キャンパス内に信頼性と拡張性の高いワイヤレスインフラを構築するために必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。FS.comがどのようにネットワークを成功に導くことができるか、同じようなビジネス課題に直面している方は、ぜひ私たちのチームにお問い合わせください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日