鉱業におけるインテリジェント・効率・安全な導入を実現するスマートセキュリティ監視システム
お客様の鉱坑は広範囲に分布しており、現場環境は厳しく、地形も複雑です。ビデオ監視システムは、客観的で、成熟・安定した安全監視手段として、大きな役割を果たし、鉱業業界で広く認められています。鉱業における安全監視業務は「人的防御」から「技術的防御」への転換が進んでおり、鉱業におけるセキュリティ技術や製品の活用も進んでいます。FSのセキュリティ監視ソリューションは、中・大規模鉱業企業に安全保護を提供できます。
お客様プロフィール
お客様は石炭資源の採掘、加工、販売を専門とする総合鉱業会社です。主に石炭、コークス、石炭製品などを取り扱っており、主な販売市場は中国国内市場です。同社は「安全第一、技術革新、グリーン環境保護、ウィンウィンの協力」という経営理念を掲げています。そして、グリーン鉱山の建設、生産効率の向上、生産安全の確保に努めています。生命と財産の安全を保護するために、国際的に先進的な採掘設備と技術を導入し、インテリジェントな生産と管理を実現しています。
課題
1.鉱山作業場では人の流動性が高いため、身元確認が困難です。
2.作業場の環境が厳しく、監督が困難であり、リスクを適切に管理することも難しいです。
3.事故が発生した場合、救助が非常に困難であり、事後経過の追跡も困難です。
ソリューション
インテリジェントな本人確認技術で、鉱区の安全性と管理を強化
鉱山作業場では人の流動性が高く、アイデンティティがよく変更されるため、身元確認が非常に難しくなっており、管理と安全性に直接影響を与えています。このため、FS は、鉱区の出入口にインテリジェントなID認証技術の導入を提案しました。IPC507ET-2M-W(入退室管理装置)は、最大20,000人の顔プロファイルを登録でき、SWB950-R/L/M(スイングバリアゲート)は、効率的で正確なID確認を実現します。この技術は、鉱山作業場内の従業員の身元確認を迅速に行うだけでなく、入退室時刻を正確に記録でき、人員管理のコストを削減し、、鉱山の安全管理水準をさらに向上させます。
リアルタイムのセキュリティ監視と分析により、鉱区における全方位の監視と早期警報を実現
お客様の鉱区の現場環境は厳しく、監督が困難であり、リスクを適切に管理することも難しいです。これらの問題は、作業環境を危険にさらします。 これに対し、FS は、インテリジェントなアラーム機能により鉱区周辺で使用されるIPC301-8M-Bカメラや、環境や重要な設備の温度変化を捉えるのに役立ち、作業場をリアルタイムで監視できるIPC701-4M-Bなど、一連のソリューションを提案しました。また、IPC738-4M-Pを導入し、異常状況を早急に報告できるほか、IPC501-2X4M-Bパノラマモニタリングを使用して公共区域を監視し、鉱区環境と機器に全方位の監視とリスク警報を提供します。
このソリューションは、鉱区に出入りする人員、人数の変化、作業状況をリアルタイムで監視と分析できます。鉱区内の異常状態を早期に発見し、アラーム情報を自動的に生成して報告し、24時間遠隔監視を実現し、作業の安全性を確保できます。
VMS、集中管理と保守、鉱区の事故対応の効率化と予防力向上
鉱業において、作業の安全性は最も注目されている問題の一つです。鉱区で事故が発生すると、救援は困難となり、事故後の調査も非常に難しく、事故処理に大きな影響を及ぼします。この問題の解決策として、FS専門家チームは監視センターにNVD3512-12M、SS-C4055、VS-6048Dを導入し、ビデオ管理プラットフォーム(VMS)を利用してフロントエンドデバイスの統合管理を実現し、アラーム情報を速やかに受信して処理できます。FSビデオ監視ソリューションは、人員の権限割り当てとビデオ録画を行うために、48*18TBの大容量ストレージを提供します。ビデオをデコードし、ポーリング方式で複数のビデオ画像を大画面に表示できるため、数十の監視画面を同時に管理できます。さらに、このソリューションは、鉱山作業場内の設備と人員をリアルタイムで監視・位置追跡し、インテリジェントな画像認識技術と組み合わせることで、事故現場を迅速に特定と管理を可能にし、事故原因の追跡と予防を効果的に保証します。
FSのソリューションは、事故処理担当者が現場の状況を迅速に把握し、早急に適切な措置を取るのを支援するだけでなく、全体的な記録とレビューを実現できます。さらに、事故原因について徹底的に分析でき、鉱山作業場の安全性を向上させます。
結論
FSが提供する完全なソリューションには、アクセス制御システム、フロントエンドIPC、ネットワーク伝送装置、映像管理プラットフォーム(VMS)、IPSANストレージ、表示制御装置が含まれます。FSは、鉱業業界のお客様に向けて高品質で信頼性の高いビデオ監視製品を提供し、作業場の包括的なリモート監視を実現し、作業の安全性と安定性の確保を支援します。このような挑戦と不確実性に満ちた業界において、FSのインテリジェントで効率的なセキュリティ監視システムと専門的なサービスは、お客様のビジネスを成功に導くツールとなるのです。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日