中文

PAM4 与相干光学器件:哪个更适合100G DWDM?

更新于 2023年12月19日 by
401

随着对5G、云计算和存储网络等高速网络应用的需求不断增加,光传输网络也在迅速发展。100G DWDM解决方案逐渐改进并趋于成熟。在100G DWDM网络传输中,100G PAM4模块和CFP2相干模块是最受欢迎的选择。直接调制和相干技术可以轻松将传输距离扩展到80km,甚至对于城域网和DWDM网络可以达到1000km。那么,这两种技术之间有什么区别呢?哪一种更适合100G DWDM传输呢?相信在阅读本文后您将找到答案。

 

100G PAM4 QSFP28 VS 相干光学

在某些方面,相干CFP/CFP2光模块与PAM4 QSFP28模块不同。然而,在100G网络应用方面它们确实有一些相似之处。

什么是 PAM4 模块?

QSFP28 PAM4是一种用四个不同的信号电平对两位数据进行编码的技术。在此之前,40G和100G长距离传输采用传统的二进制NRZ调制格式。PAM4 模块通过四种模式对两个数据位进行编码,使连接带宽加倍,每个信号电平代表2位逻辑信息。它在多阶调制中发挥着关键作用,使PAM4成为100G DWDM解决方案中最高效和最具成本效益的推动者。

T通常,PAM4技术的常见类型包括50G(1*50G PAM4)、200G(4*50G PAM4)和400G(8*50G/4*100G PAM4)。100G PAM4 QSFP28 光模块 采用PAM4调制技术实现高速信号传输,适用于大型数据中心、校园和企业网络中的100G构建。100G PAM4 Signaling Technology

 

图1:100G PAM4信号技术

什么是相干技术和光学?

相干技术利用光的振幅、相位和偏振来聚焦更多数据在正在传输的波上。因此,通过采用数字信号处理器(DSP),可以在单个波长上实现更高的比特率。CFP DCO(数字相干光学),CFP2 ACO(模拟相干光学),CFP2 DCO(数字相干光学)、CFP2相干DCO是使用相干技术实现100G DWDM传输的常见光模块类型。

  • CFP DCO:它具有集成的数字信号处理芯片(DSP),这意味着可以在没有独立DSP和色散补偿模块(DCM)的情况下提高放大和接收灵敏度。此外,CFP DCO还配备了电子色散补偿(EDC),可实现超过100km的数据传输。

  • CFP2 ACO: CFP2 ACO的宽度是CFP的一半。由于当今的CFP2 DWDM收发器是模拟的,因此它需要主板上专用的DSP。因此,在某种程度上为主板增加了额外的功耗和成本。

  • 100G CFP2 DCO 与CFP2 ACO不同,CFP2 DCO集成了DSP ASIC,但价格也更昂贵。此外,它可以满足使用不带DSP的CFP2的供应商的需求,并支持更好的波长利用率。Coherent Optics Working Principle in DWDM Solution

图 2:DWDM 解决方案中相干光学工作原理

PAM4和相干光学的优缺点

下表详细描述了在100G DWDM网络应用中,QSFP28 PAM4和相干模块的优缺点

  优势 缺点
100G PAM4 QSFP28 简单且成本效益高:可直接用于嵌入式DWDM网络的交换机中。 需额外的放大器:针对超过5km的传输,需要额外的放大器、DWDM复用器和色散补偿器。
更高的带宽和较低的功耗: 通过使用四种模式编码两个数据位,PAM4模块将连接的带宽提高一倍,并降低功耗。 噪音干扰: 会产生更高的信噪比(SNR)。
相干光学: 配备内置DSP芯片 和电子色散补偿(EDC)以提高放大和接收灵敏度。 更高的功耗,项目成本更高。
非常适用于 1000公里长距离传输 高要求: 链路两端需要来自同一供应商的两个DSP。在某些情况下,线卡必须相同。
 

结论

总的来说,无论是PAM4模块还是相干光学在100G DWDM网络传输中都能有效发挥作用。不同的是,100G PAM4光模块在成本效益上更为优越,适用于80km以内的传输,而100G相干光学则更适用于超过100km的传输,但在设备方面也存在一些限制。数据中心和企业可以根据它们的具体要求选择任何组合的光模块。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k