中文

飞速(FS) S3900系列交换机如何配置Voice VLAN?

发布于 2020年06月05日 by
594

Voice VLAN是为用户的语音流专门划分的VLAN,当网络中出现数据、视频、语音等多种流量同时传输时,可通过配置Voice VLAN,识别语音流,优先保证语音流的传输,确保通话质量。飞速(FS) S3900系列交换机专为SMB、校园和家庭网络而设计,可支持Voice VLAN。

了解更多有关Voice VLAN,请参阅:Auto VoIP与Voice VLAN:有什么区别?

 

飞速(FS) S3900系列交换机的Voice VLAN应用

若想提高语音数据流的传输优先级,首先要识别出语音数据流,通常情况下,Voice VLAN可以通过基于MAC地址的方式和基于VLAN的方式来实现对语音数据流的识别,飞速(FS) S3900系列交换机也不例外,S3900-24T4S、S3900-24F4S和S3900-48T4S三款交换机均可通过这两种方式实现,如下图,在Voice VLAN的使用场景中,飞速(FS) S3900系列交换机的一个端口连接到IP电话,另外一个端口连接互联网,通过上述两种方式进行语音流识别,然后再对语音流提升优先级后传输。设置成功后,语音流将优先于视频或数据传输。

 

飞速(FS) S3900系列交换机如何实现Voice VLAN?

飞速(FS) S3900系列交换机具备千兆RJ45端口、千兆SFP端口和万兆SFP+端口,这三种端口均能支持Voice VLAN配置。IP电话相对于RJ11端口的普通电话而言,可支持RJ45端口或WiFi信号,因此,飞速(FS) S3900系列交换机与IP电话之间有两种方式实现Voice VLAN配置,一种是使用RJ45水晶头的网络跳线直接连接,另一种是采用电口光模块,一般情况下,第一种方式的使用最为常见。

 

飞速(FS) S3900系列交换机配置Voice VLAN思路

由上可知,飞速(FS) S3900系列交换机可通过基于MAC地址的方式和基于VLAN的方式来配置Voice VLAN,从而提高语音流的优先级。两种方式的配置思路如下:

注意:当交换机端口处于access模式时,飞速(FS) S3900交换机不支持Voice VLAN。

基于MAC地址配置Voice VLAN

由于交换机收到语音报文和数据报文都属于untagged报文,因此需要配置OUI来区分语音流和数据流。OUI(组织唯一标识符)可根据IP电话厂商申请的MAC地址段识别哪些报文是IP电话所发送出来的。配置思路:

 

  • 在交换机上创建VLAN,并配置各接口加入VLAN,实现二层互通。

  • 配置OUI,实现根据收到报文的源MAC地址匹配到OUI。

  • 配置接口Voice VLAN功能。

基于VLAN配置Voice VLAN

此方式需要用户在IP电话上手动设置相应的VLAN。当交换机收到来自IP电话的tagged报文时,按照如下配置思路进行配置:

 

  • 在交换机上创建VLAN,并配置各接口加入VLAN,实现二层互通。

  • 配置VLAN 2为Voice VLAN,并使用基于VLAN的Voice VLAN(此为缺省情况),不用配置繁琐的OUI,简化配置。

 

飞速(FS) S3900系列交换机通过CLI配置Voice VLAN

下面将以飞速(FS) S3900-48T4S交换机为例,为您演示如何通过CLI基于MAC地址和基于VLAN两种方式配置Voice VLAN。

基于MAC地址的配置

1.在Switch上创建VLAN,并配置各接口加入VLAN,实现二层互通。

#创建vlan

S3900-48T4S#configure terminal
S3900-48T4S (config)#vlan database
S3900-48T4S (config-vlan)#vlan 2


# 配置接口ethernet 1/1和ethernet 1/2允许通过的VLAN。

S3900-48T4S(config)#interface ethernet 1/1
S3900-48T4S(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-48T4S(config-if)#switchport hybrid pvid 2
S3900-48T4S(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 2 untagged
S3900-48T4S(config)#interface ethernet 1/2
S3900-48T4S(config-if)#switchport mode trunk
S3900-48T4S(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2

2.配置OUI,实现根据收到报文的源MAC地址(即IP phone的MAC地址,此处为64-9D-99-1F-02-02)匹配到OUI。

S3900-48T4S(config)#voice vlan 2
S3900-48T4S(config)#voice vlan mac-address 64-9D-99-00-00-00 mask ff-ff-ff-00-00-00 description voice

3.配置接口Voice VLAN功能

S3900-48T4S(config)#interface ethernet 1/1
S3900-48T4S(config-if)#switchport voice vlan auto
S3900-48T4S(config-if)#switchport voice vlan priority 6
S3900-48T4S(config-if)#switchport voice vlan rule oui
S3900-48T4S(config-if)#switchport voice vlan security

4.检查配置结果

S3900-48T4S#show voice vlan status
voice vlan 1.png

S3900-1#show voice vlan oui
voice vlan 2.png

基于VLAN的配置

1.在Switch上创建VLAN,并配置各接口加入VLAN,实现二层互通。

# 创建VLAN

S3900-48T4S#configure terminal
S3900-48T4S (config)#vlan database
S3900-48T4S (config-vlan)#vlan 2


# 配置接口ethernet 1/1和ethernet 1/2允许通过的VLAN。

S3900-48T4S(config)#interface ethernet 1/1
S3900-48T4S(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-48T4S(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 2 tagged
S3900-48T4S(config)#interface ethernet 1/2
S3900-48T4S(config-if)#switchport mode trunk
S3900-48T4S(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2

2.配置VLAN 2为Voice VLAN,并使用基于VLAN的Voice VLAN

S3900-48T4S(config)#voice vlan 2
S3900-48T4S(config)#interface ethernet 1/1
S3900-48T4S(config-if)#switchport voice vlan auto
S3900-48T4S(config-if)#switchport voice vlan priority 6

3.检查配置结果

S3900-48T4S#show voice vlan status
voice vlan 3.png