中文

三分钟全面了解BiDi光模块安装及应用

发布于 2020年04月01日 by
4.8k

BiDi(Bi-Directional)双向通信技术利用同一根光纤在两个方向(发送方和接收方)上处理数据,如图1所示,不同于普通光模块(使用双纤传输数据,一根用于发射,一根用来接收),采用BiDi技术的光模块允许互联的网络设备(如交换机、路由器等)在一根光纤上发送/接收数据。相对于普通光模块而言,BiDi光模块可有效减少光纤跳线的使用,简化网络布线系统,节省机柜空间,降低光纤布线基础设施的成本。 因此,BiDi光模块被应用于5G网络建设。

图1:10G SFP+普通模块vs10G SFP+ BiDi模块

BiDi光模块对光纤有什么要求?如何安装?

市场上,BiDi光模块采取两种不同的接口设计,分别为BiDi单纤双向光模块和BiDi双纤双向光模块。下面将详细介绍这两种类型的BiDi光模块以及其对光纤的要求,帮助您正确安装快速布线。

BiDi单纤双向光模块安装及应用

BiDi单纤双向光模块只有一个端口,通常,该类BiDi光模块与LC单工单模光纤跳线搭配使用,安装在交换机、光纤收发器、OEO转换器等设备上,提供高速、稳定的信号传输,适用于1/10/25/50Gbps传输速率的ISP网络,FTTX或数据中心等网络。市场上该类BiDi光模块产品包括1G SFP BiDi光模块10G SFP+ BiDi光模块25G SFP28 BiDi光模块,50G QSFP28 BiDi光模块等(访问飞速(FS)官网可了解更多详情)。以下将以10G BiDi光模块为例,详述BiDi单纤双向光模块安装使用。

场景1:用于10G交换机直连。一对10G BiDi光模块分别安装在两端的交换机上,利用LC单工跳线连接两个BiDi光模块,构建10G链路。

图2: 10G BiDi光模块在交换机通信的安装使用

场景2:10G BiDi光模块用于连接光纤收发器(即光电转换器)。一对SFP+ BiDi光模块分别插入两端的光纤收发器,并通过一根LC单工单模跳线连接;再使用网线连接交换机和光纤收发器即可实现光电信号的传输。

图3: SFP+ BiDi光模块在光纤转化器的安装应用

场景3:10G BiDi光模块可用于连接OEO转换器。SFP+ BiDi光模块分别部署在两端的OEO转换器上,使用LC单工单模跳线连接两端BiDi光模块,即可延长传输距离。

图4:10G SFP+光模块在OEO转换器的安装应用

值得注意的是,由于BiDi光模块能支持高带宽、超低延迟、高可靠性的数据传输,且有效节省光纤资源,高速率的25/50G BiDi光模块将在5G网络建设中发挥重要作用。

BiDi双纤双向光模块安装及应用

BiDi双纤双向光模块是一种特殊的BiDi光模块,采用了LC双工接口设计,通常与LC双工多模光纤跳线搭配使用。如,常见的40G BiDi双纤双向光模块采用两个20Gbps通道,每条通道同时发送和接收信号。该类BiDi光模块搭配LC 双工多模OM3光纤跳线使用时,其最大传输距离为100m;搭配LC 双工多模OM4光纤跳线使用时,其最大传输距离为150m。

图5:40G QSFP+ BiDi光模块工作图例

事实上,40G BiDi光模块是10G-40G网络升级的高效解决方案。如图6所示,普通40G光模块通常与MTP/MPO光纤跳线搭配使用,如40G SR4,40G PLR4光模块等,而10G光模块的接口一般为LC接口,若想将现有的10G网络升级到40G,就需升级现有的布线系统,这将加大网络布线成本。但如果是使用40G BiDi光模块,用户可直接使用现有的布线系统,实现网络平滑升级。

图6:使用40G BiDi光模块进行10G-40G网络升级

注意,BiDi光模块必须成对使用,即互联的BiDi光模块的发送端(TX)和接收端(RX)的波长必须一一对应。例如,10G SFP+ BiDi的TX端波长为1310nm,RX端波长为1490nm,该模块只能和TX端波长为1490nm, RX端波长为1310nm的SFP+ BiDi光模块搭配使用。

BiDi光模块在5G网络大显身手

5G网络,前传、中传、回传网络需要以高速率,低延迟和高可靠性的方式进行数据传输,以便支持远程医疗,自动驾驶等应用。考虑到节省光纤资源和降低成本,高速率的25/50G BiDi光模块是5G网络建设时的理想选择。

由于5G网络架构将原先4G BBU(基带处理单元)分为了CU(集中单元)和DU(分布式单元),BBU的部分物理层下沉到了AAU(有源天线单元),加大了光纤基础设施的部署;且5G的下载速率相比4G至少提升10倍,需要较大容量及较高带宽的支撑,因此BiDi光模块是5G前传网络的理想选择。

图7:5G网络架构 VS 4G网络架构

在5G网络建设的白皮书指出,5G前传网络,可采用25G BiDi光模块完成点对点光纤直连;5G中传及回传网络,需要使用PAM4调制技术的50G BiDi光模块满足聚合层及核心层的传输速率要求,从而满足5G承载网络对大容量、网络切片的负载需求。详见《5G承载网之5G光模块解决方案》

结论

BiDi光模块是帮助用户简化网络布线、提高网络容量的切实可行的方案。同时,高速率25/50G BiDi光模块能为5G网络提供更快、更稳定的数据传输,是5G网络部署的优质选择。

想了解更多关于BiDi光模块知识,详见:《单纤双向BIDI光模块常识》

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k