中文

40G数据中心解决方案指南

更新于 2023年08月21日 by
305

传统的网络基础设施无法满足数据中心处理大量数据的需求,因此,越来越多的10G数据中心通过部署40G网络解决方案来升级10G网络。本文将为您介绍飞速(FS)40G数据中心解决方案部署及其涉及的产品种类。

为什么需要40G数据中心解决方案?

在过去的几年中,不断增长的数据流量使得10G/25G以太网络无法满足数据中心对更大带宽和更高速数据传输的需求。40G数据中心解决方案将现有的以太网技术和接口与新技术相结合,不仅可以提升据传输速度,还可以更快地解决数据中心出现的解决问题。随着40G以太网技术的逐渐成熟,越来越多的用户选择40G网络解决方案来部署他们的数据中心。

40G数据中心解决方案解析

40G数据中心解决方案是长距离传输和交换机互联的理想选择,适用于需要高带宽和低延迟传输的数据中心,特别是那些拥有大型虚拟化设备的数据中心。

点击了解飞速(FS)数据中心交换机

在典型40G数据中心解决方案中,40G以太网交换机整体交换容量比10G交换机更高,可以作为数据中心架构中的汇聚层交换机(如下图所示)对10G交换机数据进行汇聚;10G交换机作为接入层交换机,通过10G SFP +光模块将10G交换机连接到机架式服务器。

在典型40G数据中心解决方案架构中,我们可以利用10G SFP+光模块40G QSFP+光模块和布线系统来实现数据传输。如下图所示:

光模块

40G数据中心解决方案产品搭配

如果数据中心计划10G网络升级到40G网络,则以下产品是必不可少的。

40G QSFP+光模块

40G QSFP+光模块具备4个独立的10G数据通道来支持40Gbps的总带宽,已广泛用于40G直连网络、40G-4x10G分会网络、数据中心聚合和背板应用、数据中心交换机和路由器互联。目前市场上有各种型号的40G光模块,如40GBASE-SR4,40GBASE-LR4,40GBASE-ER4,40GBASE-CSR4,40GBASE-PLRL4等。

40G以太网交换机

40G以太网交换机通常配备SFP+,SFP28,QSFP+和QSFP28混合端口,通常作为核心层/汇聚层交换机应用用于数据中心。 40G以太网交换机的交换容量取决于端口总数和交换机芯片本身的功率,整体交换容量比10G交换机更高。

MTP®/MPO光纤跳线

MTP®/MPO光纤跳线由MTP/MPO连接头和光纤组成,MTP®/MPO连接头分为母头(无引脚)和公头(有引脚)两种,其应用大大增加了光纤密度并节省了机架空间。因此,MTP®/MPO光纤跳线非常适用于的40G/100G数据中心布线和未来的网络扩展升级。

OM1/OM2/OM3/OM4/OM5多模光纤跳线

OM1/OM2/OM3/OM4/OM5多模光纤跳线具有不同的传输距离和数据速率能力,可用于高速网络安装,是千兆/万兆局域网和数据中心应用的常见选择。

总结

随着网络应用和流量需求的增加,越来越多的数据中心从旧布局向新布局演进,从10G网络升级到40G甚至100G网络。40G数据中心解决方案是长距离传输和交换机互联的理想选择,广泛应用于需要高带宽和低延迟传输的大型企业和数据中心。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k