中文

人工智能的先进网络解决方案

更新于 2024年01月29日 by
328

近年来,由于大型人工智能(AI)模型在自然语言理解、跨媒体处理以及向通用AI演进方面的卓越能力,在AI领域引起了广泛关注。行业领先的大规模模型参数规模已经达到了万亿乃至数十万亿级别。

在2023年,一款名为ChatGPT的人工智能产品风靡全球,其展现了进行对话交互、代码生成、问题解答以及创作小说等多种能力。这款产品的核心技术基于经过精细调校的大型模型GPT-3.5,该模型拥有1750亿个参数。据报告显示,GPT-3.5的训练采用了微软构建的一套专用人工智能超级计算机系统。这套系统由一个包含1万台V100 GPU的高性能网络集群组成,总计算功耗大约为3640 PF-days(千万亿次浮点运算天数)。换算一下,如果以每秒10万亿次计算的速度来计算,完成这样的计算量需要3640天的时间。

提升网络以追求人工智能卓越

在人工智能时代,对网络的需求飙升至前所未有的高度,这就要求网络具备无与伦比的性能和可靠性。随着AI技术不断发展,大规模模型日益成为主流,网络基础设施必须随之进化,以满足这些需求,并提供卓越的连接性和响应速度。鉴于网络体验直接影响到AI算法的流畅执行、数据传输效率以及实时决策制定,追求最佳网络体验至关重要。从高速数据传输到超低延迟连接,寻求完美网络构成了人工智能成功的基础。只有通过利用前沿技术和不断突破网络能力的界限,我们才能在数字时代充分释放人工智能的潜力。

大规模GPU集群中的网络瓶颈

根据阿姆达尔定律,一个并行系统的效率由其串行通信部分的性能决定。随着并行系统中节点数量的增长,通信的比例也随之增加,从而对整个系统性能的影响加剧。在涉及数百甚至数千个GPU计算能力的大规模模型训练任务中,众多服务器节点及其间的互服通信需求使得网络带宽成为GPU集群系统的一个关键瓶颈。值得注意的是,在大型模型架构中广泛应用的混合专家(MoE)结构,其特征是稀疏门控特性及全互联通信模式,随着集群规模增大对网络性能提出了极高的要求。近期业界针对全互联通信优化策略主要围绕最大化利用网络高带宽以减少通信时间、提升MoE模型训练速度展开。

Advanced Networking Solutions for Artificial Intelligence

大规模GPU集群的稳定性挑战

一旦GPU集群达到一定规模,除了优化性能之外,确保集群系统的稳定性就成为需要额外解决的一个挑战。网络的可靠性在决定整个集群计算稳定性方面起着至关重要的作用,原因如下:

  • 大型网络故障域:不同于影响集群计算能力小部分的单点CPU故障,网络故障可能导致数十甚至更多GPU的连通性中断。稳定可靠的网络对于保持系统整体计算能力的完整性至关重要。

  • 网络性能波动的重大影响:与相对容易隔离的单个低性能GPU或服务器不同,网络是整个集群共享的资源。网络性能的波动可能对所有计算资源的利用产生重大影响。

解决上述问题对于维护大规模GPU集群的稳健性和一致性能至关重要。

Advanced Networking Solutions for Artificial Intelligence

赋能高性能AI训练网络

在大规模模型训练领域,计算迭代和梯度同步需要处理海量通信数据,单次迭代达到数百GB的情况并不罕见。此外,加速框架引入的并行模式和通信需求使得传统低速网络无法有效支持GPU集群的强大计算。为了充分利用GPU的强劲计算能力,构建高性能网络基础设施至关重要,该基础设施需提供配备高带宽、可扩展性和低延迟通信能力的超级带宽计算节点,以应对AI训练固有的通信挑战。

NVIDIA InfiniBand(IB)网络脱颖而出,为每个计算节点提供了高达1.6Tbps的超高通信带宽,相比传统网络实现了十倍以上的提升。NVIDIA InfiniBand网络的关键特性包括:

  • 非阻塞胖树拓扑结构:采用非阻塞网络拓扑确保集群内部高效传输,支持单集群规模高达2K个GPU,并提供超EFLOPS级别(FP16)的集群性能。

  • 灵活的网络扩展性:网络支持灵活扩展,最大可支持32K个GPU计算集群,使根据需求调整集群规模成为可能,满足各种规模的大规模模型训练需求。

  • 高带宽接入:计算节点网络平面配备8块ROCE网络卡,实现1.6Tbps的超高速带宽接入,这一高带宽设计有助于快速进行计算节点间的数据传输,从而最大限度地减少通信延迟。

通过运用NVIDIA InfiniBand网络技术,可以构建具有超高带宽的计算节点,提供强大的通信性能以支持AI训练。同时,飞速(FS)还提供一流的 InfiniBand交换机, InfiniBand网卡, GPU 服务器以及InfiniBand HDR AOC和DAC等高速产品/a>。这些产品均符合AI高性能网络服务器集群所需的低延迟、高带宽和可靠性要求。

总结

总结来看,在GPU计算能力持续增强和大规模AI模型训练不断演进的背景下,构建高性能网络基础设施的任务变得尤为迫切。GPU集群网络架构必须不断迭代和完善,以确保系统计算能力的最优利用和可用性。唯有不懈创新与升级,才能满足日益增长的网络需求,提供无与伦比的网络性能和可靠性。

在AI时代,具备高带宽、低延迟和可扩展性的网络正逐步成为标准配置,这对于支撑大规模模型训练和实时决策至关重要。作为光学网络解决方案的领先供应商,我们坚定致力于提供优质、高性能的针对AI服务器集群定制的网络连接解决方案。我们的承诺涵盖了持续创新、构建可靠高性能网络基础设施,以及为AI技术的发展与应用提供稳定、可信的基础。

让我们共同面对AI时代的挑战,携手谱写智能未来的新篇章。
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k