中文

40G QSFP+ SR4光模块 vs 40G QSFP+BiDi 光模块:工作原理有何区别?

发布于 2020年03月25日 by
3.9k

QSFP+光模块有四种主要用于短距离传输的模块(按1千米以内来计算):40GBASE-SR4、 40GBASE-BiDi、 40GBASE-CSR4和40GBASE-UNIV,其中SR4和BiDi这两种型号最常用。什么是 QSFP-40G-SR4?什么是QSFP-40G-SR-BD?他们的区别在哪儿?在购买时,又该如何选择?本文将就这一系列问题进行解答。

什么是QSFP-40G-SR4模块?

QSFP-40G-SR4光模块的封装类型为QSFP+(Quad Small Form-factor Pluggable Plus),与OM3光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达100米;与OM4光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达150米。QSFP-40G-SR4光模块不仅可以通过连接12芯MTP/MPO光纤跳线实现40G传输,还可以通过连接8芯MTP-LC分支线缆实现4x10G传输。

图1:QSFP-40G-SR4.jpg

图1:QSFP-40G-SR4

什么是QSFP-40G-SR-BD模块?

40G BiDi模块,利用波分复用技术使每个收发通道可以同时发射和接收来自一根多模光纤上不同波长的光信号。用于短距离数据传输的QSFP-40G-SR-BD光模块搭配OM3光纤跳线使用时最远可传输100米,搭配OM4光纤跳线使用时,传输距离最远可达150米。QSFP-40G-SR-BD光模块可以充分利用现有10G布线系统中的双工LC跳线,快速搭建40G网络,无需添加光纤配线盒。相较于其他传统的解决方案,利用QSFP-40G-SR-BD光模块实现40G网络升级更加方便快捷。

图2: QSFP-40G-SR-BD.jpg

图2: QSFP-40G-SR-BD

40G QSFP+ SR4 vs BiDi光模块:二者有何区别?

虽然QSFP-40G-SR4和QSFP-40G-SR-BD光模块都可以搭配多模光纤跳线使用,最远传输距离都可达150米。但这两种光模块的区别也很明显:QSFP-40G-SR4光模块是MTP接口,而QSFP-40G-SR-BD光模块是LC接口,且只有前者可实现4x10G连接。下文将通过对二者工作原理的介绍,帮助大家进一步理解其差异性。

QSFP-40G-SR4光模块工作原理

QSFP-40G-SR4光模块主要用于40G速率的光传输,其内部分别有4个相互独立的光信号发射和接收通道,每条通道可支持10Gbps的数据传输。QSFP-40G-SR4光模块常与12芯MTP主干光纤跳线搭配使用,4芯用于发射,4芯用于接收,而中间的4芯闲置。

图3:QSFP-40G-SR4工作原理.jpg

图3:QSFP-40G-SR4工作原理

QSFP-40G-SR-BD光模块工作原理

QSFP-40G-SR-BD光模块,与上述光模块有所不同,它将4个10Gbps信号通道组合成2个双向传输的20Gbps信号通道。每个收发通道同时发射和接收来自一根多模光纤上的不同波长(通常为850nm/900nm)的光信号。QSFP-40G-SR-BD光模块常与双工LC光纤跳线搭配使用,因而可以在不改变现有10G布线格局的基础上实现40G传输。

图4:QSFP-40G-SR-BD工作原理.jpg

图4:QSFP-40G-SR-BD工作原理

10G向40G升级,QSFP-SR4-40G和QSFP-BD-40G,选哪个?

非结构化布线系统

在非结构化布线系统中,光纤跳线往往直接与设备相连,这种模式适用于数据中心短距离设备间的连接。两个QSFP-SR4-40G光模块搭配一根极性B的MTP跳线使用可实现40G直连,两个QSFP-BD-40G光模块搭配一根双工的LC多模跳线使用也可实现40G直连。由于现有的10G网络连接通常使用的是LC多模光纤跳线,所以很显然,当要进行10G到40G升级时,QSFP-BD-40G光模块可以将现有跳线再次利用,从而以低成本的方式快速实现从10G向40G的转换。

图5:非结构化布线.jpg

图5:非结构化布线

结构化布线系统

在数据中心网络布局中,结构化布线系统相对更灵活,可覆盖的范围也更广。不同于非结构化布线系统,结构化布线系统需要加入一些额外的配件。10G-10G结构化布局时,最基础的布线方式为:两端为两个SFP-10G-SR模块,两根双工LC光纤跳线分别将模块和MTP-LC光纤配线盒相连,再由一根MTP主干跳线将配线盒连接起来。如需升级到40G-40G网络,有以下两种解决方案:选择两个QSFP-SR4-40G光模块,将之前的两根LC光纤跳线替换成MTP跳线,光纤配线盒需要换成适配器面板,再由原来的MTP跳线将适配器面板连接起来。而如果使用两个QSFP-BD-40G光模块的话,只需替换两端模块即可,其他设备均可再次利用,全程无需改变现有的10G布线格局。

图6 :结构化布线.jpg

图6 :结构化布线

结束语

作为40G网络发展的一项技术突破,QSFP-40G-SR-BD光模块能在不改变现有10G布线的基础上实现10G向40G升级,具有高度的灵活性和简便性。而QSFP-40G-SR4光模块作为另一种解决方案,也广泛用于10G-40G升级中。通过本文的介绍,希望能帮助您更了解这两种方案,根据您的实际情况,选择最适合的一款。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k