中文

10G SFP+线缆选购指南

更新于 2023年10月20日 by
864

凭借低成本和易安装的优势,在10G速率短距离传输中SFP+线缆比SFP+光模块更受欢迎。本文将从类型、优势、应用和选购指导等方面为您介绍10G SFP+线缆,旨在帮助您更快做出购买决策。

 

10G SFP+线缆:定义和类型

SFP+线缆是一种高速线缆,两端配有SFP+光模块。两端的光模块通过一对发射器和接收器在一根细经双绞线或光纤线缆上传输和接收10Gbps数据。它们适用于服务器和交换机之间的机架内连接,可在短距离应用中节省大笔成本和资源。10G SFP+线缆可以分为10G SFP+ DAC(高速线缆)和10G SFP+ AOC(有源光缆)两种类型。

10G SFP+ DAC

10G SFP+ DAC分为无源DAC和有源DAC,由双绞铜缆制成,工厂预置接光模块,可直接将线缆连接到设备上。前者可以在不经过信号调理的情况下传输数据,而后者在光模块内部具有电子元件来增强信号。10G SFP+ DAC线缆非常适用于具有成本预算控制的短距离机架之间的连接。

10G SFP+ AOC

10G SFP+ AOC是光学元器件和电子或有源电子元件的组合,需要外部电源完成信号的转换。它使用光纤线缆和硅芯片,提供电到光的转换,以增强线缆的信号和性能。10G SFP+ AOC线缆通常用于互连距离达到15米的机架末端或中间连接数据中心架构。

图 1: 10G SFP+ 线缆

 

SFP+线缆的优势

成本: 由于不需要高成本的电子元器件,10G SFP+线缆往往比10G光模块更便宜。而且由于功耗低于0.15W,无源DAC的运行费用也会更低。

便捷性: 在实际安装部署中,采用10G SFP+线缆更加灵活简单。只需将SFP+线缆直接插入用户的物理设备(如网络交换机),即可实现连接,无需任何额外的信号处理或转换。

 

SFP+线缆的应用

10G SFP+ DAC和AOC广泛应用于数据中心,用于连接服务器、存储设备和交换机。一般来说,这类线缆在以下两个应用场景中尤为适用。

10G SFP+ DAC线缆:服务器与交换机连接

10G SFP+ DAC通常用于在10G ToR(机架顶部)交换机和服务器之间进行互连,或者用于10GbE交换机的堆叠。由于10G SFP+ DAC通常支持7米的链路长度,具有低功耗、低延迟和低成本特性,因此是短距离服务器与交换机连接的理想选择。

图 2: 10G SFP+ DAC高速线缆: 服务器与交换机之间连接

10G SFP+ AOC线缆:交换机与交换机连接

由于10G SFP+ AOC支持更长的距离连接,常被用于数据中心的多个位置,如ToR(机架顶部)、EoR(机架末端)和MoR(机架中部)。因此,10G SFP+ AOC线缆组件是用于10G以太网和10G光纤通道应用的高性能和经济高效的I/O解决方案。由于其理论最大传输距离可达100米,因此10G SFP+ AOC线缆经常用于交换机与交换机的连接。

图 3: 10G SFP+ AOC有源光缆: 交换机之间连接

 

10G SFP+线缆的选购指导

通常,在判断选购10G AOC还是10G DAC之前,应考虑四个因素:

尺寸和弯曲半径

10G AOC使用光纤线缆作为传输媒介,与10G DAC相比,尺寸更小,重量更轻。因此,它可以灵活部署在空间严格有限的地方,并且可以从一处运输到另一处。此外,10G SFP+ AOC的弯曲半径明显小于10G SFP+ DAC,使10G AOC线缆更适合高密度布线场景。

功耗

10G SFP+ DAC线缆是一种无源设备,几乎没有功耗,远低于10G AOC线缆,因此运行成本更低。

传输距离

10G AOC可以传输最长达100米的距离,而10G DAC的最大传输距离为10米(无源DAC-7米;有源DAC-10米)。因此,10G SFP+ DAC线缆适用于短距离场景,而AOC解决方案适用于更长距离网络场景。(注:10G DAC线缆上信号的最大传输距离取决于数据速率。随着数据速率的增长,链路长度会减小,例如,100G DAC线缆最长只能传输5米。)

抗电磁干扰

电磁干扰(EMI)指的是由外部源产生的干扰,会影响电路的正常运行。由于10G SFP+ AOC线缆的线缆类型是光纤,因此在数据传输期间对电磁干扰具有免疫性,而10G DAC可能容易受到电磁干扰的影响,如产生不良响应和性能下降。如果网络对EMI有特殊要求,10G AOC将是大型数据中心网络中安全传输的理想解决方案。

 

总结

简而言之,SFP+直连线缆可以为您提供一种成本效益高、低功耗的短距离传输解决方案。一般来说,10G SFP+ DAC线缆非常适合机架内的短距离应用,而10G SFP+ AOC线缆适用于ToR和EoR交换机之间的机架间连接。您可以根据网络需求选择SFP+线缆。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k