中文

八类网线:25G/40GBASE-T网络解决方案

发布于 2021年12月31日 by
2.0k

随着不断增长的带宽需求,对于数据中心而言,选择正确的布线方案至关重要。如今,八类网线被视作25G/40GBASE-T网络布线的优选方案。那么,什么是八类网线?什么是25G/40GBASE-T?接下来,本文将带领你找到答案。

为何会推出25G/40GBASE-T

早前,为满足高带宽、高流量需求,网络也要求从10G升级至25G、40G乃至更高。相比光缆,铜缆不仅部署方便且价格便宜,在短距离应用中性价比更高,基于此,25G/40GBASE-T(高速以太网铜口)顺应而生。在数据中心网络升级过程中,25G/40GBASE-T使用八类网线作为传输介质,可实现最大30米的传输距离,且无需购买额外的硬件产品,既提高了安装效率又节省了布线成本。

25G/40GBASE-T概述

25GBASE-T标准由IEEE 802.3bq于2016年开发,能通过双绞线实现高达25Gbps的数据传输。另外,它基于10BASE-T技术,不仅能向后兼容现有的10GBASE-T,还可通过自动协商向前兼容40GBASE-T。

40GBASE-T同样由IEEE 802.3bq开发,但实际上,40GBASE-T是在25GBASE-T之前获得批准的。 为满足高带宽需求,25GBASE-T现已被纳入IEEE 802.3bq (40GBASE-T) 工作组,以制定涵盖25G/40GBASE-T规范的标准。

八类网线概述

八类网线(又叫Cat8网络跳线)作为新一代双屏蔽(SFTP)网线,支持2000MHz的带宽,传输速率高达40Gbps。它专为25/40GBASE-T应用设计,最远传输距离仅为30米,因此常用于室内数据中心短距离布线,如交换机到服务器的互连。

网线类型
传输速率
屏蔽方式
最远传输距离
带宽
双绞对
水晶头
线规(AWG)
八类网线
25/40Gbps
双屏蔽(SFTP)
30米
2000MHz
2对
Class I(RJ45)或Class II(Non-RJ45)
28AWG

注意:28AWG为飞速(FS)八类网线规格,目前市面上已有厂商提供22/24/26AWG八类网线。

八类网线

同样用于25G/40G网络升级,相比光纤跳线,八类网线又存在哪些优势呢?

轻松迁移至更高带宽:八类网线能共享RJ45端口,意味着它可以轻松将网络速率从1G升级至10G、25G和40G。

部署方便:八类网线不仅支持即插即用,还可以像其他网线一样现场端接,安装便捷。

节省成本:在25/40GBASE-T网络中,当链路长度不超过30米时,八类网线比光纤跳线成本更低,另外,八类网线最大传输距离仅为30米,因此功率更小,不需要额外进行散热,节省一定的安装成本。

结束语

在网络升级至25G/40GBASE-T过程中,八类网线发挥了重要作用。随着数据中心和企业网络对传输性能要求越来越高,相信八类网线将会成为短距离应用的主流产品。

推荐阅读:《25GBASE-T是什么?》

《Cat8八类网线是什么?与Cat5、Cat6、Cat7网线的区别?》

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k