中文

SFP-10G-SR光模块选购指南

更新于 2023年11月16日 by
468

SFP-10G-SR通常是思科(Cisco)使用的型号名。是一种用于非常短距离应用的最低成本、最低功耗的10G SFP+模块。本文汇总了初学者在第一阶段关于10G SFP+ SR模块的常见问题。

SFP-10G-SR模块是否支持GE?

10GBASE-SR模块本身是可以支持GE速度的,但也取决于主机系统端口的属性。在Cisco Catalyst交换机中,通常不太可能支持,但在一些系统中,您可以将一个10G端口配置为以GE模式运行,并通过使用一支模块来支持这个配置。

SFP-10G-SR-S、SFP-10G-SR-X和SFP-10G-SR的区别?

SFP-10G-SR-S和SFP-10G-SR-X通常也被思科(Cisco)用作10GBASE-SR SFP+光模块的型号名。"SR-S"属于思科(Cisco)的"S-Class"光模块。"S-Class"模块是仅包含在企业和数据中心应用中最常见功能的模块。

 

  • SR-S 温度容差低,仅支持以太网。S-Class适用于大多数标准应用,相比其他思科(Cisco)光模块将节省费用成本。

  • SR-X 表示它具有更广泛的温度范围下运行的扩展能力,可支持-40°C-85°C。相比之下,标准的光模块通常受到约0°C-70°C的操作温度的限制。

SFP-10G-SR与FET-10G的区别

从硬件角度来看,SFP-10G-SR和FET-10G光模块是完全相同的,只是编码不同。FET-10G具有特殊的编码功能,仅可在Nexus 2000、Nexus 5000和Nexus 7000系列设备上识别和使用。

SFP-10G-SR、DAC/AOC SFP+还是SFP-10G-T:哪个是短距离10G连接的最佳选择?

当您已经在使用铜缆线,或者您需要连接的设备只有10G电口时,10GBASE-T SFP+可能是唯一的选择。对于非常短的距离,比如机架内或机架间连接(通常为0-50m),DAC或AOC是经济高效的选择。而对于超过50m的链路长度,就需要使用SFP-10G-SR光模块和光纤跳线。

使用哪种跳线连接SFP-10G-SR?

10GBASE-SR SFP模块具有一个 LC 双工接口,工作波长850nm,适用于短距离传输,最适合使用多模LC-LC光纤跳线。它在标准多模光纤(MMF)上支持26m的链路长度,在经过激光优化的OM3 MMF上,链路长度可以延长至300米,在OM4 MMF上,可以延长至400m。

SFP-10G-SR光模块是否适用在不同品牌的交换机?

关于SFP-10G-SR的兼容性,情况因品牌而异。由于大多数主机系统厂商没有限制使用特定品牌的政策,可以在系统中公平接受任何符合MSA标准的光模块。所有的保护算法都建立在MSA指南的基础上,因此符合MSA标准的系统上将可以使用10GBASE-SR SFP模块。然而,在使用不同专有算法的系统上将不支持SFP-10G-SR模块。

FS Transceiver Compatibility on Cisco Switch

SFP-10G-SR市场价格是多少?

OEM与兼容SFP-10G-SR的价格存在相当大的差距。OEM模块是由原始供应商(如Cisco、Juniper、Intel等)品牌化的一方光学器件。通常,设备供应商将这些模块的生产外包给OEM制造商,并在模块上附上自己的logo,然后以10倍甚至更高的价格销售这些模块。与品牌模块相同规格和MSA标准制造的兼容的10GBASE-SR模块性能与品牌模块相当,这已成为大多数用户的首选。兼容SFP-10G-SR的价格可能因供应商而异,但选择飞速(FS)SFP-10G-SR作为成本效益和明智的选择将不会让您失望。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k