中文

非网管型光纤收发器DIP拨码开关的功能和使用说明

发布于 2021年11月30日 by
5.1k

光纤收发器是一种转换设备,按照网管和非网管可分为网管型光纤收发器、非网管型光纤收发器。网管型光纤收发器支持电信级网络管理,非网管型光纤收发器需要通过DIP拨码开关进行工作模式设置。

一、非网管型光纤收发器DIP拨码开关是什么?

非网管型光纤收发器DIP拨码开关是光纤收发器上设计的硬件装置,有的非网管型光纤收发器上有3个开关,有的有4个开关,还有的有8个开关,一般来说开关的个数越多,控制的功能越多,通过控制开关的ON/OFF,调节对应的功能开启或关闭。

光纤收发器-1.jpg

二、非网管型光纤收发器DIP拨码开关的功能

非网管型光纤收发器有不同的种类,例如迷你型光纤收发器、POE光纤收发器、工业级光纤收发器等,都可以通过DIP拨码开关调节功能。不同种类的非网管型光纤收发器DIP拨码开关的功能各不相同,常见的几个功能有LFP故障转移功能、模式转换、强制百兆、端口隔离、巨型帧。

LFP故障转移功能

当线路中有成对的非网管型光纤收发器,默认状态下,连接光口的线路发生中断后,非网管型光纤收发器的网口仍然处于激活状态,与之相连的交换机仍会认为该线路可用,不会进行线路切换,导致数据传输失败。为解决这一问题,必须保证光纤收发器光口和网口的状态一致。

通过非网管型光纤收发器DIP拨码开关控制LEF故障转移功能开启时,若A端收发器的电口有链路故障,此收发器会把电口的故障传递到光口,A收发器会停止光口的数据发送;B端的收发器收不到A端收发器的数据,便知道A端收发器出了链路故障,B端收发器就停止光口和电口的数据发送,那么管理员可快速发现问题线路,便于解除故障。

模式转换功能

这里指的是交换机的数据转发方式,分别有存储转发模式、半直通模式、智能传输模式、直通模式,通过非网管型光纤收发器的DIP拨码开关可选择合适的模式。

  • 存储转发模式:当两端速率不对等时,对整个网络数据帧的内容进行接收和解析,并开展数据帧的完整性检验等操作,以有效地避免出现错误;

  • 半直通模式:检测帧长,只检测前面部分,对等的转发,错误的舍弃;

  • 智能传输模式:检测对等速率,对等的直通模式,不对等的存储转发模式;

  • 直通模式:当两端速率对等时,收到就转发,不做任何检查和修改;

模式转换设置中常规用到的是存储转发和直通模式,当两端速率对等时,将开关设置成“ON”,采用直通模式,此时可以传输巨型帧,也支持 IEEE802.3ab;当两端速率不对等时,将开关设置成“OFF”,采用存储转发模式。

强制百兆

将非网管型光纤收发器DIP拨码开关调至“ON”,开启强制百兆功能时,可将千兆口速率变成百兆。

端口隔离

通常情况下,非管理型光纤收发器的TP1和TP2可以接收相同的信息,将DIP拨码开关调至”ON”,开启端口隔离功能时,可以隔离TP1和TP2的数据传输,提高网络的安全性。

巨型帧

所谓巨帧是一种超长帧格式,专门为千兆以太网而设计,用来传大文件用的,可以有效减少网络中数据包的个数,从而提升传输效率。以太网标准的最大帧长度为1518字节,而巨型帧的长度各厂商有所不同,一般最小的有2KB,大一点的有9KB左右。

三、非网管型光纤收发器DIP拨码开关的使用注意事项

1、在使用前需要认真阅读使用说明,有些功能的开启或关闭需要非网管型光纤收发器DIP拨码开关组合使用。如下图所示的一款POE光纤收发器DIP开关说明中,开关1和开关2、开关4是组合开关,只有当开关1状态为”ON”,ENROM软件开启时,强制百兆和LFP故障转移功能才能设置,开关5和开关6同样是组合开关。

开关 功能 状态 描述
1 ENROM OFF ENROM软件关闭
ON ENROM软件开启
2 强制百兆 OFF 光口1000M
ON 光口100M
3 OFF 预留备用
ON
4 故障转移 OFF LFP功能关闭
ON LFP功能开启
5 模式转换 OFF/OFF 存储转发模式
OFF/ON 半直通模式
6 ON/OFF 智能传输模式
ON/ON 直通模式

2、非网管型光纤收发器DIP拨码开关功能的开启和关闭需要依据实际环境而设置。例如上文说到LFP故障转移功能时强调了线路中有成对的非网管型光纤收发器,当非网管型光纤收发器的应用环境是一条独立的线路时,不开启此功能可以通过光口或网口指示灯判断是光纤故障还是网线故障。

结论

非网管型光纤收发器的DIP拨码开关增强了其可管理性,掌握其功能和使用方法,可提高网络故障处理的效率,飞速(FS)非网管型光纤收发器均提供详细的使用说明书,如有疑问,可联系客服帮助您处理,4008-652-852。

相关文章:《如何选择管理型和非管理型光纤收发器?》