中文

了解MTP® OM5光纤跳线知识,看这篇就够了

更新于 2023年10月20日 by
425

MTP® OM5光纤跳线是一种越来越广泛地应用于数据中心和其他高性能计算环境的多模光纤光纤跳线。本文将全面介绍MTP® OM5光纤跳线,包括其特点和优势。同时我们还将解答有关MTP® OM5光纤跳线的常见问题,帮助您在选择满足高速数据传输需求的光纤跳线时做出明智的决策。

MTP® OM5光纤跳线介绍

OM5光纤跳线是一种新的多模光纤光纤跳线。而MTP® OM5光纤跳线是一种采用高密度的MTP®连接器的多模光纤跳线。MTP®连接器可以容纳多达288根单独的光纤,节省了大量的光纤布线空间和资源。MTP® OM5拥有明确定义的有效模态带宽(EMB)和光纤跳线衰减,在840nm~953nm之间能够在至少四个低成本波长上运行。它旨在为短波分区多路复用(SWDM)应用提供理想支持,从而减少了高速传输所需的光纤数量。

12芯和24芯MTP®多模OM5光纤跳线是两种常见类型。MTP®-12芯OM5跳线常用于建立高性能的10G、40G或100G连接。而MTP®-24连接头单个连接头中包含24芯光纤,比三个MPO-8连接头或两个MPO-12连接头密度更高,从而缩短了清洁和维护时间。

Connector

MTP® OM5 vs OM4 vs OM3光纤跳线

MTP® OM3是一种纤芯直径为50µm的多模光纤,可与飞速(FS)10G多模光模块(10GBASE-SR)一起使用,实现300米传输距离。为了提高MTP® OM3的性能,制造商开发了更严格规格的MTP® OM4。MTP® OM4可与10G多模光模块(10GBASE-SR)一起使用,实现400米传输距离。

与OM3和OM4光纤跳线相比,MTP® OM5可以用于更高带宽的应用。MTP® OM5光纤跳线在与SWDM光模块一起使用时,可以实现最远传输距离。当与40G/100G光模块(400G SWDM4/100G SWDM4)一起使用时,传输距离分别可达440米和150米。下表列出了OM3、OM4和OM5的参数比较。请注意,表中的数据是在与飞速(FS)光模块搭配使用时测得的结果。

 
带宽(MHZ*KM)
传输距离
光纤类型
EMB 850 nm
EMB 953 nm
10GBASE-SR
40G SWDM4
100G SWDM4
OM3 2000   300m 240m
75m
OM4 4700   400m 350m 100m
OM5 4700 2470 400m 440m 150m

MTP® OM4和OM5光纤跳线经常被拿来比较,有些容易被混淆的信息需要了解。OM4光纤光缆的TIA标准仅要求在850nm的测量波长下具有4700 MHz.km的带宽,没有为其他波长的EMB(有效模态带宽)建立规格。相比之下,OM5光纤跳线在850nm处具有4700 MHz.km的具体要求,并且在953nm处具有2470 MHz.km的要求。

这个特殊的要求使得所有MTP® OM5光纤在953nm处满足最低性能要求。虽然有人声称MTP® OM5光缆的传输距离比OM4光纤更远,但事实是,这仅适用于覆盖从850nm到940nm的波段运行的多波长光模块。在这种情况下,MTP® OM5比MTP® OM4性能改进更显著,其成本增加也是合理的。

Comparison

关于MTP® OM5光纤跳线的常见问题

问:MTP® OM5光纤跳线与其他多模光纤解决方案(如OM4和OM3光纤跳线)兼容吗?

答:兼容。MTP® OM5光纤跳线与其他多模光纤解决方案兼容,这使它们成为升级现有光纤网络的理想选择。

问:MTP® OM5光纤跳线的安装过程是什么样的?

答:安装MTP® OM5光纤跳线类似于安装其他光纤光纤跳线。然而,重要的是确保连接器正确对齐,光纤跳线弯曲幅度不能超过其最小弯曲半径。建议进行专业安装,以确保性能最佳。

问:选择MTP® OM5光纤跳线时需要考虑的一些关键因素是什么?

答:在选择MTP® OM5光纤跳线时,重要考虑的因素包括光纤跳线长度、所需光纤数量以及所需的连接器类型。还要确保光纤跳线符合性能和安全性的行业标准。

问:飞速(FS)是否提供OM5多模光纤?

答:提供。目前,飞速(FS)可以提供不同极性的12/24芯MTP® OM5主干光纤跳线。对于特定应用,还可以提供定制服务。

相关文章:OM5多模光纤跳线常见问题解答

总结

虽然SWDM技术可以与OM4和OM3光纤一起使用,但其主要优势在于OM5能够支持850-953nm波长范围内的SWDM应用,而这对于OM4或OM3光纤是无法实现的。对于多模领域的其他应用,OM4光纤仍然是主要的选择。因此,MTP® OM5光纤跳线适用于需要高速数据传输的网络环境,特别是数据中心和其他高性能计算环境。
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
40
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k