中文

一文教您选择网线长度

发布于 2021年12月31日 by
2.1k

如今,有不少厂商可提供各种长度的网线以供用户选择。那么,针对不同应用场景(如数据中心、企业等),选择哪种长度的网线最合适呢?接下来,本文将指导您为应用选择合适长度的网线。

 

网线是什么?

网线由四对双绞线组成,通常与RJ45水晶头端接,可插入计算机、交换机和服务器的以太网端口进行网络传输。目前,尽管光纤跳线在数据中心部署中占据了较大份额(尤其是在骨干网应用中),但网线因具有成本低、易于安装等优势,仍然是数据中心不可或缺的一部分,尤其在语音传输和无线接入、POE供电等特殊应用中,光纤无法取代铜缆。如今,网线在家庭和企业中应用非常普遍,常见有超五类六类超六类七类八类网线等,其中属短网线应用最为广泛,被认为是数据中心最经济高效的布线解决方案。

 

选择何种长度的网线?

众所周知,网线传输距离有限,传输距离越长,其信号衰减越大、传输速度越慢,理论上最远仅可传输100米。因此,我们应根据不同的应用环境选择不同长度网线,如下文所示:

家庭和企业

对于常规家庭和企业应用,网络链路一般不超过60米,因此选择带RJ45水晶头的普通网线即可(如Cat6、Cat7网线跳线),若链路更长(如部署在墙内或天花板上方),应选择长网线,如箱装工程网线(通常以几百米一卷出售)。下图为网线在中小型企业中的典型部署场景,其常被用于连接交换机和计算机、打印机以及电话等。

选择何种长度的网线

数据中心

在数据中心综合布线中,网线通常用于相邻机柜的交叉连接或同一机柜内互连,由于设备端口间距离较近,选择短(大概不超过5米)网线即可。如下图所示,在数据中心,通常使用一根两米左右的Cat6网络跳线连接同一机柜中的配线架和交换机,而对于相邻两个机柜的交叉连接,可使用一根较短的Cat6a预端接主干线缆实现快速安装。相比长网线,短网线不仅价格更低,且更易于安装和维护,非常适合高密度布线。

 

飞速(FS)提供三种不同长度的网线

飞速(FS)专业供应不同长度的网线产品,类型多样,满足用户对高性能铜网络基础设施的使用需求,旨在构建安全可靠的网络环境。

成品网线(较短)

飞速(FS)成品网线均通过福禄克(Fluke)性能测试,符合行业TIA/ISO标准,传输更有保障,是局域网(LAN)应用的理想选择。此外,飞速(FS)供应的28AWG细径网线比普通网线直径更小,最多可节省36%的安装空间,适用于高密度和复杂的数据中心应用。

预端接主干线缆(中短)

飞速(FS)预端接主干线缆专为主干布线和交叉布线设计,与现场端接相比,它可以简化安装过程,节省时间和安装成本,是数据中心网络连接方案的理想选择。

工程网线(最长)

飞速(FS)可供应CM、CMR和CMP三种阻燃等级的工程网线,以305米一卷出售。这种工程网线一般较粗,经久耐用,适用于各种复杂环境和家庭布线(如安装在墙内或天花板上)。

 

结论

为了最大限度地提高网络性能,选择合适长度的网线至关重要。总的来说,数据中心布线选择短网线(成品网线、多芯主干线缆)就足够了,对于一般家庭和商业应用而言,链路长度不超过60米时选择短网线,否则选择长网线(工程网线),不过需要注意的是,网线过长可能会导致信号衰减和传输速度变慢,因此网线长度最好不超过100米。