中文

了解以太网环网保护倒换(ERPS)

更新于 2024年04月10日 by
136

以太网环网保护交换(ERPS)有助于实现高可靠性和网络稳定性。本文概述了ERPS,包括其定义、基本概念和优点。

什么是ERPS?

以太网环网保护切换(ERPS)是一种标准化的网络设计方法,旨在确保以太网流量的高级冗余和高效传输。ITU-T G.8032被视为实现环形网络拓扑的黄金标准。在正确实施时,G.8032管理可保障以太网流量,并实现低于50ms的恢复时间。

在ERPS设计中,网络节点通过闭环连接形成环,额外的环则通过连接每个节点中的两个节点相互连接。这种冗余性使得在单点故障的情况下能够快速恢复网络。然而,仅凭环形结构并不足以实现稳定的网络,因为环形结构会导致循环和带宽消耗。为防止出现循环,G.8032会主动管理流量。在正常情况下,协议会阻止单环链路上的流量。一旦发生节点故障,协议会通过打开必要的闭环链路来重新路由流量,确保数据流的不间断。当故障节点恢复时,协议会无缝关闭临时链路,以保持对数据环路的保护。

ERPS单环原理

ERPS单环是一种配置,其中所有网络节点都连接在一个环路中,由ERPS协议进行管理以实现保护和管理。为了预防环路,可以激活环路破断机制,包括阻塞环网保护链路(RPL)的Owner端口以消除环路。当环网内发生链路故障时,支持ERPS的设备能够及时解除之前被阻塞的端口,并启动链路切换,恢复环网内节点之间的无缝通信。每台设备最多可以有两个端口加入同一个ERPS环。

如图1所示,网络由设备A至设备E组成,形成环形拓扑,各设备互连,能够无缝通信。

  • 为了防止环路,ERPS确保RPL Owner端口和任何配置的RPL Neighbor端口被阻止,同时允许服务流量通过所有其他端口。

  • RPL Owner端口每5秒定期发送R-APS(NR)消息,通知环路上的所有其他节点ERPS链路的正常状态。

ERPS单环组网

图1:ERPS单环组网,链路正常。

如图2所示,当设备D和设备E之间的链路出现故障时,ERPS保护切换机制被激活。它会阻塞故障链路两端的端口,并解除RPL Owner端口和RPL Neighbor端口的阻塞,以允许流量传输。该机制可确保流量不间断。

ERPS单环网络

图2:ERPS单环网络,在链路故障时畅通的RPL Owner和 Neighbor端口。

ERPS多环原理

ERPS多环是一个由相互连接的环路组成的设置,可以增强冗余性和可靠性。通过在这些环路之间建立交叉连接,它可以在一个环路内的节点或链路故障时实现无缝的数据流,从而实现网络的快速恢复。以太网环保护切换第1版(ERPSv1)仅支持单环拓扑结构,但ERPSv2支持单环和多环拓扑结构。

多环拓扑由主环和子环组成。子环中是否存在虚拟通道(VC)取决于是否向主环传输环自动保护交换协议数据单元(R-APS PDU)。如果R-APS PDU传输到主环,则子环有虚拟通道;否则,它没有。

图3中,设备A至设备E构成主环,设备B、设备C、设备F构成子环1,设备C、设备D、设备G构成子环2。每个环内的设备。

ERPS多环组网

图3:ERPS多环组网,包含子环,无虚拟通道(链路正常)。

如图4所示,设备D和设备G之间的链路故障触发了ERPS。这样,故障链路两端的端口都会被阻塞,而子环2上的RPL Owner端口则开启,以方便用户流量的发送和接收。此配置可确保PC1的流量不中断,继续沿其原始路径行进。另外,设备C和设备D会将拓扑的变化通知主环上的其他节点,保证PC2的流量不中断。

ERPS多环组网

图4:ERPS多环组网(链路故障时解锁RPL Owner端口)。

ERPS的好处

ERPS(以太网环保护倒换)作为一种网络保护和恢复机制,在以太网环拓扑中具有以下几个优点:

  • 快速故障检测和恢复:ERPS快速检测故障并切换到备份路径,尽可能减少停机时间并提高可用性。

  • 高可靠性和冗余性:ERPS提供冗余路径和自动切换,以确保数据连续传输并尽可能减少服务中断。

  • 简化网络管理:ERPS自动化故障检测和恢复,减少手动配置和网络管理复杂性。

  • 灵活性和可扩展性:ERPS支持不同规模和复杂程度的环形拓扑,为不同的网络需求提供保护。

  • 支持多场景:ERPS广泛应用于企业、运营商、工控系统,保证关键数据传输的可靠性。

飞速(FS)是专业的通信和高速网络系统解决方案提供商,提供S3900-24F4S 交换机。该交换机支持ERPS(以太网环保护交换),可提供无缝的网络保护和恢复。选择飞速(FS) 以获得可靠、高效的千兆以太网解决方案。

概括

总体而言,ERPS(以太网环保护倒换)可提供可靠的网络保护,具有快速故障检测、高可靠性、简化管理、灵活性以及对各种应用的支持。它增强了网络可用性和稳定性。