中文

第三方光模块供应商如何选择?

更新于 2023年05月27日 by
2.6k

在各类网络方案中,光模块通常是作为交换机的配件出现,虽然光模块的单价低于交换机,但实际上不少交换机,尤其是高速率的数据中心交换机,在满配时光模块的总成本远超过了交换机本身的价格,特别是像思科、华为这类设备供应商所提供的原装光模块,因此不少用户会选择价格相对较低的第三方兼容光模块。但市面上各类第三方光模块供应商鱼目混杂,仅仅依靠价格并不能对供应商有一个全面的判断。那么如何才能找到高性价比的第三方兼容模块的供应商呢?

 

品质第一位

光模块品质是选择第三方光模块供应商的首要考量因素。一般情况下,品质好的模块在选材、制作工艺以及生产流程等方面都很讲究,且能通过ISO9001/CE/FCC/ROHS等认证。除此之外,品质好的光模块在出货前都会经过产品外观检测、参数检测、兼容性和连通性检测以及光端面清洁等。但不是所有第三方光模块供应商都有齐全的测试设备,所以建议选择能够提供检测报告(如眼图等)或者光模块经过真机检测/模拟场景检测的光模块供应商。

图1(1).png

图1:光模块品质认证图

同样,拥有足够的技术研发实力和研发投入,才能不断优化和创新光模块技术,为光模块品质提供有力保障。因此第三方光模块供应商的技术研发能力也在选择机制的考虑范畴。

友情提示:若想了解更多光模块的测试项目可访问《优质光模块需通过哪些测试关卡?》

 

服务是王道

与此同时,第三方光模块供应商所能提供的服务也是十分重要的,主要体现在产品服务、技术支持、库存支持和售前售后服务等。 全面的产品解决方案

所谓全面的产品解决方案,不仅仅是指第三方光模块供应商能提供丰富的光模块类型,如专用于5G网络的25G WDM光模块、用于数据中心的100G QSFP28光模块、用于短距离传输的SR4光模块,甚至定制模块等,还可以提供以太网交换机、光纤跳线、网络跳线及其他相关设备等,以便满足不同应用场景的网络部署需求。若您无法在一家供应商购买到所需的光模块及其他设备,那么您就得选择多家供应商,这样会增加人力、财力和物力方面的成本。因此选择拥有全面产品解决方案的第三方光模块供应商是非常重要的。

 

专业的技术支持

对某些小型企业、校园及单位来讲,由于网络管理员技术匮乏,无法解决网络规划设计以及网络部署技术问题。如果第三方光模块供应商拥有专业的技术团队,便能提供技术支持,为客户量身定制的网络部署方案,并有效快速解决网络部署技术问题,这样的第三方光模块供应商绝对是理想选择。

 

完善的仓储系统

能否在交付日期内送达产品是选择第三方光模块供应商时考虑的重要因素之一。具备大量现货库存以及完善仓库系统的第三方光模块供应商代表着其具备快速响应的能力,可及时发货,快速响应不同地区的客户需求;与此同时,高效的物流服务也是实现快速交付的“直通车”,可确保客户在短时间内收到产品。上述两种因素对于有紧急需求的客户而言都是十分重要的,在购买光模块前先了解下第三方光模块供应商的仓储能力。

图2(1).jpg

图2:完善仓储系统

 

客户服务快速响应

另外,选购时也要看第三方光模块供应商能否提供优质的售前和售后服务,帮助客户正确选择,及时解决客户问题。对客户疑问快速做出回应,且支持短期内免费退换货以及保修服务。对于有跨国经营业务的第三方光模块供应商,最好能提供全球本地化服务,若是没有本地服务团队,当订单出现问题时售后流程会相对比较复杂,且周期较长。

 

总结

总而言之,选择第三方光模块供应商时要考虑光模块的性价比,而不是单单是光模块的价格。面临众多第三方光模块供应商时,千万别只看到几十块钱的价格差距,更多的是考虑第三方光模块供应商的产品品质、技术实力、服务等一系列的实力。通过这些依据,用户一样能够找到与原装品牌媲美的第三方光模块供应商。
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k