中文

Cat6六类网线传输距离延长解决方案

发布于 2021年12月30日 by
4.7k

网线是现今每个家庭和企业都会用到的不可或缺的必需品,但在网线的安装中,很多人都会遇到一个问题——因受到网线最大传输距离的限制,网线无法满足当前所需的网络传输需求。在这种情况下,就需要延长网线的传输距离,以满足网络传输需求。那么如何延长网线的传输距离呢?本文将以日常生活中被应用的最为广泛的Cat6六类网线为例,为您提供几种延长网线传输距离的解决方案。

网线的最大传输距离

在了解网线传输距离延长解决方案之前,您可以先了解一些网络布线与网线传输距离相关的信息。

以网线为信号/数据传输介质,是LAN网络中最常见的布线方案之一。网线标准由IEEE制定,分为Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat8等不同类型,一般网线的传输速率可达到10/100/1000 Mbps,若是应用于企业骨干网、数据中心和服务器群等,网线的传输速率则通常达到10Gbps。下表为大家汇总了不同类型网线的最大传输速率与最大传输距离:

网线类型
最大传输速率
最大传输距离
1000Mbps/1Gbps
100米
1000Mbps/10Gbps
100米内1000 Mbps超过37-55米10Gbps
10000Mbps/10Gbps
100米
10000Mbps/10Gbps
100米
25Gbps或40Gbps
30米以内

如上表所示,对于10/100/1000 Mbps的传输速率需求,100米是Cat5e或Cat6网线能达到的最大传输距离。若使用Cat6网线进行布线,需达到10Gbps的传输需求,则传输距离不应超过55米。

一般而言,您可尝试运行的最大传输距离应该是100米,超过100米,信号就会逐步减弱,对网络的传输速率及稳定性都存在影响。所以,如果在您的网络部署方案中是使用Cat6网线进行布线,但对传输距离的需求达到了100米以上,则需要考虑延长Cat6网线的传输距离。

Cat6六类网线传输距离延长解决方案

网线通过与网络交换机、光纤收发器、网络延长器等设备的连接便可轻松实现传输距离的延长。

方案一:网络交换机

网络交换机通过数据包来接收数据,并将数据转发到终端设备上,与Cat6网线连接,可扩展Cat6网线信号的整体覆盖范围。当您有大量用户时,网络交换机一个常见的用途是在办公室场景中创建额外的网络连接。另一个用途是,如果您的设备上只有1个LAN端口,但想要再创建两个连接,此时便可用网络交换机来实现。

如何利用网络交换机来实现网线传输距离的延长呢?您可将网线连接到交换机,并将另外两到三根网线与您的终端设备相连接,便可实现网络传输距离的延长。

Cat6六类网线传输距离延长解决方案

方案二:光纤收发器

光纤收发器也可有效实现网络传输距离的延长。通常情况下光纤收发器具备两个端口,一个端口为铜缆接口,另一个端口为光纤接口。大家都知道,光纤线缆所支持的传输距离比铜缆网线更大,在 10/100/1000 Mbps的传输速率限制下,多模光纤的传输距离可达550米,单模光纤则可实现超过30公里的远距离传输。光纤收发器可实现从铜缆网线到光纤跳线的转化,同时也可将光纤信号转化为铜缆信号以实现网络传输距离的延长,可有效实现远距离的网络传输需求。

方案三:网络延长器

另一种基于标准的网线传输距离延长的方法是在基于铜缆的线路中安装一个延长器,比如网络延长器。

网络延长器又叫网络中继器,或网络信号放大器,是一种采用LRE( Long- Reacher Ethernet )技术进行数据传输,可将络传输距离有效延长的设备。网络延长器通常成对使用,在链路的两端各放置一个,在一端将网络数字信号调制为模拟信号,在另一端再将模拟信号解调为网络数字信号。在Cat6六类网线网络部署中,使用网络延长器可实现在300 米范围内提供50 Mbps的传输速率,或在1400 米范围内提供约10 Mbps的传输速率。使用网络延长器来实现传输距离的延长,只需要用到网线来实现链路链接,该种方案更具成本效益。

结论

不同的应用场景中对网线传输距离的需求也会有所不同,超出网线的最大传输距离限制的情况时有发生,希望本文对有网线传输距离延长需求的人们有所帮助。如果您对相关设备,网线、网络交换机、光纤收发器等产品有需求,可在飞速(FS)上了解到更多相关信息,飞速(FS)可为您提供各种网络&产品解决方案,帮您实现各式各样的网络需求。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k