如何在网络中使用光纤收发器?
光纤收发器可以轻松的将基于铜缆的布线系统集成到光纤布线系统,具有较强的灵活性和较高的性价比。通常情况下,它们可以将电信号转换为光信号(反之亦然)来延长传输距离。那么,如何在网络中使用光纤收发器并将其正确地连接到交换机,光模块等网络设备呢?本文将为您详述。
如何使用光纤收发器?
如今,光纤收发器已广泛应用在各行各业中,包括安全监控,企业网,园区局域网等。光纤收发器体积较小,占用空间小,所以它们非常适合部署在空间有限的配线间,机箱等地方。尽管光纤收发器的应用环境不同,但是连接方法在本质上是完全相同的,下面描述了光纤收发器的常用连接方法。
单独使用
通常情况下,光纤收发器在网络中都是成对使用的,不过有时也需要单独使用将铜缆布线连接到光纤设备。如下图所示,带有1个SFP口和1个RJ45口的光纤收发器是用来连接两个以太网交换机,其中,光纤收发器上的SFP口是用来与交换机A上的SFP口相连,RJ45端口是用来与交换机B上的电口相连,连接方法如下:
1.使用UTP线缆(Cat5以上的网线)将交换机B的RJ45端口与光纤收发器上的电口相连。
2.将SFP光模块插入光纤收发器上的SFP口,然后将另一个SFP光模模块插入交换机A的SFP口。
3.再将光纤跳线插入光纤收发器和交换机A上的SFP光模块中。
成对使用
通常使用一对光纤收发器将两个基于铜缆布线的网络设备连接在一起,以延长传输距离。 这也是在网络中使用光纤收发器的常见方案。如何将一对光纤收发器与网络交换机,光模块,光纤跳线和铜缆一起使用的步骤如下:
1.使用UTP线缆(Cat5以上的网线)将交换机A的电口与左边光纤收发器的RJ45端口相连。
2.将一个SFP光模块插入左边光纤收发器的SFP口中,然后将另一个SFP光模块插入右边光纤收发器的SFP口中
3.使用光纤跳线连接两个光纤收发器。
4.使用UTP线缆将右边光纤收发器的RJ45口与交换机B的电口相连。
注:大多数光模块都是支持热插拔的,因此在将光模块插入相应的端口时,无需关闭光纤收发器的电源。不过需要注意的是,在卸下光模块时,需要先卸下光纤跳线;在将光模块插入光纤收发器之后再插入光纤跳线。
使用光纤收发器的注意事项
光纤收发器是即插即用的设备,在将它们与其它网络设备相连时,仍要考虑一些因素。最好选择一个平坦,安全的位置来部署光纤收发器,也需要在光纤收发器周围留一些空间以进行通风。
-
插入光纤收发器的光模块的波长应该一致。也就是说,如果一端光纤收发器上光模块波长为1310nm或850nm,则另一端光纤收发器上的光模块的波长也应该保持一致。同时,光纤收发器和光模块的速率也必须相同:千兆光模块必须和千兆光纤收发器一起使用。除此之外,成对使用的光纤收发器上的光模块的类型也应该相同。
-
插入光纤收发器的跳线需要与光纤收发器的端口相匹配,通常,SC光纤跳线是用来将光纤收发器与SC端口相连,而LC光纤跳线则需要插入光纤收发器上的SFP/SFP+端口。
-
需要确认光纤收发器是否支持全双工或者半双工传输。若是支持全双工的光纤收发器与支持半双工模式的交换机或集线器相连,会导致严重的数据丢包。
-
光纤收发器的工作温度需要保持在适当范围之内,否则光纤收发器将无法工作。对于不同供应商光纤收发器,其参数可能会有所不同。
光纤收发器故障如何排除与解决?
光纤收发器的使用非常简单,将光纤收发器应用到网络中时,如果不能正常工作,则需要进行故障排除,可以从以下六个方面进行排除与解决:
1. 电源指示灯不亮,且光纤收发器不能通信。
解决方法:
-
确认电源线是否与光纤收发器背面的电源连接器相连。
-
将其他设备连接至电源插座,检查电源插座是否通电。
-
尝试使用与光纤收发器相匹配的同类型的另一个电源适配器。
-
检查电源的电压是否在正常范围之内。
2. 光纤收发器上的SYS指示灯不亮。
解决方法:
-
通常情况下,光纤收发器上的SYS指示灯不亮表明设备上的内部组件已损坏或无法正常工作。可以尝试重启设备。如果电源无法工作,请与您的供应商联系以寻求帮助。
3. 光纤收发器上的SYS指示灯一直在闪烁。
解决方法:
-
本机出现错误。可以尝试重启设备。如果不起作用,请卸下并重新安装SFP光模块,或尝试更换一个SFP光模块。 或者检查SFP光模块是否与光纤收发器相匹配。
4. 光纤收发器上的RJ45端口与终端设备之间的网络较慢。
解决方法:
-
光纤收发器的端口与终端设备端口之间可能存在双工模式不匹配的问题。当使用自动协商的RJ45端口连接到固定双工模式为全双工的设备时,会发生这种情况。这种情况下,只需调整终端设备端口与光纤收发器端口上的双工模式,以使两个端口都使用相同的双工模式。
5. 与光纤收发器相连的设备没有通信。
解决方法:
-
光纤跳线的TX和RX端接反了,或者RJ45端口和没有与设备上正确的端口相连(请注意直通线缆和交叉线缆的连接方法)。
6. 时通时断现象
解决方法:
-
可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障。
-
可能为与光纤收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台光纤收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障。
-
可能为光纤收发器故障,此时可把光纤收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度,如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为光纤收发器故障。
总结
光纤收发器可以灵活的部署在不同的网络环境中,不过其连接方法基本上是一致的。上面的连接方法,注意事项以及常见故障的解决方法只是为您如何在网络中使用光纤收发器提供了参考。若是出现无法解决的故障,请一定与您的供应商联系以获得专业的技术支持。