中文

RJ45水晶头与RJ11水晶头有什么区别?一文了解全部

发布于 2021年12月28日 by
7.7k

RJ45水晶头是一种双绞线常用的接头类型,因此,两端带有RJ45水晶头的双绞线也被称为RJ45网线,该类网线通过连接网络设备上的RJ45接口实现数据传输。那么您对RJ45水晶头了解多少?除了RJ45水晶头以外,双绞线的水晶头还有哪些类型?有什么区别?带着这些疑问阅读本文您将从中找到答案。

RJ45水晶头概述

在了解RJ45水晶头之前,我们首先需要弄清楚RJ45接口是什么。

RJ45接口是常用的以太网接口,常见于千兆路由器、千兆交换机等网络设备。其中,“RJ”代表已注册的插孔,是一种标准化的网络接口;“45”代表接口标准的序号。从物理上讲,已注册的插孔使用的连接器主要是模块化连接器和50针小型带状连接器两种类型。而RJ45水晶头(专业术语为RJ45连接器)是一种8P8C(指8个凹槽和8个金属触点)的模块化连接器,由塑料制成,内含八个引脚,其中四个引脚用于发送和接收数据,另外四个引脚用于供电或其他传输,适用于千兆以太网或者以太网供电。

RJ45水晶头

RJ45水晶头 VS RJ11水晶头:有什么区别?

除了RJ45水晶头以外,双绞线还有其他类型的水晶头,如同样常见的RJ11水晶头。那么这两种常见的水晶头有什么区别呢?

结构不同

由上可知,RJ45水晶头是8P8C的接头,指带有8个凹槽和8个触点;而RJ11水晶头是一种6P4C或6P2C的接头,指带有6个凹槽和4个触点或2个触点,因此相对来说,RJ45水晶头的尺寸会比RJ11水晶头的尺寸大。

接线顺序不同

由于RJ45水晶头和RJ11水晶头的结构不同,其接线顺序也有所不同。其中,RJ45水晶头的接线标准有两种:T-568A和T-568B,T-568A标准的接线顺序为“白绿-绿-白橙-蓝-白蓝-橙-白棕-棕”,T-568B标准的接线顺序为“白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕”,如下图,目前,T-568B标准是最常使用的一种接线方法。两端RJ45水晶头采用相同的接线标准的双绞线为直通网线,常用来连接两台不同的网络设备,如,计算机与交换机;而两端RJ45水晶头采用不同的接线标准的双绞线为交叉网线,通常用来连接两台相同的网络设备,如,交换机与交换机。欲了解更多可访问《直通网线 VS 交叉网线:有什么区别?如何选?》

T568A接线标准与T568B接线标准

由于RJ11水晶头存在4个触点和2个触点的情况,因此有两种RJ11电话线接法。第一种,制作2芯的RJ11电话线,接线顺序没有要求,只需两端保持一致即可;第二种,制作4芯RJ11电话线,两端RJ11水晶头接线顺序要么保持一致,要么保持相反,比如说,两端接线顺序都是“黑-绿-红-黄”,或者一端接续顺序为“黑-绿-红-黄”,另一端接续顺序为“黄-红-绿-黑”。(说明:不管怎么接,都是直流,因为电话里有整流器,会自动整流为直流。)

应用不同

由上可知,RJ45水晶头一般用来端接网线,连接计算机、路由器、交换机等网络设备,可支持高达10Gbps的传输速率;而RJ11水晶头则用来端接ADSL、电话线,连接电话、调制解调器,传输速率约为24Mbps。

RJ45网线连接PoE交换机

简单来说,RJ45水晶头和RJ11水晶头并不具备通用性,它们在结构、尺寸、接线顺序和应用上存在差异性,日常使用时需格外留意。

RJ45 RJ11
图片 RJ45水晶头 RJ11水晶头
结构 8P8C 6P4C/6P2C
尺寸 大方形 小方形
传输速率 10Gbps 24Mbps
应用 计算机、路由器、交换机 电话、调制解调器

说明:原则上,RJ45水晶头不能使用在RJ11接口上,但RJ11水晶头可以使用在RJ45接口,但不建议这么使用,因为可能会出现设备损坏的现象。

RJ45网线类型

如今,RJ45网线在我们的日常生活中随处可见,常见的有超五类网线、六类网线、超六网线和七类网线。

超五类网线:超五类网线由四对双绞线组成,能支持100MHz带宽,最大传输速率可达1000Mbps,最大传输距离为100m,常用于千兆的家用网络或小型企业网络。

六类网线:相比超五类网线,六类网线的传输性能得到一定的提升,如,带宽提升至250MHz,最大传输速率可达10Gbps,此时,最大传输距离为55m。同时,六类网线也可以用在千兆网络中,最大传输距离为100m。

超六类网线:超六类网线则是在六类网线的基础得到进一步的优化,具备良好的抗外部电磁干扰和抗线对间串扰能力;应用在万兆网络时,最大传输速率可达100m。

七类网线:七类网线是一种双屏蔽网线,带宽高达600MHz,最大传输速率为10Gbps,最大传输距离为100m,常用于机房、网吧、大型企业网。

总结

RJ45水晶头是网络传输数据的关键部分,相比RJ11水晶头,RJ45水晶头应用更广泛,可用来连接调制调节器、计算机、打印机、交换机、路由器等网络设备,常见于电信、工厂自动化等。RJ45水晶头正凭借着安装简单、操作便捷、即插即用等优势逐渐替代老旧的电话线安装方法。
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k