中文

TIA 568 vs ISO 11801 vs EN 50173布线标准:有何区别?

发布于 2021年12月30日 by
4.9k

TIA 568、ISO 11801、EN 50173是综合布线系统(GCS)的三个重要标准,它们都规范了网线的类别、特性及其应用范围,那您对它们了解多少?它们之间有什么区别?选择哪种标准的网线更合适?阅读完本文您将从中找到答案。

布线标准

TIA 568标准概述

在了解TIA 568标准之前,我们先来认识一下“TIA”。TIA(即美国通信工业协会)是一个经美国国家标准协会(ANSI)认可、能制定各类通信产品标准的组织,它为自发工业标准的制订作出了重要贡献,有效提高了通信产品的交易。正因如此,它也被称为TIA ANSI、ANSI/TIA或TIA/ANSI,有时,也会被称为TIA/EIA(于2011年2月11日停止运营)。

TIA 568标准(也被称为ANSI/TIA 568标准,信息技术-用户布线系统)是由TIA推出的一种北美标准,它定义了商业建筑物的电信布线标准。在标准中明确规范了几种双绞线的布线类别和频率,包含超五类(100MHz)、六类(250MHz)、超六类(500MHz)和八类(2000MHz)网线。通常,该标准的网络链路的电阻为150Ω。

ANSI/TIA-568-C.2作为最主要的TIA 568标准之一,专注于平衡双绞线通信电缆及组件,包含三类、超五类、六类和超六类双绞线及组件。ANSI/TIA-568-C.2标准中明确指出各个类别网线必须满足的物理特性和机械特性要求,同时也规范了各个类别网线的连接器类型。总的来说,符合该标准的网线都是由四对双绞线缆组成,其中导线可为单股或多股,线规介于22AWG和24AWG之间,采用热塑性绝缘材料,如PVC。

ANSI/TIA-568.2-D是最新一版的TIA 568标准,于2018年9月发布,该标准中规范了三类、超五类、六类、超六类和八类网线的机械性能和传输要求,同时定义了一种新线规网线——28AWG网线,该线规导体直径小,非常适用于高密度布线或空间狭小的布线环境。了解更多28AWG网线信息可访问《28AWG网线 PK 24AWG/26AWG网线:有何优势?》

28AWG

ISO 11801标准概述

ISO 11801(也称为ISO/IEC 11801,信息技术-用户基础设施结构化布线)是一种客户场所通用布线的国际标准,它定义了针对多种网络应用(如模拟和ISDN、多网络传输协议、楼宇控制系统)的通用结构化布线,涵盖了平衡双绞线缆、光纤线缆的性能等级和传输距离等。

ISO 11801是一种被全球认可的结构化布线通用标准,应用范围广,可用于商用建筑布线、工业布线、家用布线、数据中心布线、楼宇服务设施布线等。与上述TIA 568相同的是,该标准的平衡双绞线都采用热塑性绝缘材料;但不同的是,该标准的网络链路的电阻为100Ω。下表为信道链路等级和双绞线/连接器等级对应表。

信道链路等级 链路带宽 双绞线/连接器
Class A 100KHz Cat1
Class B 1MHz Cat2
Class C 16MHz Cat3
Class D 100MHz Cat5e
Class E 250MHz Cat6
Class EA 500MHz Cat6a
Class F 600MHz Cat7
Class FA 1000MHz Cat7a
Class I 2000MHz Cat8.1
Class II 2000MHz Cat8.2

需要注意的是,目前没有设备支持Class F链路及Class F连接器,所以Cat7和Cat7a暂时还没有得到TIA/EIA的认可。

EN 50173标准概述

EN 50173(也被称为CELENECEN 50173,信息技术-通用布线系统)是欧洲布线标准,与上述ISO 11801国际标准基本相同,不同的是EN 50173比ISO 11801要求更加严格,比如说,双绞线通常采用低烟无卤材料。

EN 50173标准系列分为五个应用领域,即EN 50173-1~EN 50173-5,详见如下,涵盖了信息技术的应用--中性通信机房。

● EN 50173-1:一般要求

● EN 50173-2:办公楼

● EN 50173-3:工业用建筑物

● EN 50173-4:私人住宅单位

● EN 50173-5:计算中心

需要注意的是不同的组件(如电缆和连接技术),安装方式也不同。

TIA 568 vs ISO 11801 vs EN 50173:有何不同

简单来说,TIA 568是最早使用的布线标准;而ISO 11801是使用最为广泛的布线标准;EN 50173则是三种布线标准中最严格的。虽然这三种标准的应用环境(如校园网、商业楼宇等)基本相同,但它们在类别、电阻、等级、材质等方面存在着差异性,详见如下表。


ANSI/TIA 568 ISO 11801 EN 50173
地区 北美 全球 欧洲
双绞线类别 Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat8 Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat7a/Cat8 Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat7a/Cat8
链路电流 150Ω 100Ω 不超过150Ω
链路等级

没有等级划,但Cat5e链路如同

EN 50173标准中的Class D

Class A/B/C/D/E/F Class A/B/C/D/E/F
外护套材质 PVC/PVC CM/LSZH等 PVC/PVC CM/LSZH等 LSZH

写在最后

通过上述介绍不难发现,选择ISO 11801标准的网线是比较明智的。但如果您采购是用在英国等欧洲地区,那么选择遵循EN 50173标准的网线更合适。福禄克测试报告作为衡量网线是否符合标准规范的重要因素,您在采购时可以向供应商要求提供福禄克等相关测试报告,以确保网线的品质。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k