PoE交换机 vs. PoE供电器 vs. PoE网络录像机 vs. PoE光纤收发器
我们知道,PoE网络中的设备可以分为两大类:PoE供电设备(PSE)和PoE受电设备(PD),其中,PoE受电设备种类繁多,常见的有IP电话、IP摄像头,无线接入设备、视频电话、视频会议设备等,而PoE供电设备的种类相对来说要少得多,主要包括PoE交换机、PoE供电器、PoE网络录像机和PoE光纤收发器。另外,PoE分离器也常用来为不支持PoE供电的设备融入到PoE网络中提供便利。
产品简介:什么是PoE交换机、PoE供电器、PoE网络录像机、PoE光纤收发器和PoE分离器?
PoE交换机是一种支持以太网供电(PoE)的网络交换机,它既能实现普通交换机的数据传输功能,还能同时给终端PoE受电设备进行供电。欲了解更多PoE交换机知识,请阅读《【疑问解答】PoE交换机是什么?为什么需要PoE交换机?》。
PoE供电器只能通过网线给PoE受电设备供电,而没有交换机的数据处理、过滤等功能,它的主要作用是将自身的电能和来自普通交换机的数据信号注入到网线上一起传输给终端PoE受电设备。欲了解更多PoE供电器知识,请阅读《什么是PoE供电器?如何使用?》
PoE网络录像机是一种具有以太网供电功能的录像机,主要用在IP视频监控系统中,负责视频流的存储与转发。PoE摄像机与PoE网络录像机通过一根网线连接后就可以同时进行直流电供应和数据传输,不需要额外给摄像机供电。
PoE光纤收发器就是在普通光纤收发器上加入了以太网供电的功能,因此,它既能将短距离的双绞线电信号转换成长距离的光信号,也能通过网线给IP电话、IP摄像头等PoE受电设备供电。欲了解更多PoE光纤收发器知识,请阅读《PoE光纤收发器,你想知道的这里都有》。
PoE分离器也是一种供电设备,它主要用在上端为PoE交换机、PoE供电器等PSE设备、下端为非PoE设备的场合,它的功能和PoE供电器正好相反,是将数据信号和电力分离,然后分别用网线和电源线传输给非PoE设备。欲了解更多PoE分离器知识,请阅读《PoE分离器是什么,如何使用?》。
PoE供电设备对比:PoE交换机 vs. PoE供电器 vs. PoE网络录像机 vs. PoE光纤收发器
在上述四种PoE供电设备中,PoE交换机是最常用的一类产品。它具有节省成本、便捷高效等优点,是家庭和办公室部署PoE网络的理想PoE供电设备。尽管如此,PoE供电器、PoE网络录像机和PoE光纤收发器仍凭借其自身优势被人们频繁使用。
PoE交换机 vs. PoE供电器:什么情况下可以用PoE供电器?
在PoE交换机未普及之前,家庭、企业网中使用的都是没有以太网供电功能的普通交换机,如果现在需要在这些网络中增加一些PoE受电设备该怎么办呢?用PoE交换机替换普通交换机是一种可行的方法,但这无疑比较耗费财力。其实,只需要给每个PoE受电设备配备一个PoE供电器就能解决这个难题,因为PoE供电器就是专门为网络中没有PoE交换机但有少量PoE受电设备的情况设计。需要注意的是,如果网络中的PoE受电设备数量很多,那么使用PoE交换机会是更节省成本的方案。
PoE交换机 vs. PoE网络录像机:什么情况下可以用PoE网络录像机?
在IP监控系统中,PoE网络录像机同时充当了录像机和PoE交换机的角色,因此,如果使用了PoE网络录像机,就不需要再额外给PoE摄像机配备PoE交换机了。但是,PoE网络录像机缺少PoE交换机的设备控制、简单网络管理协议(SNMP)等管理功能,只适合用在对网络管理要求较低的小型PoE监控网络中。
PoE交换机 vs. PoE光纤收发器:什么情况下可以用PoE光纤收发器?
我们知道,在不使用PoE网络延长器的情况下,PoE交换机的数据传输和供电距离通常只有100米。PoE光纤收发器则可以突破这个限制,它通过光口把光纤网络接入到铜线以太网中来延长距离,然后把数据信号和自身电能注入到网线中一起传输给IP电话、IP摄像头等PoE受电设备。需要注意的是,PoE光纤收发器也不具备交换机的数据处理功能,所以网络中需要配置普通网络交换机。
PoE供电器 vs. PoE分离器:什么情况下需要用PoE分离器?
如上所述,PoE分离器和PoE供电器的功能正好相反,它一般用在网络终端,用来把PoE信号分离成数据信号和电力信号分别输送给非PoE设备。在PoE网络中,PoE分离器和非PoE设备一起共同组成了PoE受电设备(例如,PoE分离器+网络摄像头=PoE网络摄像头)。
结语
未来,随着新一代PoE供电标准的发布以及越来越多新PoE受电设备的涌现,PoE仍将凭借其部署方便等优势获得长足发展。希望本文对PoE交换机、PoE供电器、PoE网络录像机、PoE光纤收发器和PoE分离器的详细介绍能对您选择PoE产品和搭建PoE网络有所启示。