家庭网络千兆交换机挑选指南
千兆交换机是快速以太网交换机的升级版,其传输速率比快速以太网交换机快十倍,旨在满足互联网服务提供商(ISP)高速率要求。市场上提供许多不同类型的交换机,如何为家庭网络选择合适的千兆交换机呢?下文将为您提供一些技巧,帮助你做出更好的选择。
千兆交换机对家庭网络的重要性
与其他以太网交换机一样,千兆以太网交换机可以为家庭网络里的有线设备提供网络连接,例如计算机,电脑等。不过在已经有路由器的情况下,为什么我们需要千兆交换机呢? 主要原因如下:
为有线网络设备提供足够的以太网端口
通常,家用路由器具有三个或四个千兆以太网端口,并且,家庭网络中的大多数网络设备(例如计算机,智能手机等)都可以支持Wi-Fi。因此,大多数人确实不需要交换机。但是,如果要连接超过四个或以上有线网络设备,则千兆以太网交换机必不可少。
提高家庭网络的可靠性与功能性
通常情况下,以特定速率(例如10/100 / 1000Mbps)运行的网络,有线网络比无线网络更稳定。家庭网络交换机可以代替无线网络来提供更快的网速,以满足更高网速的需求(例如玩游戏)。同时,您在看电视时也可以获得更好的画质,例如4K超清画质。因此,如果将有线网络设备与千兆位以太网交换机配合使用,则您的网络将具有更高的可靠性和更强大的功能。当然,如果您打算在墙壁上安装千兆以太网端口,那么千兆以太网交换机也是一个更好的选择。
图1:千兆以太网交换机家庭网络应用场景
减少网络堵塞
如果多个用户访问同一网络设备,则千兆以太网交换机将提供更多的带宽,从而减少网络堵塞并提高整体性能。 此外,对于大型文件传输,例如,当您通过网络执行服务器备份时,千兆交换机也是不错的选择。
如何为您的家庭网络挑选合适的千兆交换机呢?
为家庭网络挑选一个合适的千兆交换机需要考虑哪些因素呢?下文列举了四个主要因素:
端口数量
网络交换机都带有不同数量的端口,端口越多,可以连接的网络设备就越多。选择交换机时,需要考虑当前的端口数量是否可以支持将来网络的升级,最好选择比实际需要端口数量更多的交换机。对于家庭网络来说,可选择带有16个或24个端口的千兆以太网交换机。
实际包转发速率
包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。决定包转发率的一个重要指标就是交换机的背板带宽,背板带宽标志了交换机总的数据交换能力。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,也就是包转发率越高。为了满足不同的需求,千兆交换机支持高达15Mpps,95Mpps和130Mpps的包转发速率。因此,用户可以根据所需的包转发率来选择合适的交换机。但是,并非所有的网络交换机都能达到他们所声称的转发速率,需要通过性能测试来测试交换机的实际包转发率。例如,飞速(FS) S3900系列交换机已经通过了Ixia测试,实际包转发速率完全符合您的需求。
是否支持以太网供电(PoE)
网络交换机种类繁多,对于千兆以太网,还有管理型和非管理型交换机,PoE和非PoE交换机。对于需要IP摄像头系统的家庭用户,购买具有以太网供电(PoE)功能的管理型千兆以太网交换机是一个更好的选择。
是否有风扇
无风扇千兆交换机可提供相对安静的操作环境,非常适合在家庭网络中使用。如果您非常在意由交换机等网络设备引起的噪声,最好是选择无风扇千兆交换机。
结论
在选择适合家庭网络的千兆交换机之前,需要考虑几个关键因素。首先是端口数量,根据家庭网络设备的数量和布局需求来确定所需的端口数量。其次是交换机的转发率,这决定了数据包的处理速度。另外,考虑是否需要支持以太网供电(PoE)功能,以便为一些设备提供电力。最后,还要考虑交换机是否需要风扇散热,根据家庭环境和噪音要求来选择。综合考虑以上因素,结合自身需求做出最合适的选择。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日