中文

普通Cat6网线 VS 超细Cat6网线:如何选择?

发布于 2021年12月29日 by
3.3k

互联网时代的发展带动了人们对网络需求的增加,千兆网络已逐步开始取代百兆网络,Cat6网线作为千兆网络布线的首要选择,在网线市场上占有重要的一席之地。Cat6网线又分为普通圆形Cat6网线、扁平型Cat6网线,以及超细Cat6网线,扁平型Cat6网线由于造型特殊常被用在狭小空间的短距离传输中,而普通Cat6网线与超细Cat6网线从外形上看除了粗细不一样外没有任何区别,它们之间具体有什么区别?在面对千兆网络布线时,又应该如何选择呢?本文将给您一些关于普通Cat6网线与超细Cat6网线在选择上的建议。

超细Cat6:新型细径Cat6网线

Cat6六类网线是常见的用于网络连接的网线类型,为了更好地节省空间,以及更便于安装,超细Cat6网线面市。超细Cat6网线又被称为细径六类网线,顾名思义就是比普通六类网线更细的六类网线,普通六类网线与细径六类网线是怎么做区分的呢?我们通常用AWG来表示网线的粗细,AWG是一种区分导线直径的标准,AWG数值越大,则表示导线的直径越小。普通六类网线为24 AWG,细径六类网线则为 28 AWG,由此可见细径六类网线在直径上比普通六类网线要细很多。

我们从下图中便可直观看出普通六类网线与细径六类网线在线径上的差异:

细径Cat6网线

普通Cat6网线与超细Cat6网线的区别

普通Cat6网线与超细Cat6网线在外观、安装管理、以及接线上都存在较为明显的区别,下文将从这几点出发,对普通Cat6网线与超细Cat6网线的区别进行详细介绍。

外观

从图1我们可看出普通Cat6网线要明显比超细Cat6网线粗一些,普通Cat6网线直径在6.5mm左右,而超细Cat6网线直径则在4mm左右。这是因为超细Cat6网线内部取消了普通Cat6网线中的十字骨架,这让超细Cat6网线直径更细的同时,也更轻,更软。

安装管理

由于直径只有4mm的超细Cat6网线只有直径为6.5mm普通Cat6网线的2/3,这表明使用超细Cat6网线布线将比使用普通Cat6网线布线节省30%以上的空间,从而为理线器等网络布线设备提供更大的额外空间。同时,使用超细网线布线在数据中心占用的空间更少,可以帮助空气更好的流通使设备更快速的冷却,这一点对数据中心设备运维至关重要。

因为使用超细网线布线带来了更多的可利用空间,它也因此比普通六类网线更灵活、更易于管理,尤其是在繁复且空间有限的机柜布线中,使用超细网线布线的优势更明显。这也是为什么超细网线通常与高密度配线面板搭配使用的原因。

PoE接线

普通Cat6网线与超细Cat6网线均可用于 PoE 交换机,但超细Cat6网线的传输功率限制下30W以下,也就是说,超细六类网线只能用于普通的小功率PoE传输。因此,如果有大功率的传输需求,需要与大功率设备连接,则建议还是使用普通六类网线为佳。

如何选择Cat6网线?

其实网线的选择很简单,主要还是看具体的网络需求,如果只是1/10GBase-T网络传输,超细六类网线和普通六类网线都可以选择,且超细六类网线与普通网线都非常适合应用于中小型企业布线以及普通数据中心。对应该种网络需求,飞速(FS)超细六类网线与普通网线都是不错的选择。

如前文所言,超细Cat6网线细径的设计使得狭小空间中空气的流通性更强,如果是用于高密度数据中心,超细Cat6网线则是更完美的选择。对应该种网络需求,飞速(FS)超细六类网线是绝佳选择。

下面列举部分飞速(FS)超细Cat6网线与普通Cat6网线的重点参数,以供您在选择网线时进行参考:

屏蔽类型
非屏蔽 (UTP)
非屏蔽 (UTP)
AWG
28 (7/0.12mm)
24 (7/0.20mm)
传输速率
1000Base-T - 10GBase-T
1000Base-T - 10GBase-T
直径(mm)
3.8±0.2
6.1±0.4
厚度(mm)
0.55±0.05
0.55±0.05
长度(m)
0.15~4.9
0.15~15.2
颜色
蓝、灰、黑、绿、黄、红、白
蓝、灰、黑、绿、黄、红、白、紫
价格
¥22(0.9m)
¥21(0.9m)
应用场景
高密度数据中心
数据中心、中小型企业网络布线

结论

因节省空间、改善空气流通,且易于管理者几项优点,超细六类网线可以说是普通六类网线的绝佳替代品,但在网线的选择上,大家还是应该根据自身的需求选择最适合自己的网线产品。
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k