中文

光纤与铜线有什么区别?如何选择?

发布于 2021年11月30日 by
12.2k

数据中心传输媒介的选择始终是一个具有争议性的话题,尤其是在专用设施中(如数据中心)需要考虑技术和业务问题时,一部分人认为应该选择光纤,而另一部分人则认为应该选择铜线,诸如这种问题常常各有各的说法,那么铜线与光纤究竟有什么区别?是选择光纤好还是铜线好呢?为了让您明确如何选择铜线和光纤,本文将从多个维度为您详细解答。

光纤与铜线有什么区别

光纤与铜线有什么区别?

光纤与铜线是两种常见的数据中心传输媒介,两者都具备抗干扰性和良好的保密性,那么光纤与铜线有什么区别呢?两者的区别主要体现在以下四个方面:

材质

光纤作为光传导工具,通常由玻璃或塑料制成,铜线则由铜芯(如无氧铜、纯铜、杂铜、青铜等)制成。

传输信号

光纤采用光电转换技术,传输光信号,优点在于不受电磁干扰;传统铜线传输电信号,用于长距离传输时信号衰减快、易受干扰。

传输距离

由上文可知,铜线传输距离有限,一般不超过100m,如八类网线最远传输距离仅为30m,适用于室内应用(如办公室、数据中心等)。光纤最远传输距离可达100km,如单模光纤传输距离通常可以达10~20km,远远超过了铜线的传输距离,非常适合长距离传输应用。

传输速度

从理论上讲,光纤的传播速度没有铜线快。光纤的传播速度约为2*10(8次方)m/s,铜线的传播速度大约为2.3*10(8次方)m/s。那为什么光纤的传播速度比铜线还慢呢?这是因为光纤传输信号时,根据全反射原理,光纤实际传输距离要远大于光纤长度。

传输速率

当传输距离相同时,光纤的衰减小、损耗也小,最大传输速率可达100Gbps(如OM4光纤跳线),而铜线容易受到外界干扰,损耗大、衰减也大,最大传输速率仅为40Gbps(如八类网线DAC无源铜缆)。总的来说,光纤的传输速率远超于铜线。

维护管理

铜线的水晶头制作以及设备的端口连接等操作都十分简单,而光纤的剪切熔接、设备连接等操作要求较高、操作较为复杂。

成本

光纤因制造工艺相对较复杂,价格比铜线更高,现如今随着光纤技术地不断改进和创新,光纤价格已有所下降。相比铜线,光纤具有卓越的耐用性和超长寿命周期,安装后不易被损坏,因此后期它的维护成本远远低于铜线,且光纤可以节省布线空间,而铜线则需要占用更多的空间来实现网络布线,也就带来了额外成本。总的来说,光纤的总成本实际上远低于铜线。

若想了解光纤的更多知识,推荐阅读:《光纤的优缺点》

光纤与铜线如何选择

光纤和铜线在传输速率、传输距离、维护管理和价格成本上都有所不同,那么我们在实际应用中是选择光纤好还是铜线好呢?下文将从线材特性以及技术层面进行分析教您如何选择。

光纤特性

由上可知,光纤除了具备高带宽、传输距离远等优势,还具有低衰减、强耐用性和高可靠性等特点。同时,由于光纤属于绝缘体,在使用中不会受电磁干扰和串扰的影响,因此可敷设在工业设备旁。铜线除了拥有良好的抗干扰性、保密性以及安装/维护/管理方便等优点之外,它还具备良好的灵活性和应急电源能力,即使电力耗尽,也可继续为设备供电。

技术

从技术角度来看,可以根据以下三个方面选择合适的数据中心传输媒介类型:

1.媒介传输信号的能力

若是布线环境恶劣或对抗干扰能力要求较高时则选择光纤,其免受其他信号影响和抗干扰的性能较铜线强。

2.是否需要通过电缆供电

由上述可知铜线可供电,若是需要通过电缆供电则选择铜线。

3.便携性或移动性等问题

若是需要经常更换移动,则选择具备弯曲敏感性的光纤。

简单来说,一般在需要超大带宽和远距离传输时(如工业以太网布线),选择光纤更为合适,而在短距离传输和低传输速率的情况下(如大楼内或企业办公室内),考虑到成本问题,选择铜线更为合适,当然做出这样选择的前提是您的设备支持该传输媒介的连接。最后,若您对二者的使用还存在一些疑惑,可以寻求专业技术人员的帮助。

结束语

经上文从多个维度对比光纤与铜线,您是否已经清楚二者之间的区别以及在实际应用时知道该如何选择购买了呢?如果您还是不清楚怎么选择,可以点击网站页面在线咨询按钮或拔打400-865-2852电话,飞速(FS)客服将为您免费提供专业解答。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k