光纤线缆外护套材质和防火等级的重要性以及如何选择
数据中心线缆错综复杂,有汇聚,有分散,并且延伸到数据中心的每一个部分。所以,阻燃、防火的光纤线缆对数据中心的重要性是不言而喻的。因为选择不当,就有可能在火灾发生时导致火势蔓延,使整个数据中心烧毁,造成不可挽回的巨大损失。
光纤线缆外护套为何重要?材质有哪些?
光纤线缆一般由光纤纤芯、包层、涂层、加强元件、外护套组成,外护套作为线缆的保护层,有防火、防潮等作用,在数据中心发生火灾时外护套的性能有重要影响。
光纤线缆的外护套分为不同材质类型,每种材质的外护套有其固有的特性(防火性能不一)、适合使用的场景,常见的外护套材质分为PE、PVC、PVDF、LSZH、Plenum、Riser等,下列表格中分别展示了以上材质的性能和适用环境。
由此可见,绝大部分外护套材质都具有良好的阻燃性能,是否外护套材质是衡量光纤线缆防火性能的标准呢?并不是,线缆所用的阻燃材料还必须要通过检测,达到一定的防火等级。比如说,PVC外护套的线缆,要达到防火性能,还需要考虑线缆整体达到了何种防火等级。
光纤线缆的防火等级分哪几种?
在NEC(美国国家电气法规)中,光纤线缆的防火等级中常划分为OFNP/OFCP、OFNR/OFCR、OFNG/OFCG、OFN/OFC。
OFNP/OFCP,NEC标准中阻燃级(增压级),等级最高。假设用风扇强制将火焰吹向一捆阻燃级(增压级)光纤线缆,光纤线缆上的火焰蔓延5m以内将自行熄灭,且无毒无腐蚀性气体生成。
OFNR/OFCR,NEC标准中垂直级(干线级),等级位居第二。同样用风扇强制将火焰吹向成捆的干线级光纤线缆,虽然火焰蔓延至5m以内也会自行熄灭,但是,它没有烟雾或毒性规范。
OFNG/OFCG与OFN/OFC分别为商用级和通用级,这两种标准下的光纤线缆常用于对防火阻燃要求不高的环境。
不同外护套材质的光纤线缆可达何种防火等级?
虽然光纤线缆的防火等级与外护套材质没有必然的关系,但是一般情况下,若Plenum作为外护套的光纤线缆做NEC阻燃等级测试,其防火等级理论可达OFNP;若PVC或Riser作为外护套的光纤线缆做NEC阻燃等级测试,其防火等级理论可达OFNR;若LSZH作为外护套的光纤线缆做NEC阻燃等级测试,其防火等级理论可达OFN。
也就是说,采用Plenum、PVC/Riser、LSZH材质做外护套的光纤线缆,可满足数据中心对防火阻燃线缆的要求。
不同外护套材质的光纤线缆应该如何选择?
为了预防和降低数据中心等布线场景发生火灾的概率,您必须知道您所在的数据中心是属于哪个级别,做于何种用途,有什么样的特别要求等,这样才能依据标准来选择不同外护套材质的光纤线缆。
根据布局区域选择不同材质的光纤线缆
一般来说,Plenum材质的光纤线缆适合用在水平布线区域和充气环境(输送管道、空气处理系统)中,这种环境空气流通,发生火灾不易控制,因此采用OFNP阻燃等级光纤线缆是理想选择;Riser/PVC材质的光纤线缆适合用在垂直主干布线区域,提供入口设备或计算机房与不同楼层通信橱间的连接,大面积火灾的可能性小,阻燃等级达到OFNR即可;LSZH材质的光纤线缆常用于通用区域,即便是发生火灾,由于其释放的烟无毒,因此可避免造成对救援人员的伤害。
根据数据中心的等级和大小选择不同材质的光纤线缆
因为不同大小的数据中心发生火灾后造成的影响不同,所以美国NEC标准推荐了不同环境下所适用的光纤线缆。通常,Plenum材质的光纤线缆适合用在大/超大型数据中心、容错型/可并行维护数据中心;Riser/PVC材质的光纤线缆常用中型数据中心、冗余型数据中心,LSZH材质的光纤线缆常用于小型数据中心,一般企业机房。
总结
当然光纤线缆外护套只是预防和控制火灾的一部分,想要更好的降低火灾的风险和损失,前期的布线场景的规划与后期防火预警布置都必不可少,只有全方位考虑周全,才能保障数据中心安全。