中文

揭秘DWDM可调光模块

更新于 2023年05月05日 by
2.6k

密集波分复用(DWDM)技术能有效提高通道容量和传输速度,被广泛应用在光纤通信系统中,尤其是长途传输。DWDM可调光模块是一种采用密集波分复用技术且支持波长调节的光模块,能有效减少因网络结构变化引起的光模块替换问题,应对不断发展的网络;与此同时,减少DWDM光模块的储备。那么您对DWDM可调光模块了解多少?本文将为您揭秘DWDM可调光模块。

 

什么是DWDM可调光模块?

DWDM可调光模块是一种独特的光模块,它可以选择激光发射的通道或“颜色”,简单来说,大多数DWDM系统通常使用具有固定波长的光模块,但可调光模块具有可随时调整光模块的波长的能力,以满足不同的应用需求。需要注意的是,DWDM可调光模块的波长调节功能仅用于DWDM系统。目前,市场上可调模块主要包括10G SFP+,XFP和25G SFP28 DWDM,如下图所示。

DWDM可调光模块

 

DWDM可调光模块与标准DWDM光模块的区别

由上可知,DWDM可调光模块与标准的DWDM光模块最大的区别在于波长的可调性,除此之外,他们还存在哪些差异呢?详见如下:

工作准则

每个标准的DWDM光模块都有固定且特定的波长,该光模块只能部署在需要相应波长的网络节点中,例如,C21波长的SFP+光模块只能与DWDM MUX上C21波长的端口连接使用。但是使用SFP+可调光模块,用户可以使用相应的光纤跳线连接同一DWDM MUX的任何端口,因为可调光模块的波长可以调整适应不同的端口波长。

应用领域

根据上述不同的工作准则,标准的DWDM光模块通常部署在几乎不需要更改或添加信道的网络中。而DWDM可调光模块通常作为备用光模块,用于业务增长等需要调整网络架构情况下。

成本

从飞速(FS)官网发布的价格来看,标准DWDM光模块的成本低于DWDM可调光模块的成本。但是从长远来看,可调光模块能有效降低OPEX(运营成本),不失为一种好的选择。例如,在一个拥有数百个不同波长节点的大型10G SFP+ DWDM系统中,为了避免不必要的故障,用户必须提供多达数百个DWDM SFP+光模块,这将大大增加运营成本。在这种情况下,可调光模块有助于减少对DWDM SFP+光模块库存的需求,从而降低成本并最大限度提高网络灵活性。

 

DWDM可调光模块常见问题解答

1. 10G XFP可调光模块与SFP+ DWDM可调光模块有什么区别?

一、两者遵循的标准不同。SFP+ DWDM可调光模块符合SFP+ MSA标准,而10G XFP DWDM可调光模块使用XFP MSA标准(有关详细信息,请参阅可调DWDM光模块数据表)。

二、两者的尺寸不同。SFP+ DWDM可调光模块的尺寸小于10G XFP DWDM可调光模块。SFP+为10G的主流封装,用户可根据设备的端口选择合适的可调光模块。

2.DWDM可调光模块和标准DWDM光模块的波长是否相同?

DWDM可调光模块在50GHz C波段波长(即C16~C61)上运行,波长间隔为0.4nm,具体的波长数值取决于网络交换机或路由器制造商(如Cisco,Juniper)。标准DWDM光模块支持50GHz(0.4nm间隔)和100GHz(0.8nm间隔)的C波段波长。由于50GHz的信道包括100GHz信道,因此DWDM可调光模块可以在100GHz波长上工作。总的来说,它们之间的波长没有太大的区别。

3.DWDM可调光模块有什么优点?

  • 短时间切换波长。DWDM可调光模块采用的可调节激光器能够在几纳秒内切换波长,也就是说,DWDM可调光模块能在几秒钟内重新配置波长。

  • 节省时间和成本。与标准的DWDM光模块相比,DWDM可调光模块可有效节省时间和成本。
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k