中文

详解用于短距离传输的100G CXP光模块

发布于 2020年03月31日 by
2.1k

随着100G网络的普及,100G光模块得到了快速发展,目前市场上推出的100G光模块主要有QSFP28、CFP、CXP,100G QSFP28和100G CFP光模块在以往的文档中介绍过多次,本文主要对100G CXP光模块进行说明。

CXP光模块

什么是100 CXP光模块?

由上图可知,CXP光模块的尺寸比QSFP28光模块稍大,比CFP2光模块小,满足高密度布线需求。CXP光模块中的“C”代表十六进制的12,“X”代表每通道10Gbps的传输距离,“P”代表可支持热插拔,因此CXP光模块是最大可支持120Gbps传输速率的可热插拔光模块,通常与多模光纤一起使用,与OM3光纤跳线搭配时,传输距离为100米,与OM4光纤跳线搭配时,传输距离为150M,广泛用于数据中心短距离传输、企业网核心汇聚等。

 

100G CXP光模块的工作原理

100G CXP光模块采用了850nm VCSEL(垂直腔表面发射激光器)技术,PIN阵列技术以及集成激光驱动器和接收器IC技术,这些技术的结合可以在高速率下提供良好的光学性能。100G CXP光模块被用在850nm的多模光纤系统上,电接口采用84个接触边缘类连接器,光接口采用24和MPO连接器,在运行时,通过2*12芯或者24芯MTP/MPO多模光纤跳线,将12*10G的电信号转化为12*10G的光信号。
100G CXP光模块工作原理.jpg

 

100G CXP光模块的使用场景有哪些?

100G CXP光模块直连

使用24芯 MTP/MPO光纤跳线实现100G CXP光模块的直接连接。下图使用的是24芯母头极性B MPO光纤跳线。
100G CXP 120G-120G直连解决方案.jpg

100G CXP光模块与10G SFP+光模块互连

使用24芯 MTP-LC分支跳线实现100G CXP光模块与10G SFP+光模块连接,如下图所示。
100G CXP光模块120G互连解决方案.jpg

100G CXP光模块与40G QSFP+光模块互连

使用1*3 MTP/MPO光纤跳线实现100G CXP光模块与40G QSFP+光模块互连,通过光纤配线架,还可互连到其他区域。
100G CXP光模块120G 12x 10G互连解决方案.jpg

 

100G CXP光模块使用注意事项

1、100G CXP光模块无法与100G-QSFP28-SR4光模块互连,100G QSFP28光模块只支持4*10G或者4*25G,但是100G CXP可支持12*10G。

2、100G CXP光模块在使用分支跳线时只能与波长为850nm的SFP+光模块搭配使用,无法与其他波长的SFP+光模块搭配使用。

3、100G CXP光模块的接口为24芯MTP/MPO接口,不能与其他接口搭配使用。

 

结论

综合上述可知,100G CXP光模块是短距离传输的可行性解决方案,并且在数据中心升级与互连中作用不容小觑,它可以用于120G,也可用于100G、3*40G以及12*10G。

如果您想进一步了解有关数据中心升级,可查看:100G数据中心升级改造策略