中文

你不可不知的铠装光缆常识

发布于 2021年11月29日 by
6.9k

如今,光纤广泛应用于现代网络通讯,由于其材质易碎,因此它必须加工成具有相应机械性能的光缆,才能保证光纤在铺设、安装、使用和维护过程中确保自身不受外力损害,以确保网络的畅通。对于复杂严苛的应用环境而言,传统的室内外光缆在安全性和可靠性等方面无法满足需求。基于此,铠装光缆应运而生。本文将会带领你认识这种铠装光缆,了解它的类型及作用。

什么是铠装光缆?

铠装光缆是一种纤芯外包裹了一层保护性“铠甲”(不锈钢铠管)的光缆,这种不锈钢铠管可有效保护纤芯免受动物啃咬、湿气侵蚀或其他损坏。简单来说,铠装光缆不仅具备普通光缆的特性,还可为光纤提供额外的保护,更加坚固可靠且耐用。如今,铠装光缆已经是校园网、数据中心和工业应用的优选方案。

铠装光缆的构造

  • 外护套:在铠装光缆的设计中,外套管能够保护光缆不受溶剂和磨损的破坏,通常情况下外套管由塑料制成,例如聚乙烯。

  • 金属铠:在外套管和内部护套之间的则是铠装套管,该铠装材料难以切割、啃咬和烧毁,也能够防止光缆在敷设过程中的拉伸。如下图所示,该12芯铠装光缆内有12根光纤和内外两层护套,金属铠位于内护套和外护套之间,外护套和金属铠之间还有一层芳纶纱:

为什么要使用铠装光缆?

以前,室外光缆通常敷设在坚固的管道中,以防止光缆受到外力的损害。但是,这种光缆敷设方式十分复杂,而且会花费大量的时间和劳动成本。因此,有人设计在光缆内设计增加一层保护纤芯的金属铠,也就是我们熟知的铠装光缆。铠装光缆具有抗强压和抗拉伸的功能,能适应严酷的室外环境,而且布线比管道布线要灵活的多。如今,铠装光缆已经在光通信领域中广泛使用。

铠装光缆的类型

除了常提到的室内铠装光缆和室外铠装光缆外,铠装光缆还有哪些类型?根据不同的维度,铠装光缆可以分为多种类型,详见如下:

按照应用场合分类

铠装光缆按照应用场合可以分为室内铠装光缆和室外铠装光缆。

1、室内铠装光缆

用于室内的铠装光缆通常由带有加强构件和内护套的紧套光纤或松套光纤组成,其中内护套通常被一种螺旋缠绕的联锁金属铠管包裹。室内铠装光缆还可细分为单层铠装光缆(不含不锈钢编织丝)和双层铠装光缆(含不锈钢软管和不锈钢编织丝),其中双层铠装光缆常用在近岸浅海等极端环境中,而单层铠装光缆则用于这些极端环境之外的其他场合。随着光纤通信技术的快速发展和FTTX应用的趋势,室内铠装光缆的需求正在快速增长。下图为室内铠装光缆的几种应用场景:

2、室外铠装光缆

用于室外的铠装光缆是为在复杂的室外环境下确保操作安全而设计的,其中绝大部分室外光缆为松套光纤结构。需要注意的是,室外铠装光缆又可分为轻型铠装光缆和重型铠装光缆。轻型铠装光缆具备与不锈钢光缆相同耐用性和使用寿命的保护性塑料护套,但它的重量更轻,适用于工业和半恶劣环境下的多数应用,作用是加强保护和防啮齿动物啃咬;重型铠装光缆外面包裹了一圈钢丝,可以保护光纤免受动物啃食和直埋安装过程中造成的损坏,适用于河床和海底,具有强大的防水功能。

按照金属铠类型分类

此外,铠装光缆还可以按照金属铠类型的不同分为联锁铠装光缆和波纹铠装光缆。

联锁铠装光缆是指用铝螺旋缠绕在光缆周围,常用于室内和室外应用,具备高耐用性和卓越的抗压性。波纹铠装光缆是指纵向折叠在光缆周围的涂层钢带,常用于室外应用,具备超强的机械性能且能防止啮齿动物的啃咬。

这两种类型的铠装光缆都可以应用在灰尘过多甚至引起啮齿动物啃咬损坏等恶劣室外环境中。

按照光缆结构分类

根据光缆结构的不同,铠装光缆可分为紧套铠装光缆和松套铠装光缆。

紧套铠装光缆更适合中等距离的局域网LAN/广域网WAN连接或较长距离的室内敷设,甚至直接地下敷设,而松套铠装光缆则适用于恶劣坏境,被广泛应用于室外。想了解关于紧套光缆和松套光缆的更多知识可参考《250μm松套光缆与900μm紧套光缆有何区别?》一文。

结束语

在现代光纤通信领域,任何光纤故障都有可能造成重大的财力和人力损失,因此保护好光纤是光纤通信系统安装过程中的重中之重。铠装光缆满足了人们防鼠咬、防潮湿、抗拉伸等需求,它提供了一种通过保护光纤链路来确保网络安全的优质解决方案。

在现代光纤通信领域,任何光纤故障都有可能造成重大的财力和人力损失,因此选择高品质光纤是确保链路正常通信的最基本要求。而铠装光缆的防鼠咬、防潮湿、抗拉伸等特性,正好可为光纤链路提供更高的安全保障,对于恶劣环境来说,铠装光缆是不可或缺的布线线材之一。

相关文章推荐:《光缆应该如何正确地储存?》

《光缆安装的注意事项》