中文

什么是网线传输频率?网线传输频率与何有关?

发布于 2021年12月30日 by
6.3k

网线虽是我们在生活中常见的网络传输介质,但很多人对网线的传输频率仍存有诸多困惑,什么是网线传输频率?网线传输频率与什么有关系?网线传输频率是否越高越好?网线频率越高是否意味着网线带宽越高?本文将对这些问题进行逐一解答。

 

什么是网线传输频率?

网线传输频率以兆赫 (MHz) 为单位,决定了网线信号传输的速度,表示该网线可支持的最大速率。例如:传输频率为100 MHz的网线可以支持1MHz到100MHz之间的频率。换而言之,可以将网线的传输频率看做是水管的直径,水管的直径越大,它可以流通的水就越多。

什么是网线传输频率

图1:Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 网线传输频率

 

网线传输频率与什么有关?

传输速度

网线的传输频率对网线的可支持的最大传输速度有着最直接的影响,网线的频率越高,它所能达到的最大传输速率也就越高。例如,Cat6六类网线最高支持250MHz,是Cat5五类网线(100 Mhz)的两倍多,Cat6六类网线支持的速度最高可达 10GBASE-T,而Cat5五类网线支持的速度最高可达1000BASE-T。

传输距离

网线的传输距离同时也受到网线传输频率的影响。通常,在其他条件不变的情况下,网线的频率越高,网线传输距离也就越大,反之亦然。例如,有一个速率为10Gbps距离为80m的网络传输需求,明智的做法是选择Cat6a超六类网线(500 MHz),而不是Cat6六类网线(250 MHZ),因为Cat6a在保证传输速率达到10Gbps的情况下传输距离可达100m,而Cat6在传输速率达到10Gbps的情况下最大传输距离仅达55m。

 

网线传输频率汇总

网线传输频率代表了网线在信息传输时的基本带宽,为保证网络能在理想带宽下运行,我们必须确保网线是符合规范的。不同类型的网线在规范下有着不同的标准频率与速率。下表为大家汇总了 Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8网线的频率,以及速率标准。

网线类别
适用网络
传输频率
最大传输速率
传输距离
Cat5
100Base-T & 10Base-T
1~100MHz
100Mbps
100米
Cat5e
1000Bsae-T
1~100MHz
1000Mbps
100米
Cat6
1000Bsae-T
1~250MHz
1000Mbps/10Gbps
100m/37~55m
Cat6a
10GBase-T
1~500MHz
10Gbps
100米
Cat7
10GBase-T
1~600MHz
10Gbps
100米
Cat8
25/40GBase-T
1~2000MHz
25Gbps或40Gbps
2000MHz在30m
 

网线传输频率常见问题解答

网线传输频率是越高越好吗?

选择高频率网线的必要前提是在网络部署中所有的设备都支持高带宽传输,在这种条件下,符合标准规范的网线传输频率可保证网线在一定的传输距离中达到一定的速率。

MHz与Mbps有什么区别?

MHz是一百万赫兹的频率单位,它代表着电信号波动的频率;

Mbps代表“每秒兆位”,是一种传输速率单位,用于表示网络传输速度。

我应该选择高传输频率的网线类型吗?

是否选择高频率的网线类型,这取决于您的实际应用需求。如果网络服务商只为您提供了1Gbps的网络速率,那您可优先的选择是Cat5e超五类网线(100 MHz)。在这种情况下,即使选择类别更高的10G Cat6六类网线 (250 MHz),您的最大也只能达到1Gbps的传输速率。在网线的选择问题上,如果您还存有其他疑虑,可以阅读《Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?》一文,对网线进行进一步了解。

网线传输频率的高低与网线的粗细有关吗?

网线传输频率高低与否与网线的粗细没有关系,网线越粗频率越高是一个误区。网线传输频率的高低主要取决于网线的类别。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k